欧州のテクノロジー同盟「IMPROVE」が誕生 インフィニオンはチップメーカーの主導的役割とドイツでのプロジェクト調整を担当
~欧州半導体業界の製造競争力向上を目的~
ノイビーベルク(ドイツ)
欧州半導体業界の競争力促進に向け、欧州のパートナー企業35社が、共同研究プロジェクト「IMPROVE(装置の生産性とファブの能力を高める製造科学ソリューションの実施)」を発足しました。プ ロジェクトの期間は2009年から2011年末までで、半導体製造の生産性向上とコスト削減、処理時間の短縮を目標としています。欧州の共同研究プロジェクトであるIMPROVEには、ソフトウェア企業、欧 州に生産拠点を持つ半導体企業、半導体ファブ装置のプロバイダと、オーストリア、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ポルトガルの学界が参加します。独インフィニオンテクノロジーズは、チ ップメーカーの主導的役割を果たし、ドイツのパートナー企業の活動調整を担当します。プロジェクトによって、生産拠点の効率性が高まり、新規雇用の機会が創造されることで、欧州の半導体業界はより強力になります。
新型チップの機能性が向上し続けることで、製造の複雑化は進み、処理工程が増え、開発期間が延長され、生産期間は長期化します。現在では、複雑なチップの製造には、個 別の工程段階が平均550必要であり、これには約12~16週間を要します。一般的な生産工程では、50~100枚のウエハが製造され、その後メーカーは、次 の生産のために生産ツールをリセットしなければなりません。このような状況下において、綿密な状況監視と保全予測は競争力を維持する上で重要な要素となります。生 産ライン全体を通じて半導体生産ツールと処理ウエハを監視し、画期的なデータ分析戦略を導入することで、高品質ウェアの生産能力を最大限に高めることができます。
IMPROVEプロジェクトの総予算は約3770万ユーロであり、うち半分はパートナー企業の出資によるものです。予算の残り半分は、欧州委員会からの公的資金援助と、サブプログラム「SP4 Nanoelectronics for Energy & Environment」の一環としての欧州ナノエレクトロニクス・イニシアチブ諮問委員会(ENIAC)の 共同事業を通じた参加国の国家的資金援助によるものです。ドイツ連邦教育・研究省(BMBF)は、資金援助プログラム「Informations- und Kommunikationstechnologie 2020(IKT 2020)」の一環として、350万ユーロの支援を行います。
IMPROVEプロジェクトのパートナー企業
IMPROVEプロジェクトのパートナー企業は、半導体メーカー、チップ工場メーカー、ソフトウェア・サプライヤで構成され、一部の企業は複数の拠点を持っています。パ ートナー企業は以下の通りです(アルファベット順)。AP Technologies(ドイツ)、Atmel(フランス)、Austria Microsystems(オーストリア)、camLine(ドイツ)、 CNR-IMM(イタリア)、Critical Software(ポルトガル)、インフィニオンテクノロジーズ(ドイツ)、InReCon(ドイツ)、Intel(アイルランド)、iSyst(ドイツ)、L AM(イタリア)、Lexas Research(アイルランド)、Numonyx(イタリア)、PDF Solutions(フランス)、Probayes(フランス)、STMicroelectronics( フランス)、Straatum(アイルランド)、Techno Fittings(イタリア)。
学界のパートナーは、以下の通りです。CEA LETI(フランス)、ダブリンシティー大学(アイルランド)、サン・テチエンヌ国立高等鉱山学校(フランス)、ウィーナー・ノイシュタット専門大学( オーストリア)、フラウンホーファー統合システム・部品技術研究所(IISB、ドイツ)、GSCOP(フランス)、イタリア学術会議(イタリア)、LTM CNRS(フランス)、アウクスブルク大学(ドイツ)、エ アランゲン・ニュルンベルク大学(ドイツ)、ミラノ大学(イタリア)、パドバ大学(イタリア)、パビア大学(イタリア)。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFXX200908.078
Press Photos
-
(Picture: Infineon Dresden, Germany) Infineon participates in the joint research project IMPROVE where 35 partners cooperate to enhance the competitiveness of the European semiconductor industry. Infineon's frontend fab sites cooperating in IMPROVE are Dresden and Regensburg in Germany and Villach in Austria.Infineon_Germany_DresdenJPG | 181 kb | 780 x 464 px
-
(Picture: Infineon Regensburg, Germany) Infineon participates in the joint research project IMPROVE where 35 partners cooperate to enhance the competitiveness of the European semiconductor industry. Infineon's frontend fab sites cooperating in IMPROVE are Dresden and Regensburg in Germany and Villach in Austria.Infineon_Germany_RegensburgJPG | 704 kb | 1122 x 884 px
-
(Picture: Infineon Villach, Austria) Infineon participates in the joint research project IMPROVE where 35 partners cooperate to enhance the competitiveness of the European semiconductor industry. Infineon's frontend fab sites cooperating in IMPROVE are Dresden and Regensburg in Germany and Villach in Austria.Infineon_Austria_VillachJPG | 335 kb | 709 x 319 px