LED ドライバIC BCR431Uで低電流 LED ストリップ設計がさらに自由に
2020年6月8日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、BCR431Uを発表しました。定電流リニア LEDドライバICは、LED電流を調整するための低電圧降下性能を提供します。BCR431Uは、最大37mAの低電流設計に焦点を当てた低電圧降下の新世代BCRファミリでは2番目にリリースされたデバイスです。新しいBCR431Uの典型的な用途としては、LEDストリップ、チャンネルレター、建築用LED照明、LEDディスプレイのほか、非常用照明、店舗用照明および家庭用照明が含まれます。
統合型ドライバICでの電圧降下は、15mA時で105mVまで抑えられます。これは業界でも類を見ないもので、照明用途における柔軟性が格段に向上します。また、これにより総合効率が高まり、LEDの順方向電圧の許容誤差や電源電圧変動を補正するために必要となる電圧ヘッドルームを確保することができます。BRCU431Uは、照明設計へのLEDの追加が可能であるため、例えば、1つのICで駆動する直列のLEDを6個から7個にすることができます。また、LEDストリップ設計の全体的な長さを長くして、例えば5mから7mにすることができます。全体的に見ると、LEDストリップを長くすることで、給電点を減らすとともに、設置の手間も省くことができます。
LED電流は、IC電源電圧6Vから42Vの間で、専用ピンから高オーム抵抗を介して容易に調整できます。安全で信頼性の高い動作と、LEDシステム全体の長寿命化を実現するため、温度上昇時にも電流を一定に保つスマート過熱制御回路を搭載しています。また同時に、接合部温度が大きく上昇した場合にはLED電流を抑えます。BCR431Uは、1%まで抑える調光機能を搭載しており、多種多様なLEDストリップ設計を魅力的なものにします。
供給状況
BCR431Uは現在、SOT-23-6パッケージでの注文が可能です。また、 デモボードもご用意しています。詳細については、 www.infineon.com/bcr431uをご覧ください。
Information Number
INFPSS202006-063j
Press Photos
-
The voltage drop at the integrated driver IC BCR431U can go down to 105 mV at 15 mA. This is unmatched in the industry and provides far more flexibility in lighting applications.BCR431U-SOT23JPG | 380 kb | 1063 x 1063 px