インフィニオン、Zigbeeアライアンスの「Connected Home over IP」プロジェクトのリーダーとしてスマートホーム革命を先導
2020年9月29日、ミュンヘン(ドイツ)
世界をリードするスマートホームデバイスメーカーとサプライヤーが協力し、スマートホームの実現化に向けたグローバルスタンダードを開発しました。Zigbeeアライアンスのワーキンググループ「Connected Home over IP」(略してCHIP)は、セキュリティを基本的な設計理念としながら、スマートホーム製品間の互換性を高めることを目指しています。世界をリードするセキュリティソリューションプロバイダーであるインフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、メーカーを超えて統合が容易で、かつ消費者が使いやすいというCHIPのセキュリティ機能定義に貢献してきました。
インフィニオンのシニアプリンシパルであり、CHIPワーキンググループ内の数々のセキュリティチームでリーダーを務めるスティーブ ハナは、次のように述べています。「業界全体の標準化に取り組むCHIPプロジェクトは、スマートホームデバイスの製造促進と普及に大きく寄与すると確信しています。ユーザーのプライバシーとデータのセキュリティを確保する上で、ハードウェアセキュリティは何よりも重要な基本的事項と言えます。インターネットと家庭生活を安全かつ簡単に接続するために、私たちはあらゆる専門知識を集約してきました」
コロナの大流行に直面して、個人の家は仕事、教育、娯楽、さらにはヘルスケアの拠点となっています。その結果、ホームセキュリティからエネルギー効率の高い照明、空調に至るまで、新たな分野のアプリケーションおよび機能に対する需要が高まっています。簡単で安全なホームコントロールやデバイス設定といったかんてんが消費者の購買決定の基本的要因となりつつあります。
スマートホームの標準となる CHIP の仕組み
消費者は、CHIPを使用してホームネットワークに新しいデバイスを追加する際に、まったく新しいプロフェッショナリズムを体験できます。設計段階から製品ライフの終わりまで、ハードウェアセキュリティチップにデバイスIDを保存および更新することが可能となったのです。ハードウェアベースのセキュリティが安全でないパスワードの使用を排除し、保護されたファームウェア更新によりデバイスの完全性を維持し、最先端のデータ暗号アルゴリズムでプライベートデータを保護します。
インフィニオンは、CHIPワーキンググループの一員として、暗号化のための暗号化プリミティブ、デバイス認証と完全性、スマートホームデバイスのセキュリティ認定要件などのテーマを含むあらゆる主要セキュリティチームのリーダー役を担ってきました。
CHIP規格は、PCのセキュリティ水準の引き上げに貢献したTPM規格に匹敵するものであり、使いやすいハードウェアベースのセキュリティを提供することで、スマートホームデバイスメーカーが余計な労力を省き、コストを削減し、製品のセキュリティレベルの大幅向上を図ることができるよう支援するものです。
詳細については、 www.infineon.com/connectedhome をご覧ください。
Information Number
INFCSS202009-095j
Press Photos
-
With CHIP, consumers will experience a new degree of professionalism when adding a new device into their home networks. From design to end of life, a device’s identity can now be stored and updated in hardware-based security.Infineon_Easy_to_use_Smart_HomeJPG | 334 kb | 2126 x 1419 px
-
When the consumer buys a CHIP device like a coffeemaker, that device comes preloaded with CHIP software and a set of credentials that prove its unique identity and certification status. Adding the device to the smart home home is easy: Scan a QR code with the phone and press the pairing button in the device. The phone will verify the device’s initial credentials and set it up on the smart home network. That’s it! The new coffeemaker is online and ready to go! It can be controlled with a phone, with a smart speaker or any other device installed in the smart home.CHIP_Smart_Home_easyJPG | 294 kb | 2126 x 988 px
-