適切な適合性機能と定評ある信頼性を組み合わせたInfineon Technologies Bipolarの60 mmサイリスタモジュール
2019年1月16日、ミュンヘン(ドイツ)
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KGは、圧接テクノロジーにより60 mmサイリスタ/ダイオードモジュールのポートフォリオの設計を刷新しました。新しいEco Blockファミリーは、バッテリー充電器、静的およびバイパススイッチ、および 風力発電装置を対象とした、コスト効率に優れたさらに大型のモジュールへの需要に応えます。このモジュールはまた、 駆動装置や 無停電電源(UPS)などを対象としたソフトスターターや整流器にも理想的です。これらはジャンクション温度の高さのため、空冷式の設計を持つ用途をターゲットとしています。
Eco Blockモジュールには必須の機能がすべて装備され、圧接テクノロジーが使用され、また高価な追加装備は不要です。この圧接テクノロジーはshort-on-fail機能を保証し、それによってアーク放電を防止しています。これによりシールドやヒュージングなど装置の安全設計が簡素化されます。またこの新しい60 mmモジュールは高い過負荷容量を持つよう設計されています。これらの特徴が組み合わさることにより、障害の発生率が最小限に抑えられると共にシステムコストが引き下げられています。立証された信頼性と機能を持つEco Blockは、市場で最も対費用効果の高い60 mm圧接モジュールです。
供給状況
新しい60 mm Eco Block ファミリーはすでに大量供給が開始されています。モジュールはすべてサイリスタ/サイリスタとサイリスタ/ダイオードの両方のトポロジー、1600 Vまたは2200 Vの阻止電圧、および420 Aから630 Aまでの定格電流により提供されます。また70 mmのモジュールも2019年中の提供開始を予定しています。性能を最適化すると共にお客様の生産工程を高速かつクリーンなものとするため、この次世代のポートフォリオ拡張においてはサーマルインターフェースマテリアル(TIM)があらかじめ使用されています。インフィニオンのEco Block ファミリーの詳細については www.infineon.com/ecolineをご覧ください。
Information Number
INFIPC201901-028j
Press Photos
-
With its proven reliability and functionality, the Eco Block offers the best value for money for a 60 mm pressure contact module in the market.Eco_Block_60_mmJPG | 1.7 mb | 2126 x 1646 px