自動車の機密データを保管する金庫:フォルクスワーゲンがインフィニオンのTPMを採用
2019年1月25日、ミュンヘン(ドイツ)
フォルクスワーゲンはコネクテッドカーのためのセキュリティソリューションとして、インフィニオン テクノロジーズのOPTIGA™ Trusted Platform Module(TPM)2.0 を採用する初の自動車メーカーとなりました。このチップは車両と外部とのコミュニケーションを保護するよう設計されています。たとえばカーシェアリングのユーザーや、荷物配送などの外部サービスがトランクを開けようしたときにはアクセス権を要求します。またこのTPMは自動車メーカーによる、OTA(Over the Air: 無線通信によるソフトウェア更新)にも適用しています。
TPMは長年にわたりその能力をコンピュータ業界において立証してきており、現在ではモノのインターネット(IoT)に関わるコネクテッドデバイスへの利用が拡大しています。インフィニオンはコネクテッドカーを対象として自動車搭載用のTPMを提供する初めての半導体メーカーです。このチップは国際的なセキュリティ規格を満たしており、また第三者認証機関による証明も取得しています。
TPMは、たとえばインフォテインメントシステムやテレマティクスユニットなど、車両の外部に対するインターフェイスにおいて門番の役割を果たします。デジタルデータの送信側と、たとえばメーカーのバックエンドサーバーなどの受信側の両方について、それらのアイデンティティをチェックします。さらにデータの暗号化と復号を行うと共に、ドライバーやメーカーが車との通信を求めているデータのみを許可します。
このセキュリティ機能に必要な暗号化キーはTPMの中に保管されます。インフィニオンによる初期キーの読み込みは、特に認定を受けたセキュリティ環境においてのみ行われます。他のすべてのキーはTPMの中で生成、使用、および保存可能なため、これらのキーがTPM外に出ることはなく、またネットワーク経由で読み取られることもありません。TPM自体も物理的攻撃に対して強化されています。チップが車両から盗み出されてもデータが読めないよう強力な保護が加えられています。
OPTIGA TPM 2.0はまた、車両が持つ長いライフサイクルにも対応して設計されています。暗号化メカニズム(「crypto-agility」)を含むファームウェアはリモートによるアップデートに対応しているため、セキュリティテクノロジーが常に最新の状態に維持されます。
インフィニオンには、自動車のエレクトロニクスとハードウェアベースのセキュリティに関する数十年にわたる経験があります。この新しいOPTIGA TPM 2.0と、同じく自社製品であるAURIX™ファミリーのマイクロコントローラーにより、インフィニオンは自動車産業が持つ重要な課題に対処するため、用途ごとのセキュリティソリューションから構成された包括的なポートフォリオを提供しています。
詳細については http://www.infineon.com/Auto-TPMをご覧ください。
Information Number
INFATV201901-030j
Press Photos
-
The new OPTIGA TPM 2.0 SLI 9670 from Infineon is a plug & play solution for automotive applications. It is especially suited for use in a central gateway, the telematics unit or the infotainment system of the vehicle. The SLI 9670 consists of an attack-resistant security chip and high-performance firmware developed in accordance with the latest security standard.SLI_9670_VQFN-32-13JPG | 309 kb | 2126 x 1546 px
-
Infineon is the first semiconductor manufacturer to offer a Trusted Platform Module specifically for cars. It is suited to secure the vehicle’s communication with the outside world – for example for software updates over the air.OPTIGA_TPM_2-0JPG | 373 kb | 1920 x 1080 px