生体認証カードソリューション促進のためインフィニオンとIDEX Biometrics社が提携
インフィニオンとIDEX Biometricsによる共同ニュース
2018年11月27日、ミュンヘン(ドイツ)/オスロ(ノルウェー)
生体認証機能付きカードの普及を進めるための協業:ICカード決済ソリューション分野のグローバル リーダーであるインフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、高度な指紋認識や認証ソリューションのリーディング プロバイダーである IDEX Biometrics(IDEX ASA)社と提携しました。両社は、インフィニオンのセキュアエレメントを用いたプラットフォームへのIDEXの生体認証技術のシームレスな統合を目的として、インフィニオンの最新デュアル インターフェース型16ビット セキュリティ コントローラーで動作するデモカードを開発します。
生体認証機能付きカードは、シンプルな二要素認証の導入によって、カード詐欺をさらに減少させると期待されています。このカードは、決済取引や、社会事業と給付を組み合わせたアプリケーションに利用可能です。加えて、指紋認証は暗証番号に比べて一連の処理時間を短縮します。シンプルなタップ&ゴーは、決済でのユーザー エクスペリエンスを大幅に改善します。
生体認証機能付きコンタクトレスICカードの技術的な課題は、繊細な電力消費プロファイルです。優れたコンタクトレス処理性能に加えて、バッテリーの無い非接触型システムに最適化した電力プロファイルにより、インフィニオンのセキュアエレメントには、生体認証機能の実現で大きな優位性があります。300msよりもはるかに短い時間でコンタクトレス通信が行われ、1秒以内の生体認証決済取引を可能にします。
インフィニオンのペイメント&ウェアラブル事業を統括するビョーン シャーフェン(Bjoern Scharfen)は次のように述べています。「インフィニオンとIDEXの専門性の活用は、最高のパフォーマンスを持つセキュアな生体認証エコシステムへの持続可能な道を示すと確信します。銀行と消費者に更なるセキュリティと利便を提供する生体認証は、コンタクトレス決済カードにとって次のイノベーション ステップです。」生体認証データは、カードに組み込まれたセキュリティ コントローラーにセキュアに保存されます。クラウドにはアップロードされず、まさに文字通りユーザーの手にあります。
生体認証ソリューションが幅広く導入されるために極めて重要となる相互運用性に関しても、インフィニオンとIDEXは先頭に立っています。デュアルインターフェース生体認証カードの普及を早めるため、インフィニオンのセキュアエレメントを使った生体認証システムにIDEXのホストAPIを最も効率的に組み込む方法の調査とマニュアル化を両社で進めています。
決済、社員ID、入退出管理のアプリケーションを実現するICカードソリューション向けにオープンで実用的なエコシステムを開発するために、IDEXは業界の主要企業と協業しています。
IDEX BiometricsのCEOであるスタン スウェアリンジェン(Stan Swearingen)は次のように述べています。「指紋認証をリードする企業として、当社は、パートナーのエコシステムを継続的に拡大することに取り組んでいます。ICカードに生体認証機能を付けてシームレスなエクスペリエンスを生み出すために、インフィニオンの経験豊富なチームと密接に協業できることを嬉しく思います。」
生体認証技術は、携帯電話では既に広く普及していて、決済、身分証および入退出管理といったICカードのアプリケーションへ次第に広がろうとしています。市場調査会社のABIによれば、生体認証機能を持った決済カードの数は、2019年の450万枚から2023年には1億2,000万枚に増えると期待されています。
IDEX Biometrics のプレスコンタクト:
Henrik Knudtzon, CFO, +47 9302 2827, Henrik.knudtzon@idexbiometrics.com
IDEX Biometrics について
IDEX Biometrics、別名IDEX ASA(OSE: IDEX)は、シンプルでセキュアかつパーソナルな認証を提供する指紋識別技術のリーディングプロバイダーです。指で触れるだけで、支払いをする、身分を証明する、情報へアクセスできる、機器のロックを解除する、あるいは建物へ入れるようにすることを、お手伝いします。セキュアでありながら極めてユーザーフレンドリーなソリューションの考案、設計、商品化を行います。詳細については、 https://www.idexbiometrics.com/をご覧ください。
Information Number
INFDSS201811-021j
Press Photos
-
Infineon and IDEX aim to seamlessly integrate IDEX’ biometrics technology into platforms featuring Infineon’s secure elements and will develop a system-on-card demonstrator that runs on the latest dual-interface 16-bit security controller from Infineon.Contactless-card-on-reader_IDEXJPG | 698 kb | 2126 x 1551 px