exceet Card、インフィニオンのSECORA™Payで決済カード事業を拡大
exceet Card およびインフィニオンによる共同プレスリリース
2018年4月18日、ミュンヘン(ドイツ)
exceet Card AGは、インフィニオン テクノロジーズのセキュリティソリューションSECORA™Payを導入し、同社の製品ラインアップを強化しました。SECORA Payセキュリティソリューションにより、カードメーカーはデュアルインターフェースICテクノロジーと、受賞歴のあるコイルオンモジュール (CoM) パッケージを容易に組み合わせることができます。これにより、カードの堅牢性と信頼性の向上が可能になります。
exceet CardのCEOであるウルリッヒ ロイトナー (Ulrich Reutner) は、次のように述べています。「SECORA Payは、EMV認定済みソリューションを一括提供します。インフィニオンの協力により、この新技術を非常に短期間で製品ラインアップに加えることができました。成長著しいデュアルインターフェース市場における、セキュリティや耐久性への要求の高まりに対して、容易に応えることができます」
Degussa Bank AGでCard Business Advisory & Servicesを統括するジルケ クリスティーナ クマー氏(Silke-Christina Kummer) は、次のように述べています。「Degussa Bankのお客さまには、デュアルインターフェース技術を用いた最新の決済カードの利点を実感いただけると思います。弊社は、インフィニオンのSECORA Payを、カードメーカーのexceetから導入していますが、CoMパッケージのおかげで、高性能なだけでなく、きわめて丈夫なカードをお客様に提供できます」
SECORA Pay :接触型からデュアルインターフェース型まで
新ブランドSECORA™ Payでは、ハードウェアとソフトウェアからなる高性能なセキュリティ ソリューションを最新のEMVアプレットと組合せ、地域ごとの市場要件に柔軟に対応します。SECORA Payは幅広い製品を取り揃え、磁気ストライプから、話題のデュアルインターフェースに対応したEMV準拠の決済カードへの迅速な移行を支援します。
インフィニオンでペイメント&ウェアラブルズ事業を指揮するビョーン シャーフェン (Bjoern Scharfen) は、次のように述べています。「世界屈指の決済カード用セキュリティコントローラー メーカーであるインフィニオンは、金融エコシステムが最先端のセキュリティソリューションを活用できるよう、パートナー企業と協力して取り組んでいます。インフィニオンの柔軟性ある製品群は、使用フォームファクターの種類にかかわらず、優れた性能を発揮します。SECORA Payをご使用いただくことで、EMV方式への安心かつ効率的な移行が可能になります」
EMVCoの仕組みの中で、国際的な標準や仕様に完全準拠した決済カードを実現するためのソリューションが、SECORA Pay Sです。SECORA Pay Xは、ローカルな決済システムやマルチアプリケーションにも対応します。また、IC乗車券や入退出管理、電子マネーといったアプリケーションの相互利用を可能にするオープン スタンダードCIPURSE™とも互換性があります。
exceet Card AG について
exceet Card AGは、ITセキュリティ、決済システム、NFC (ニア フィールド コミュニケーション) といった分野において、先進テクノロジーおよびシステムソリューションを開発、製造しています。また、大手スマートカードメーカーとして、データ検証、発行、発送サービスも提供しています。主要サービス分野は、医療、入退出システム、銀行取引および金融取引、企業および行政機関向けセキュリティです。
詳細は、 www.exceet-card-group.comをご覧ください。
Information Number
INFCCS201804-048j
Press Photos
-
Infineon SECORA Pay supports a wide range of products and will thus significantly speed up migration from magnetic stripe to EMV-compliant payment cards with the focus on dual interface.Mobile-PaymentPNG | 1.9 mb | 1500 x 1001 px
-
“As the world’s leading provider of security controllers for payment cards, Infineon is teaming up with its partner to help the financial ecosystem taking advantage of state-of-the-art security solutions. Our flexible products offer outstanding performance independent from the used form factor,” said Bjoern Scharfen, Head of Payment & Wearables at Infineon. “SECORA Pay allows secure and efficient migration to the EMV standard.”Bjoern-ScharfenJPG | 1.56 mb | 2126 x 1417 px
-
"Customers of Degussa Bank benefit from modern payment cards with dual interface technology," said Silke-Christina Kummer, Head of Card Business Advisory & Services at Degussa Bank AG. "We obtain Infineon SECORA Pay solutions from our card supplier exceet: Thanks to the coil-on-module packages, our customers not only receive a high-performance card, but also an extremely robust one.” – Source: Degussa 2018Degussa-1JPG | 177 kb | 1035 x 661 px
-
"Customers of Degussa Bank benefit from modern payment cards with dual interface technology," said Silke-Christina Kummer, Head of Card Business Advisory & Services at Degussa Bank AG. "We obtain Infineon SECORA Pay solutions from our card supplier exceet: Thanks to the coil-on-module packages, our customers not only receive a high-performance card, but also an extremely robust one.” – Source: Degussa 2018Degussa-2JPG | 152 kb | 1035 x 661 px