EconoPIM™ 3では定格電流が150 Aに高まる
2017年7月12日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、EconoPIM™ 3パッケージによりIGBTモジュールのポートフォリオを拡充し、定格電流を100Aから150Aに50%高めました。これらの新しいパワーモジュールは、ますます高まってきている、同一基板占有面積でのより大きなパワー密度への要求に応える製品です。典型的な用途としてはエレベーター、エスカレーター、送風ファン、ポンプなどを駆動するモーターの制御があります。
EconoPIMモジュールはさまざまな機能の高度な一体化を特徴としています。たとえばそれぞれのモジュールには三相整流器、ブレーキチョッパー、三相インバータ、および温度測定のためのNTCサーミスタが組み込まれています。新しいEconoPIM 3は1200Vのブロッキング電圧を持ち、このタイプの市販製品として最大の150Aの最大定格電流を達成しています。
ハウジングには業界基準に対応した寸法のベースプレートが使用されているため、既存の設計のモジュールをそのまま容易に置き換えることができます。したがって駆動装置に使用した場合には、EconoPIM 3は同一の基板占有面積から30%大きな出力を行うことができます。このモジュールには高度な頑丈さと信頼性で定評のある、Trenchstop™テクノロジーによるIGBT4チップが組み込まれています。
提供予定
1200V/150Aの定格を持つ新しいEconoPIMモジュールには、TrenchstopテクノロジーによるすべてのIGBT4チップと同じく、ハンダ付けピンとPressFITピンの両方にのバージョンが用意されています。またオプションとして、サーマルインターフェースマテリアル(TIM)によるモジュールも提供されます。この新しいパワーモジュールの生産はすでに開始されており、サンプル品をオーダーしていただけます。詳細については www.infineon.com/EconoPIMをご覧ください。
Press Photos
-
The new EconoPIM™ 3 1200 V/150 A is available either with solder pins or PressFIT pins. This applies to all variants featuring the IGBT4 chip in Trenchstop™ technology. In addition, the modules are optionally available with thermal interface material (TIM).EconoPIM_3_TIMJPG | 383 kb | 2000 x 1269 px
-
The new EconoPIM™ 3 1200 V/150 A is available either with solder pins or PressFIT pins. This applies to all variants featuring the IGBT4 chip in Trenchstop™ technology. In addition, the modules are optionally available with thermal interface material (TIM).EconPIM_3JPG | 243 kb | 2000 x 1343 px