レーダーベースの運転支援システムのリーダーであるインフィニオンが自動運転の進歩を加速
2017年10月6日、ミュンヘン(ドイツ)およびカリフォルニア州エルセグンド
独インフィニオンテクノロジーズは自社が開催する OktoberTech 2017テクノロジーフォーラムにおいて、 新しいレーダーセンサーを含む、 自動運転を支える最新の半導体ソリューションを展示しました。インフィニオンは最近になり、レーダーチップセットから構成された完全なソリューションを早期導入企業に提供しました。これには先進的レーダーシステムの開発をさらに加速する、77/79 GHz Monolithic Microwave Integrated Circuit(MMIC)、専用のセンサー処理ユニットを搭載したハイパフォーマンスのマルチコアマイクロコントローラー、およびフェールセーフ電源が含まれています。
インフィニオンのSilicon Valley Automotive Innovation Center(SVIC)所長であるリテシュ チャギ(Ritesh Tyagi)は、次のように述べています。「過去数年にわたり、インフィニオンは自動車産業でのイノベーションが前例のないレベルに加速していることを見てきました。シリコンバレーの企業は自動車分野のイノベーションリーダーとなることに強い関心を示しています。インフィニオンはレーダーに関して10年を超える経験を持ち、自動車業界から特に選ばれるチップ供給パートナーとなっています。インフィニオンSVICは既存の企業や、業界に破壊的変化をもたらそうとしている企業が持つ開発力とインフィニオンの最新テクノロジーとを結び付け、それを通じて完全自動運転車の進歩を加速しています。」
新しいRFレーダートランシーバー、マイクロコントローラー、および電源から構成された完全なレーダーチップセット
モノリシック高集積無線(RF)レーダートランシーバーというインフィニオンのコンセプトは業界から広く受け入れられ、自動車産業向けの業界をリードするシステムサプライヤーから大型の契約を獲得しています。この新しいシングルチップのRFレーダートランシーバーは、従来の3つのコンポーネントであるRFトランスミッター、RFレシーバー、およびコンパニオンデバイスである位相同期回路(PLL)を置き換えます。このRFレーダートランシーバーと第2世代のレーダー専用 AURIX™マイクロコントローラーおよびフェールセーフ電源が組み合わさることにより、拡張性に富んだレーダーチップセットの基盤を構成しています。前述の3つの製品はいずれもISO26262仕様に完全に準拠しています。既存の自動車向けシステムサプライヤーと業界に破壊的変化をもたらそうとしている企業における新たな設計開発を支援するため、インフィニオンはレーダーモジュールのスターターキット提供を2018年第1四半期に予定しています。このレーダーモジュールのスターターキットには、3つのIC(RFレーダートランシーバー、レーダー専用のAURIXマイクロコントローラー、およびフェールセーフ電源)と、このチップセットに含まれる専用ハードウェアによる信号処理アクセラレーターを活用するための、内蔵ソフトウェアパッケージとが含まれています。これはインフィニオンのチップを使ったレーダーセンサー開発のための、評価用スターターキットとなることを意図したものです。
車両とインフラのためのインフィニオンのレーダーチップが道路での安全を高める
インフィニオンは現在、 77/79 GHzレーダーチップのサプライヤーとして業界をリードしています。販売したレーダーセンサーチップ数が合計5,000万個を超えるインフィニオンは、プレミアム、ミッドレンジ、およびコンパクトカーを含むすべての車両セグメントにおいて、レーダーベースの運転支援システムの標準となっています。今回発表した新しいレーダーチップセットを通じ、インフィニオンは今後数年のうちに市場での位置付けをさらに高める計画です。車両へのレーダーの使用は、米国自動車産業界による任意の取り組み、およびEuro NCAPが新車種の安全格付けにおいて5スターを獲得するのにレーダーベースの運転支援システムの使用を必須としたことによってさらに拡大しています。
その他の資料
インフィニオンは半自動および全自動運転車の鍵となる、 レーダー、カメラ(TOF(Time-of-Flight)法に基づく 3D画像センサーチップ)、およびライダーの3つのセンサーテクノロジーを提供します。インフィニオンはまた、自動車の安全を高めるセンサーテクノロジーとして、エアバッグ、タイヤ圧監視システム(TPMS)、シフトレバー、ステアリングカラム搭載コントロールなどのための、ホール、磁気、および圧力センサーチップも開発しています。インフィニオンのセンサーポートフォリオの詳細は www.infineon.com/sensorsをご覧ください。
Information Number
INFATV201710-003j
Press Photos
-
Ritesh Tyagi, Head of the Silicon Valley Automotive Innovation Center (SVIC) at Infineon Technologies.Tyagi_Ritesh_Silicon_Valley_Automotive_Innovation_CenterJPG | 834 kb | 1632 x 2464 px