誤差5cm、至近距離10cm測定を実現する24GHzレーダーデモキットを発表

2016/11/29 | マーケットニュース

2016年11月29日、東京

インフィニオンテクノロジーズ ジャパン株式会社とピーティーエム株式会社(神奈川県横浜市 代表取締役社長山本博章)は、24 GHz ISM帯域を利用した、高精度距離測定レーダーデモキットを11月30日から開催されるマイクロウエーブ展において発表、展示いたします。インフィニオンの24 GHzトランシーバMMIC BGT24MTR11を内蔵した24GHz レーダーデモキットVer.2(2016年6月に完成)は、距離測定のアルゴリズムにピーティーエム社保有の高精度測距アルゴリズムに加え、独自の測距アルゴリズムを採用することで、これまでにない高精度(誤差+-5cm以内)かつ近距離(10cmまで)の距離測定が可能です。

24.05 GHzから24.25 GHzまでのISM帯域で動作するインフィニオンのトランシーバには、低位相ノイズ電圧制御発信器(VCO)、送信用パワーアンプ(PA)、受信用ローノイズアンプ(LNA)およびミキサー(Mixer)がワンチップ化されており、32pinVQFNパッケージに内蔵されています。ウエーハテクノロジーにインフィニオン独自のシリコンゲルマニウムを採用したことで24GHzといった準ミリ波帯でも低雑音、高利得を実現しています。信号処理部にはピーティーエム社、インフィニオン独自の高精度測距アルゴリズムを採用しており、従来の24GHz レーダーを超える高性能を発揮します。本24GHzレーダーは照明、ホームオートメーション、ロボティクス、AGV(無人搬送車)、ドローンなどのUAV(無人航空機)をはじめとする産業用途に最適なソリューションです。

レーダーセンサーによる距離測定は様々な動作環境において安定したセンサー性能を実現します。例えばカメラベースのソリューションと比べ夜間、および強い太陽光下であっても安定した動作を行います。また産業用途で広く使用されている受動的赤外線センサーと比較すると、センサー性能の向上(検出範囲の拡大、測定精度の向上)を可能にします。さらにレーダーはプラスチックなどの素材を透過する性質を持っているため、センサーが追加される製品のデザイン性を最大化するだけでなく、センサーを設置していることが悟られずオブジェクトの検出が行えるという点でカメラや赤外線を使用するシステムとの差別化を図ることも可能です。

本デモキットは国内電波法に準拠しており技術基準適合証明を取得しています。お客様での検証実験において新たに技適を取得する必要はございません。

本デモキットをベースとして様々なアプリケーションへの最適化を提案

本デモキットは、インフィニオン製24GHzレーダーを使用した高精度距離測定性能を確認できるデモンストレーションキットです。アプリケーション毎にレーダー性能の最適化(微調整)が必要な場合はインフィニオン、及びピーティーエム社より提案致しますので、ご興味ある方は以下のURL、もしくはインフィニオン正規代理店までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先  www.infineon.com/support/jp

 

製品情報

インフィニオンの24 GHzトランシーバMMICの詳細については  http://www.infineon.com/24GHz/jp をご覧ください。

 

ピーティーエム株式会社について

最高水準のデバイスを世界各国より適正な価格で輸入販売することを目的として2001年に設立。テクニカルサポートのみならずお客様の実際の開発プロジェクトに対する適切な技術、設計支援、アッセンブリ、システムの開発委託から量産製造に至るまで様々なクオリティーの高いサービスを提供しています。特に24GHzレーダーに関しては、10年以上の豊富な経験と実績を誇り、2016年にはインフィニオンテクノロジーズ製BGT24シリーズを使った高精度レーダーの開発に着手しています。

詳細は http://www.ptm-co.jp/ をご覧ください。

 

2016 マイクロウエーブ展 (MWE 2016 2016 11 30 12 2 日、於 パシフィコ横浜)に同デモキットを実演展示

インフィニオンテクノロジーズジャパンは、MWE 2016において同デモキットの展示とデモンストレーションをピーティーエム社ブースD-10にて実施します。ぜひご来場ください。展示会の詳細については http://apmc-mwe.org/mwe2016/index.html をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2015会計年度(9 月決算)の売上高は58億ユーロ、従業員は世界全体で約3万5,400人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com(英語)