インフィニオン、TOリードレスパッケージに収めた耐圧650 V のMOSFET「CoolMOS™ C7 Gold」シリーズを製品化、実装面積が小さく高性能
2016年5月12日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、CoolMOS™ファミリーの新しいMOSFETで、TOリードレスパッケージに収めた耐圧650 Vの「CoolMOS C7 Gold」シリーズを製品化しました。このシリーズでは、スーパージャンクション(SJ)半導体プロセスと先進的なSMD(表面実装デバイス)パッケージを組み合わせており、ハードスイッチングのアプリケーションにおいて、比類のない優れた特性を実現しています。今回の実装面積が小さいパッケージを用いる事で、サーバー、通信、太陽光発電のアプリケーション等で、電力密度を高める事ができます。
C7 Gold CoolMOS技術は、4ピンのケルビン接続構成を内蔵したソースと、TOリードレスパッケージの改善された熱特性を備えています。これによって、最大3 kWの力率補正(PFC)などの大電流回路向けに、実用的なSMDソリューションを提供できます。特性を向上したC7 Goldは、スイッチング損失が低減され、熱損失も小さいので高効率化が可能です。C7 Gold技術では、世界最小のオン抵抗(内部抵抗)×面積を実現し、面積は、わずか115mm²と小型です。小さな実装面積で最小のオン抵抗33 mΩ なので、高い電力密度が得られます。
リードがない Gold
TOリードレスパッケージは、D²PAKのような従来のSMDパッケージに比べて、実装面積を30%、高さを50%、空間を60%削減できます。このパッケージは、標準的な3ピンのMOSFETか、または4ピンケルビン接続のソースの考え方を利用するか、のいずれかの接続が可能です。この機能の搭載は、特に全負荷での効率に更なる利点をもたらし、ゲートでのリンギングも低減しているので扱いやすくなっています。
高品質のTOリードレスパッケージは、ソースインダクタンスが1 nHと非常に小さく、鉛フリーで耐湿性レベルはMSL1に準拠しています。はんだ付けの目視検査が容易で、フローはんだ付けやリフローはんだ付けに適しているという特徴があります。スルーホールパッケージと比べると、TOリードレスは、より高い電力密度が得られること以上に、さらに多くの意味があります。すなわち、SMDパッケージの実装工程の簡素化によるコスト削減を実現することにも貢献します。
提供状況
TOリードレスの耐圧650 VのCoolMOS C7 Goldシリーズは現在、受注を開始しています。さらに詳しい情報は www.infineon.com/c7-gold-tollで入手できます。
インフィニオン、 PCIM 2016 に出展
インフィニオンは、パワーエレクトロニクス機器の見本市「PCIM 2016」(ドイツのニュルンベルクで2016年5月11日~12日に開催)に於いて、産業用、民生用、車載用のアプリケーションにおける効率的なシステムに向けた最先端技術を展示しました。インフィニオンのPCIMでのハイライトの概要は www.infineon.com/pcimをご覧ください。
Information Number
INFPMM201605-058
Press Photos
-
CoolMOS™ C7 650 V Gold with TO-Leadless package delivers high performance with a small footprint650V_CoolMOS_C7_Gold_TO-LeadlessPNG | 1.86 mb | 1392 x 1370 px