TTTechとインフィニオン、自動運転分野の開発を加速へ

TTTechとインフィニオンテクノロジーズの共同発表

2016/03/07 | マーケットニュース

2016年3月7日、ミュンヘン(ドイツ)/ウィーン(オーストリア) 

TTTechはアウディの協力の下、先進運転支援システム(ADAS)の各種機能を統合したセントラルプラットフォーム制御ユニット(zFAS)を開発しました。この電子制御ユニット(ECU)はセンサデータを包括的に融合します。インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG、FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)のマイクロコントローラは、こうした運転支援システムに要求される高い演算性能と安全性を、最高水準で要件適合します。 

zFASは、急速に高まる運転支援システム性能要求に対応し、渋滞した公道での自動運転や自動駐車などの新機能を能動型、受動型に可能にします。機能安全、通信機能、演算能力に関する要件はこれまでにない高いレベルの要件を実現しています。これらの要求は、今後進化する機能統合と高安全性を併せ持つセンサーフュージョンのために必要不可欠になります。高度なADASではマルチコアによる処理が行われますが、マルチコアをベースにしたプラットフォームではいくつかの重要なポイントがあり、その要素の1つが高い信頼性をもったリアルタイム対応のネットワークです。 TTTechではDeterministic Ethernetと呼ばれるイーサネットバックボーンを用い、複数のセーフティーレベルに対応した高いスループットを実現します。さらに、TTTechはネットワーク接続された複数のマイクロコントローラ上でアプリケーション機能を動作させるためのミドルウェアとして TTIntegration と呼ばれるソフトウェア環境を提供しています。 

TTTechはアウディと共に、インフィニオンのAURIX™ TC297TマイクロコントローラをzFAS用に選定しました。AURIXファミリーマイクロコントローラーは最高水準のセーフティー要件に対応した高性能なマルチコア製品を幅広く展開しています。インフィニオンの自動運転MCUの担当者、Thomas Boehmは次のように述べています。「将来の変化にも対応できるプラットフォームソリューションであるzFASの中核技術として、当社の高性能AURIXマイクロコントローラを提供できることを嬉しく思います。当社ではTTTechとの実り多いパートナーシップをさらに拡大しています。」インフィニオンのAURIX TC297Tマイクロコントローラは、冗長なCPU監視構造(ロックステップアーキテクチャ)や多岐にわたるセーフティー監視機能を内蔵しており、ASIL Dまでの様々なセーフティー アプリケーションに対応します。 

TTTech Automotiveのセールス&マーケティング担当ディレクター、Marc Lang氏は次のように述べています。「zFASは先進運転支援用の高度に集積されたプラットフォーム制御ユニットの一つの到達点です。インフィニオンの最先端のマイクロコントローラとTTTechのリアルタイムイーサネットソリューションは、画期的なADASソリューションのキーコンポーネントとなっています。」 

さらに、TTech社はDeterministic EthernetとインフィニオンのAURIX TC297Tをベースに、運転支援システム用ECU向けの評価プラットフォーム「TTA Drive」を開発しました。これをご使用になるとお客様は、シリーズ開発の早い段階で、異なるアプリケーションモジュールを迅速かつ簡単に統合できます。この統合プロセスは、ソフトウェアのTTIntegrationと、TTA Drive専用に開発されたツールセットによって支えられています。 

2015年3月の増資の一環としてインフィニオンは、信頼性が高く、ネットワークでつながれ、安全性を配慮した車載用制御システムを専門とするTTTechに資本参加しました。 

TTTechは汎用制御ユニットのHY-TTC 50ファミリー向けの高性能CPU「XC2287」を含む、インフィニオンのソリューションを従来から使用しています。インフィニオンのAURIXマイクロコントローラはさらに、AVB(Audio-Video Bridging)、TSN(Time-Sensitive Networking)、タイムトリガードイーサネット(SAE AS6802)といった各種通信規格の評価に使用する、TTTechの新しいオートモーティブイーサネットスイッチ「Hermes」にも搭載されています。 

TTTech Automotive GmbH について

TTTech Computertechnik AGの子会社であるTTTech Automotiveは、ネットワークの拡張性と柔軟性を自動車分野のお客様に提供します。TTTech Automotiveの製品を使用すると、IEC 61508とISO 26262に準拠した、最高SIL3/ASIL Dまでのさまざまな安全要件のシステムで安全な通信とネットワーク構築が可能です。モジュールタイプの認証済みのハードウェアおよびソフトウェアソリューションは、電気推進装置やハイブリッド型推進装置の制御・監視分野の連続生産のみならず、ビークルダイナミクスや運転支援にも使用されます。製品ラインアップには車両機能の確認用として、ネットワーク型システム向けのインテリジェントなデータロガーと試験装置も揃っています。 

TTTech Automotiveについての詳細は、  www.tttech-automotive.comに掲載されています。

Press contact at TTTech Computertechnik AG

Marco Lehner, Marketing Communications
Phone: +43 1 585 34 34-473
Fax: +43 1 585 34 34-90
Email: pr@tttech.com
www.tttech.com

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2015会計年度(9 月決算)の売上高は58億ユーロ、従業員は世界全体で約3万5,400人。2015年1月に、売上高11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)、従業員約4,200人の米国インターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFATV201603-038

Press Photos

  • Thomas Boehm, Director, Automotive Chassis & Safety Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Thomas Boehm, Director, Automotive Chassis & Safety Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Boehm_Thomas_Infineon

    JPG | 810 kb | 1024 x 1535 px

  • Marc Lang, Direktor Sales & Marketing Automotive, TTTech Automotive GmbH
    Marc Lang, Direktor Sales & Marketing Automotive, TTTech Automotive GmbH
    Lang_Marc_TTTech

    JPG | 1.71 mb | 1469 x 2126 px