インフィニオン、MOSFETゲートドライバIC「EiceDRIVER™」の2EDNファミリーを製品化開始、機能的な耐性を強化し低消費電力化
Market News
2015年11月24日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、スイッチング電源(SMPS)内のPFC(力率改善)回路、LLC(インダクタ-インダクタ-コンデンサ)回路、同期整流段に向けたドライバICであるEiceDRIVER™ IC「2EDN7524」を発売しました。インフィニオンは、豊富な知識を活用して新たに製品化した今回のドライバICファミリーによって、初めてMOSFET専用ドライバを供給し、市場をリードします。既存のEiceDRIVER™ファミリーをMOSFET専用に強化した2EDNファミリーは、CoolMOS™ C7などのMOSFETやGaN(窒化ガリウム)スイッチングデバイスと、制御ICとの間をつなぐ重要なデバイスです。MOSFETドライバICの2EDNファミリーは、システムレベルで高い効率、優れた電力密度、システムの一貫した耐久性を実現できます。
EiceDRIVER™ ICの2EDNファミリーは、業界標準の8ピンパッケージ封止で、独立した非絶縁型ローサイドチャネルを2チャネル備えています。2チャネルともピーク電流5 Aを供給可能で、立ち上がり時間と降下時間はいずれもわずか5 ns(標準値)です。チャネル間の遅延時間の差が1 nsと優れているので、2チャネルを同時にスイッチングして全駆動電流を2倍にするという構成が可能です。大電流にもかかわらず、出力段は、オン抵抗R DS(ON)が非常に低く、ゲート抵抗を外付けしなくても、または非常に小さくてもよいので、ドライバICの消費電力を最小化できます。システムの信頼性を高めるためのグラウンドバウンスに対する耐性が非常に優れていることは、制御入力とイネーブル入力において最大で直流-10 Vまで扱えるドライバICの能力を確実なものにします。
提供状況
MOSFETドライバICの2EDN7524は、4 Vの低電圧ロックアウト(UVLO)機能を備えたDSOパッケージに封止された製品の量産が始まっています。 UVLO電圧が4 Vまたは8 VでTSSOPパッケージに封止された製品は2016年1月に提供開始予定です。第2段として、UVLO電圧が4 Vまたは8 VでWSONパッケージの製品は、2016年第1四半期に提供開始予定です。MOSFETドライバ2EDN7524の詳細情報は、 www.infineon.com/2EDN をご覧ください。
Information Number
INFPMM201511-012
Press Photos
-
The 2EDN EiceDRIVER™ ICs come in industry standard 8-pin packages and feature two independent, non-isolated low-side channels, each capable of providing a 5 A source and sink peak current.2EDN-EiceDRIVERJPG | 490 kb | 2500 x 1875 px