インフィニオン、LEDドライバ向けPFCを集積した共振コントローラを提供開始、小型・高効率の照明アプリケーションを実現
2015年2月20日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、40W~300Wの範囲の照明システムに対応した「ICL5101」の提供を開始し、照明制御ICのポートフォリオを広げます。この新型共振コントローラICは、高水準の集積度により、システムコストの削減が可能です。屋内外LED照明、高天井/低天井用照明、街頭照明、駐車場/キャノピー照明、オフィス照明、小売/店舗照明は、メリットを得られる典型的なアプリケーションとなります。産業用照明の分野では、総所有コストが重要な要素であるため、最大95%の高効率性を誇る新製品「ICL5101」を使用した共振トポロジーの使用は、お客様から選ばれる選択肢となります。
この高集積「ICL5101」を使用することで、PFCと共振ICを別個に必要とする同等のソリューションとの比較では、部品点数を約25%抑えた形で、先進的なLEDドライバを設計できます。これに伴い、設計時の信頼性が増し、PCBレイアウトの複雑さが解消され、コストを抑えた形で、スモールフォームファクタを実現することができます。「ICL5101」は、ハーフブリッジとPFCのゲートドライバを集積しています。ICの動作パラメータはすべて、シンプルなレジスタによって調整可能で、コスト効果と信頼性、安定性を兼ね備えたパラメータ設定が可能です。-40℃~+125℃という広範なジャンクション温度範囲により、屋外用途にも対応します。
LEDコントローラ「ICL5101」は、LLCなど、共振コンバータ トポロジーの制御用に設計されています。内蔵のデジタルPFC段は、臨界導通モード(CrCM)と不連続導通モード(DCM)の両方で動作するため、照明の減光時などに発生する低負荷状況でも、極めて安定したレギュレーションが可能で、定格負荷の100%~0.1%という極めて広範な範囲の負荷範囲においても安定した出力が可能です。また、「ICL5101」を使用することで、いかなる状況下でも、200ms未満という超高速の点灯が実現します。
「ICL5101」の調整可能なPFC段により、高い電力品質が得られるため、全高調波歪(THD)は10%未満と低く、広範なライン入力電圧範囲を対象に、0.99を超える力率が得られます。これにより、照明メーカー各社は、エネルギー効率の基準に準拠することが可能です。さらに、「ICL5101」の出力は、ライン電圧の変動に関わらず、非常に安定しています。外部の過熱保護機能や容量性負荷保護機能など、包括的な保護機能セットにより、障害状況の検知が保証され、システムの安全性が向上します。
「ICL5101」の提供開始により、インフィニオンは今回もまた、高効率性ドライバ ソリューション分野での技術リーダーシップを実証しています。つい最近も、同社のステップダウンドライバICの「ILD6150」は、LEDs Magazine誌の2015年「Sapphire Awards」で「ICおよび電子部品」製品部門の最終選考に残ったばかりです。インフィニオンでは、「Strategies in Light」見本市(於:ラスベガス、会期:2015年2月24日~26日)にて新製品の「ICL5101」を紹介しました。インフィニオンのエネルギー効率に優れた照明用半導体ソリューションについての詳細は、 http://www.infineon.com/lighting をご覧ください。
供給状況
新製品の「ICL5101」共振コントローラICは、小型PG-DSO-16パッケージで提供されます。さらに、「ICL5101」の評価ボードも利用可能です。本ボードは、入力電圧範囲が85~305VACで、54VDCという安定した出力電圧を誇ります。110Wの出力電力に対応しており、レジスタ側の設定のみで容易に構成可能です。詳細については、 www.infineon.com/ICL5101 をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201502-031j
Press Photos
-
The new high-voltage resonant controller ICL5101 provides a high level of integration which translates to a reduction in system cost.ICL5101JPG | 1.07 mb | 2126 x 1535 px