インフィニオン、「OptiMOS™ 5」の80V品/100V品を発表、新世代のパワーMOSFETとして、業界最小のオン抵抗を実現
2015年2月5日、ドイツ(ミュンヘン)
独インフィニオンテクノロジーズは、80V品と100V品の投入により、「OptiMOS™ 5」ポートフォリオを拡大します。これは、最新世代のパワーMOSFETであり、通信やサーバ用電源などの同期整流アプリケーションのほか、太陽光発電、モーター駆動、パワーアダプタなどの産業用アプリケーションで使用される高速スイッチング用途に最適化されています。最新の「OptiMOS 5」MOSFETは、業界最小のオン抵抗(RDS(on)))を誇り、前世代製品との比較では、80V品で最大45%、100V品では最大24%の低減が実現しています。抵抗が低いことから、並列接続の必要性も大幅に抑えられるため、材料コストの削減が可能です。今回発表された新世代製品は、最高水準の電力密度とエネルギー効率を誇ります。
前世代製品との比較では、「OptiMOS 5」の80V品は出力電荷を38%、100V品では25%低減しました。出力電荷が小さいことで、ハードスイッチング トポロジや同期整流では、スイッチング損失と電圧オーバーシュートが抑えられます。この結果、設計期間の短縮と開発コストの削減が可能です。さらに、ゲート電荷も80V品で24%、100V品で29% 減らしたことで、軽負荷時のスイッチング効率が向上しました。全負荷領域で高効率が要求される太陽光発電のマイクロインバータやパワーオプティマイザーなどに最適です。
供給状況
「OptiMOS5」80V品/100V品は、SuperSO8、S308、TO-Leadless、TO-220、TO-220 FullPAK、D²PAK、D²PAK 7Pinの7種類のパッケージで提供されます。オン抵抗は、80V品で1~4mΩ, 4~8mΩ、8~2mΩ、100V品では1~4mΩ、4~8mΩ、8~10mΩとなります。製品サンプルは、両方の電圧クラスとすべてのパッケージで提供中です。製品の量産出荷は、すでに開始しています。インフィニオンの新型「OptiMOS 5」80V品/100V品のポートフォリオについての詳細は、 http://www.infineon.com/optimos5-80v100v をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201502-025
Press Photos
-
The new OptiMOS 5 MOSFETs offer the industry's lowest on-state resistance - up to 45% reduction for 80V and up to 24% reduction for 100V compared to the previous generation.TO-Leadless OptiMOS 5 80-100VJPG | 2.28 mb | 3374 x 2810 px
-
The new OptiMOS 5 MOSFETs offer the industry's lowest on-state resistance - up to 45% reduction for 80V and up to 24% reduction for 100V compared to the previous generation.TO-220-OptiMOS 5 80-100VJPG | 563 kb | 2480 x 1849 px
-
The new OptiMOS 5 MOSFETs offer the industry's lowest on-state resistance - up to 45% reduction for 80V and up to 24% reduction for 100V compared to the previous generation.Super-S08-OptiMOS 5 80-100VJPG | 1.45 mb | 2480 x 1858 px
-
The new OptiMOS 5 MOSFETs offer the industry's lowest on-state resistance - up to 45% reduction for 80V and up to 24% reduction for 100V compared to the previous generation.S308_OptiMOS 5 80-100VJPG | 1.43 mb | 2480 x 1858 px