インフィニオン+インターナショナル・レクティファイアー=パワフル コンビネーション、ドイツのニュルンベルクで5月19日~21日に開催されるパワー エレクトロニクスの展示会「PCIM2015」に出展

2015/05/11 | マーケットニュース

2015年5月11日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、欧州のパワー エレクトロニクスの展示会「PCIM2015」において、インフィニオンと米インターナショナル・レクティファイアーのパワー関連製品をまとめたポートフォリオを欧州で初めて紹介します。業界をリードする窒化ガリウム(GaN)を展示します。さらに、当社の戦略的なアプローチである“from product thinking to system understanding”(システムを理解して製品を開発すること)に基づいた多くの革新的なソリューションも展示します。注目されるインフィニオン製品を以下に示します。

スーパージャンクションMOSFET技術の継続的な進歩は、現在のハード スイッチングやソフトスイッチングの電力変換回路において、効率、サイズ、コストへの要求を満たすために重要です。耐圧 600 VのCoolMOS™ C7技術が提供する効率の大幅な改善は、電力密度を劇的に高め、GaNのように低いスイッチング損失を実現するための基盤を提供します。この新しいMOSFETファミリーは、業界で初めて、単位面積当たりのオン抵抗R DS(on) (内部抵抗)の限界である1Ω/mm 2を下回っています。

耐久性のあるアプリケーションへの永遠に増え続ける要求を満たすために、大電力IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ トランジスタ)モジュールに対するインフィニオンの 解答は、3.3 kV~6.5 kVの全電圧範囲をカバーするIGBTチップを設計することです。この 大電力プラットフォームは、システムの設計と製造を非常に単純化し、さらに拡張性を備えています。さらに、パッケージ技術は、構造が丈夫なので、長期にわたる信頼性が得られます。このプラットフォームの製品名は、PCIMの展示ブースのディスプレイで明らかにします。

新しい次元のデバイスの保護機能を搭載したインテリジェント パワー モジュール(IPM)の MIPAQ™ Proは、IGBT、ゲート ドライバ、ヒートシンク、センサー、デジタル制御の電子回路だけでなく、デジタル バス通信も統合したIPMです。このIPMは、ブロッキング電圧が1200 Vと1700 Vのハーフブリッジ構成です。定格公称電流は、最大2400 Aまでサポートしています。すべての主要な動作パラメータは、厳密にモニターされ、警告信号が発信されます。

パワー エレクトロニクスにおいて電力密度を高めるためには、パワー モジュールとヒートシンクとの間のサーマルインタフェースが大きな問題になります。インフィニオンの熱伝導材料(TIM)は、熱抵抗が小さいだけでなく、最長の寿命と最高のシステム信頼性が可能になります。この TIMは、インフィニオンの今後の設計だけでなく、現在あるさまざまなモジュールにも事前に適用されます。

IGBT5と.XTは、IGBTチップとアッセンブリ技術の新しい時代の象徴です。いずれも、寿命を10倍に延ばすか、または、電力密度を25%増加させることが可能であり、最新の PrimePACK™に使われています。最新の第5世代(IGBT5)チップは、従来品よりも25℃高く動作時の最大接合部温度(T vjop=175℃)を実現しています。アッセンブリ技術の.XTは、システムのはんだ付けを改良し、アルミボンディングを銅ボンディングに置き換えると共に、IGBTチップとダイオードを焼結することで実現しました。

ハイブリッド車や電気自動車向けの新しいパワー モジュールは、パワー チップの新しい冷却方法を採用することによって、電力密度の次の重要なステップに上り、インバータの高効率化を可能にします。

この展示会の詳細については、以下をご覧ください。
www.infineon.com/PCIM2015

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201505-053