インフィニオン、50Hz~20kHzのスイッチング周波数向けに、総電力損失を最小限に抑えた新クラスのIGBTを発表

2015/01/28 | マーケットニュース

2015年1月28日、ドイツ(ミュンヘン) – 独インフィニオンテクノロジーズは、50Hz~20kHzの低スイッチング周波数に特化して最適化された、低飽和電圧(VCE(sat))のIGBTを発表しました。これらの製品は、無停電電源(UPS)のほか、太陽光発電システムや溶接システム向けのインバータなどのアプリケーションで使用されるのが一般的です。新登場の「L5」ファミリは、「TRENCHSTOP™ 5」薄ウェハ技術をベースとしており、キャリア分布のさらなる最適化により、本来低い導通損失がさらに削減されています。

V CE(sat)のTyp.値は25℃で1.05Vと、かつてない高水準の効率化が実現しており、従来の「TRENCHSTOP IGBT」の代わりに「L5」ファミリを使用した場合、NPC 1トポロジの場合、最大0.1%の効率化が、NPC 2トポロジでは最大0.3%の効率化が得られます。これに加えて、VCE(sat)は正の温度係数を持っており、高効率性が維持されるとともに、並列接続は簡単で、周波数が20kHz未満のIGBTスイッチングの業界標準となります。新型「L5」ファミリで使用される「TRENCHSTOP 5」の技術基盤は、圧倒的な低導通損失をもたらすだけでなく、総スイッチング損失も25℃で1.6mJまで抑えられます。こうした理由により、新登場の低V CE(sat) IGBTを使用することで、低スイッチング周波数アプリケーションのシステムでは、効率と信頼性が向上し、小型化が実現します。

新型「L5」IGBTファミリは、業界標準の「TO-247」3ピン パッケージの使用製品の第一弾として発表されます。さらに、広範囲な効率化の要求されるアプリケーションを対象に、画期的な「TO-247」4ピン ケルビンエミッタ パッケージによる「L5」も提供します。標準的な「TO-247」3ピン パッケージと比べた場合、「TO-247」の4ピン パッケージでは、スイッチング損失が20%抑えられます。そのため、「L5」と「TO-247」4ピン パッケージを組み合わせることで、最高水準の低導通損失と低スイッチング損失が得られることとなり、差別化された画期的な製品をハイパワー市場に提供するという、インフィニオンの業界をリードするポジションも維持されます。

 

供給状況

低V CE(sat)による最新の「L5」ファミリは、シングルIGBTとしての提供と、インフィニオンの超高速シリコンダイオードの「Rapid 1」と「Rapid 2」との同梱の形式により、30Aと75Aの電流クラスで提供されます。「TO-247」4ピン ケルビンエミッタ パッケージ版は、75Aの電流クラスで提供されます。インフィニオンの新型「L5」IGBTについての詳細は、 www.infineon.com/Trenchstop-L5をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201501-022

Press Photos

  • Infineon's new low saturation voltage VCE(sat) IGBT specifically optimized for low switching frequencies ranging from 50Hz to 20 kHz deliver lowest conduction and switching losses.
    Infineon's new low saturation voltage VCE(sat) IGBT specifically optimized for low switching frequencies ranging from 50Hz to 20 kHz deliver lowest conduction and switching losses.
    TO-247-4-L5

    JPG | 626 kb | 2480 x 1863 px

  • Infineon's new low saturation voltage VCE(sat) IGBT specifically optimized for low switching frequencies ranging from 50Hz to 20 kHz deliver lowest conduction and switching losses.
    Infineon's new low saturation voltage VCE(sat) IGBT specifically optimized for low switching frequencies ranging from 50Hz to 20 kHz deliver lowest conduction and switching losses.
    TO-247-650V-L5

    JPG | 576 kb | 2480 x 1863 px