インフィニオン、次世代のセルラーM2M通信の牽引役に

インターネット経由のやり取り(IoT;Internet Of Things)を原動力とする需要の高まりに応え、コネクテッドカー、産業用オートメーション、スマートシティなどで、高セキュリティ・高信頼性のセルラーM2M通信を実現する、新登場の組み込みSIMコントローラ

2015/02/26 | マーケットニュース

2015年2月26日、ドイツ(ミュンヘン)

交通状況の情報交換を行う自動車、自己検査診断機能を搭載した産業機器、サプライチェーンの高度な追跡、公共料金メーターの遠隔監視など、私たちのネットワーク社会では、セルラー方式のセキュアなマシン ツー マシン(M2M)通信によって、データを自動交換するデバイスが今後増加すると思われます。セルラーM2M通信分野のハードウェアベース セキュリティで業界をリードする独インフィニオンテクノロジーズは、セキュリティコントローラ ファミリの新製品「SLM 97」と「SLI 97」を発表しました。これらの新製品は、緊急通話(eCall)や自動車間(V2V)通信など、産業用アプリケーションと車載用アプリケーションのM2M通信で必要となる、圧倒的な独自機能を誇ります。

欧州電気通信標準化機構(ETSI)は、モビリティが必要な場面や、大容量データや高速データ通信が関係する場面での、M2M通信の急成長と、セルラーM2Mソリューションの人気について言及しています。

市場調査会社IHSは、M2M通信向けセルラー モジュールの世界市場の成長規模について、出荷個数は2015年の8,800万個から2018年には1億6,700万個まで増加し、CAGR(年平均成長率)は24%になると予測しています。

インフィニオンのステファン ホフシェン(Stefan Hofschen)(チップカード&セキュリティ事業部プレジデント)は、次のように述べています。「IoTへのセキュアで信頼できる通信の実現に向け、当社はその専門知識を転用しています。自動車用・産業用のアプリケーションとセキュリティに関する長期的な経験を活かすことで、当社はバリューチェーン全体を理解しつつ、モバイルネットワーク事業者やOEMメーカーのサービスの実現に向けた、最高のM2Mセキュリティ製品を開発できます」
インフィニオンは、産業用・車載用部門のM2Mアプリケーションで使用される高品質のセキュリティ コントローラで、過去10年に及ぶ確固たる実績があります。同社はすでに、欧州の代表的な自動車メーカーを対象に、eCallなどの車載用コネクティビティ ソリューション向けのセキュリティ コントローラを供給しています。

セルラーM2M通信向けのカスタムメイドのセキュリティ ソリューション
「SLM 97」と「SLI 97」という新たな製品ファミリの提供開始に伴い、成長著しい産業用M2M市場とコネクテッドカーの市場での、インフィニオンのポジションはより強固なものとなります。新製品によって、GSMAやETSIの定義する組み込みSIMの完全な実装が可能となり、最新のM2Mソリューションをより柔軟かつシンプルに導入できます。

「SLM 97」と「SLI 97」の共通の特長は、以下の通りです。
・-40~105℃の広範な温度範囲と高い耐久性により、産業用・車載用の過酷な環境での動作に対応
・最大1MBの「SOLID FLASH™」メモリにより、デバイスメーカーは、短期間でのプロトタイプ作成と市場投入が可能
・必要な暗号方式の全てに対応する暗号コプロセッサー群
・極めて広範な産業用・車載用アプリケーションに対応した、ISO7816、SWP、USB、I2C、SPIなどの広範なインターフェイス
・Common Criteria EAL 5+ (High)認定

「SLM 97」セキュリティコントローラは、高い耐久性と堅牢性が要求される、産業用M2Mアプリケーション向けにカスタマイズされています。同ファミリの製品は、国際的に認められた工業規格に準拠して品質確認(または品質保証)が行われ、標準的な組み込みM2Mパッケージと、標準的なSIMカードモジュールの形で提供されます。

一方、「SLI 97」セキュリティコントローラは、高品質の自動車基準(AEC-Q100)に準拠した資格要件を満たしており、車載用アプリケーションの過酷な環境状況向けにカスタマイズされています。同ファミリの製品は、徹底的な品質プロセスを通過しており、故障率は最小限に抑えられています。これによって、コネクテッドカーのSIMカードや組み込みセキュリティ製品に対応した、非の打ち所のない製品となっています。両ファミリとも、これまでのスマートカードの世界市場で導入済みの、現場で実績がある製品がベースとなっています。詳細については、 www.infineon.com/m2m をご覧ください。

インフィニオン、「Mobile World Congress」に出展
インフィニオンは、「Mobile World Congress 2015」(於:スペイン バルセロナ)で、「ネットワーク社会でのパフォーマンスとセキュリティの実現」に向けた、包括的なポートフォリオを紹介しました。詳細については、 www.infineon.com/mobileおよび twitter.com/Infineonをご覧ください。

 

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

Information Number

INFCCS201502-035

Press Photos

  • The  new SLM 97 and SLI 97 security controller families stand out with unique features required for M2M communication in industrial as well as automotive applications.
    The new SLM 97 and SLI 97 security controller families stand out with unique features required for M2M communication in industrial as well as automotive applications.
    SLI97-SLM97

    JPG | 1021 kb | 2126 x 1535 px