インフィニオン、「DrBlade™ 2」パワーステージを発表、サーバ/データ通信システムの高効率化を実現

DC/DC電圧レギュレーションの包括的なシステム ソリューションを展開

2014/06/16 | マーケットニュース

2014年6月16日、ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオン テクノロジーズは本日、2つのパワーMOSFET、ドライバICと、電流、温度検知機能をコンパクトな薄型パッケージに集積した、パワーステージデバイス「DrBlade™ 2」を 発表しました。本製品を使用することで、サーバ/データ通信アプリケーション分野の厳しいパワーデンシティに対応しつつ、設計期間を短縮できます。この画期的なパワーパッケージにガルバニック/ラ ミネート工程を採用し、その結果、パッケージのフットプリントと高さの大幅な縮小、寄生抵抗及びインダクタンスの低減、放熱性を向上しています。インフィニオンでは、「DrBlade 2」パ ワーステージと第4世代デジタルコントローラICを組み合わせた、包括的な高性能DC/DCコンバーター ソリューションを提供します。

 

インフィニオンのリチャード クンチッチ(Richard Kuncic)(システムセグメントDC/DC担当シニアディレクター)は、次のように述べています。「『DrBlade 2』を 採用したインフィニオンのシステム ソリューションは、全負荷状況で最高の変換効率をもたらすとともに、サーバ/データ通信アプリケーションで、効率的なパワーマネジメント設計を可能にします。業 界をリードする電源設計者により、彼らの最新の設計に『DrBlade 2』が採用されていることを、光栄に思います」

 

ワンランク上の信頼性、効率性、柔軟性

ドライバー内蔵パワーステージには、小型、非常に高効率、放熱性を強化したMOSFET及び、インフィニオンの最新のドライバー技術が採用されています。「DrBlade 2」は、高精度な電流、温 度検知保護機能を採用しており、システムの堅牢性と信頼性が高くなっています。パワーステージのピーク効率が95%以上に達していることで、システム性能は向上し、電力損失が大幅に抑えられ、冷 却要件も軽減されます。サーバ/データ通信アプリケーションのエンドユーザは、動作時のエネルギーコストの低減と、これに伴う、総所有コスト(Total Cost of Ownership)の改善によって、メ リットを享受できます。

 

最新の「DrBlade 2」とデジタルコントローラからなる、DC/DCシステム ソリューションは、RoHS 2016に準拠しており、100%鉛フリーです。このフルシステム ソリューションには、グ ラフィカル ユーザ インターフェイス(GUI)が採用されており、コントローラのパラメータをプログラミングして、動作時の電圧レギュレーションの微調整を行うことが可能です。コ ントローラのすべてのパラメータは、不揮発性メモリに保存されたファームウェア経由で設定されます。I2CバスおよびPMBus経由でのアクセスが可能なため、動作の中断なしに、す べてのパラメータをリアルタイムで調整できます。

 

ポートフォリオと出荷予定

「DrBlade 2.0(TDA21320)」と「DrBlade 2.1(TDA21321)」は、サンプル出荷を開始しており、量産出荷は2014年6月末に開始予定です。パ ッケージはWIQFN-38で提供され、寸法はわずか6.6mm×4.5mm×0.6mmです。デジタルコントローラは、40ピンまたは48ピンのVQFNパッケージで量産出荷中です。

 

「DrBlade 2」およびインフィニオンの包括的なDC/DCコンバーターソリューションについての詳細は、 www.infineon.com/systemsolution-dcdc をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201406.045

Press Photos

  • DrBlade™ 2 is an integrated power stage device that combines two power MOSFETs and a DC/DC driver IC with integrated current and temperature sensing in a compact, low-profile package.
    DrBlade™ 2 is an integrated power stage device that combines two power MOSFETs and a DC/DC driver IC with integrated current and temperature sensing in a compact, low-profile package.
    dr-blade-2

    JPG | 462 kb | 2126 x 843 px

関連リンク