インフィニオン、650V品デバイス「RC-H5」を発表、リバースコンダクティングIGBTポートフォリオを拡大、スイッチング損失を30%削減し、エネルギー効率を向上させる

2014/05/15 | マーケットニュース

2014年5月15日、ノイビーベルク(ドイツ)

 

独インフィニオン テクノロジーズは、モノリシック集積のRCダイオードなど、最新の650Vデバイスを通じ、最新世代の共振型アプリケーション向けリバースコンダクティングIGBT( 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)を拡大しています。これに伴い、高性能の「RC-H5」ファミリー製品は今後、これまで以上に広範なアプリケーションでの使用が可能となります。新製品の「RC-H5 650V」パワー半導体は、マルチホブのIH調理器やインバーター電子レンジのほか、パーシャル ハードスイッチング ハーフブリッジ構成の全製品での使用に最適な選択肢となっています。

 

すべての「RC-H5」製品がそうであるように、新発表のディスクリート650V品パワー半導体も、従来の製品と比べて、優れたエネルギー効率が差別化要因となっています。スイッチング損失は、こ れまでと比べ、さらに30%低くなっています。これによって、設計者は、最大40kHzのスイッチング周波数で作業を行うことが可能です。これらすべての結果として、新設計のディスクリートパワー半導体は、優 れたエネルギー効率が特長となっており、システム全体のエネルギー消費量は、5%削減されます。

 

傑出したエネルギー効率に加えて、「RC-H5」650V品を基礎として動作するシステムでは、ブロッキング電圧が向上し、設計上の余裕が得られることから、信頼性も大幅に向上しています。650V品は、必 要に応じてソフト/ハード スイッチングに対応しており、使用時の柔軟性が高まるだけでなく、システム全体への負担も少なくてすみます。最新部品では、EMI動作が向上しており、フ ィルタリングの必要性が少ない高速ソフト スイッチング システムにとっても、大きなメリットとなります。さらに、熱性能の最適化によって、最大175℃の周辺温度で、問題のない動作が可能です。

 

インフィニオンのローランド スティール(Roland Stele)(IGBT パワー ディスクリート担当マーケティング ディレクター)は、次のように述べています。「 家電製品の省エネ化や環境面でのメリットなど、IH調理器には、極めて大きな可能性があります。新型ディスクリート『RC-H5 650V』を通じ、インフィニオンは、家電製品の幅を広げており、こ れによってお客様は、必要なリソースの少なくてすむ、高信頼性のシステムを開発できます」

 

ポートフォリオと供給状況
新製品の「RC-H5」は、20A、40A、50Aの電流クラスで現在提供中です。サンプル出荷と量産出荷は2014年6月に開始される予定です。「RC-H5」ファミリーは、コンパクト ドライバICの「EiceDRIVER™ 1EDL/2EDL」コンパクトと、「XMC 1000/4000」マイクロコントローラ ファミリーとの組み合わせで、最適な結果を実現します。イ ンフィニオンのディスクリート「RC-H5」パワー半導体についての詳細については、  www.infineon.com/rch5 をご覧ください。

 

インフィニオンが「PCIM 2014」に出展
インフィニオンは、「PCIM」見本市(会期:2014年5月20日~22日、於:ドイツ ニュルンベルク)のブース(ホール9、ブース311)にて、「RC-H5 650V」およびその他の「 RC-H5」ファミリーのデバイスの展示を行います。見本市の見所の詳細については、 www.infineon.com/PCIM2014をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201405.037

Press Photos

  • The new discrete RC-H5 650V power semiconductor is the perfect choice for use in multi-hob induction stoves and inverterized microwave ovens, as well as for all partial hard-switching half-bridge topologies.
    The new discrete RC-H5 650V power semiconductor is the perfect choice for use in multi-hob induction stoves and inverterized microwave ovens, as well as for all partial hard-switching half-bridge topologies.
    TO247_650V-RC-H5

    JPG | 35 kb | 769 x 578 px