8ビットから32ビットへの容易な移行を実現する、インフィニオンの「XMC1000」マイクロコントローラ、量産出荷を開始
小型パッケージの派生製品が新登場、無償ARM® MDK開発ツールも提供
独インフィニオンテクノロジーズは、「Embedded World Exhibition & Conference 2014」見本市(於:ドイツ ニュルンベルク、期間:2 014年2月25日~2月27日)にて、量産出荷を開始したマイクロコントローラ「XMC1000」を出展しました。同製品は、8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現するもので、ARM® Cortex™-M0プロセッサーを採用しています。これと同時に、「XMC1000」ファミリーの新製品である、小型VQFN(Very Thin Quad Flat No Leads)パ ッケージの派生製品を紹介するほか、新登場の無償ARM®マイクロコントローラ開発キット(MDK)に関する情報も公開します。「XMC1000」マイクロコントローラは、センサ/アクチュエータ アプリケーション、LED照明、シンプル構造のモータ駆動装置(例:家電アプリケーション、ポンプ、ファン)、デジタル電力変換(無停電電源等)などの対象アプリケーションに即した形で、一 貫して最適化が図られています。
インフィニオンのマウリツィオ スケルリ(Maurizio Skerlj)(インダストリアル&マルチマーケット(IMM)事業部シニアディレクター)は、次のように述べています。「『 XMC1000』マイクロコントローラを通じ、インフィニオンは、コンパクト性の要求される、モータ駆動装置、センサ、アクチュエータのアプリケーションを中心に、8ビット アーキテクチャから32ビット アーキテクチャへの移行の強力なインセンティブを作り出しています。現在のところ、VQFN-24パッケージに対応した『XMC1000』の競合マイクロコントローラの中に、こ のように限られたスペースでこれほどの機能性を実現できる製品はありません」
「XMC1000」産業用マイクロコントローラは現在、30種類以上の製品で構成されていますが、24ピンと40ピンのVQFNパッケージ版が新たに加わることで、インフィニオンは、ポ ートフォリオの拡充を図っています。VQFN-24パッケージによる「XMC1000」マイクロコントローラの寸法は、わずか4mm×4mmです。最大200KBのフラッシュ メモリや、ア プリケーションに最適化された制御用のペリフェラルなど、これほど多くの機能性をこれほどの小型パッケージに凝縮した製品は、現在の市場には存在しません。この結果、「XMC1000」マイクロコントローラは、コ ンパクト設計の要求される、モータ駆動装置やセンサ、アクチュエータのアプリケーションに最適です。同MCUは、VQFNパッケージに加えて、16、28、38ピンのTSSOPパッケージでも提供されます。
「XMC1000」ファミリー:8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現
「XMC1000」ファミリーは、これまで8ビットMCUの領域であった、産業用アプリケーションに対応します。同ファミリーは、「XMC1100」(エントリー シリーズ)、「XMC1200」( フィーチャー シリーズ)、「XMC1300」(コントロール シリーズ)の3つのシリーズで構成されます。シリーズの基本的な差異は、メモリ容量とペリフェラル セットです。フラッシュメモリの容量は、8 KB~200KBで、産業用アプリケーションで使用される今日の一般的な8ビットMCUに比べて、大幅に広範な品揃えとなっています。さらに、「XMC1000」MCUには、高性能PWMタイマ、1 2ビットA/Dコンバータ、プログラマブル シリア通信インターフェイスが採用されています。「XMC1200」シリーズの全製品には、タッチ制御やLEDディスプレイ用のモジュール、調光および色制御ユニット( BCCU)としても知られる、LEDの調光および色制御用のペリフェラル ユニットなどが採用されています。「XMC1300」シリーズには、モータ駆動制御に特化した数値演算コプロセッサも採用されています。 さ らに、「XMC1000」ファミリー(および「XMC4000」ファミリー)のマイクロコントローラは、欧州で販売される家電製品の安全規格「IEC60730 Class B」の要件を満たしています。例 えば、 XMC MCUは、ハードウェアのエラー訂正機能(ECC)や対応するメモリ試験などに対応しています。さらに独自の特長として、128ビットAESアクセラレータ搭載のフラッシュ ローダがあり、こ れによって、 コスト重視のアプリケーションでは特に重要な、ソフトウェアIP(知的財産)の保護がこれまで以上に強化されます。
「XMC1000」シリーズの量産開始と、開発キットおよびARM® MDKの供給状況
「XMC1000」の全シリーズについては、16、28、38ピンのTSSOPパッケージによる量産出荷が現在すでに進行中です。VQFN-24パッケージについては、サンプル出荷中です。V QFN-24とVQFN-40の両パッケージの連続生産は、2014年第4四半期から開始する予定です。
このほか、簡単かつ低コストの評価を可能にするため、「XMC1000」の全シリーズに対応するブート キットと、「XMC1000」の対象アプリケーション向けのより包括的なアプリケーション キットも提供されます。また、「XMC」MCUをサポートするものとして、サードパーティ サプライヤとインフィニオンの提供による、強力なソフトウェア ツールと、既成のソフトウェア ソリューションがあります。さらに、インフィニオンは、ARM®マイクロコントローラ開発キット(MDK)の「シリコン ベンダー版」のライセンスを取得しています。組み込みソフトウェアの開発者は、w ww2.keil.com/infineon/mdkからARM MDKを無償でダウンロードできます。無償ライセンスは、最大128KBのコードサイズによる、「XMC1000」ア プリケーションの開発用ツールすべてを含みます。「DAVE™」で開発されたアプリケーション ライブラリは、CMSIS-PACKインターフェイスを通じ、わずか数回のクリック作業でARM MDKにインポートできます。
「DAVE™」によって、開発作業が迅速に
「DAVE」は、「XMC」マイクロコントローラの全製品に対応した、無償の統合開発プラットフォームです。「DAVE」を使用することで、ハードウェア関連のタスクすべてを抽象化しつつ、ミ ドルウェア ソリューションを提供するアプリケーション ライブラリを短期間で開発できます。現在、170種類以上のDAVEアプリが提供されており、これによって、ソフトウェア コンポーネントの統合・構 成を行い、これらを利用可能なマイクロコントローラ リソースへと自動的にマッピングし、アプリケーション ライブラリ用のCコードを生成できます。このような形で生成されたCコードは、統 合GNUコンパイラ/デバッガとともに、「DAVE」内でさらに使用することも、ARM MDK、Atollic TrueStudio、IAR EWARM、TASKING、Rowleyなど、サードパーティ ツールにインポートすることも可能です。
詳細情報
「XMC1000」/「XMC4000」ファミリーの製品に関する詳細は、 www.infineon.com/xmcをご覧ください。 「DAVE」は、インフィニオンのWebサイト( www.infineon.com/dave) から無償でダウンロードすることができます。
インフィニオンは、「XMC1000」と「XMC4000」に関する新たな情報と、マイクロコントローラ関連のその他の話題を、「Embedded World Exhibition & Conference」見本市(於:ドイツ ニュルンベルク、期間:2014年2月25日~2月27日)で紹介しました(ホール4、ブース550番)。
詳細については、 www.infineon.com/embeddedworldをご覧ください。l l l l l l l l l < /p>
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201402.025
Press Photos
-
Maurizio Skerlj, Senior Director, Industrial and Multimarket Microcontrollers, Infineon Technologies AGMaurizio_Skerlj_0214JPG | 1.45 mb | 1417 x 2126 px
-
The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. It addresses sensor and actuator applications, LED lighting, digital power conversion, such as uninterruptible power supplies, and simple motor drives, such as those used in household appliances, pumps and fans.XMC1000_Visual_package_overview_0214JPG | 1.4 mb | 1535 x 2126 px
-
The 32-bit XMC1000 family addresses industrial applications which, to date, were reserved for 8-bit MCUs.XMC1000_package_overview_ plain_0214JPG | 680 kb | 2126 x 1535 px
-
The 32-bit XMC1000 family addresses industrial applications which, to date, were reserved for 8-bit MCUs.XMC1000_package_overview_0214JPG | 4.39 mb | 2598 x 3602 px
-
The 32-bit XMC1000 family addresses industrial applications which, to date, were reserved for 8-bit MCUs.XMC_Class_B_0214JPG | 1.59 mb | 2126 x 1535 px