インフィニオン、650V TRENCHSTOP™ 5を展示 クラス最高のIGBTパフォーマンスにより顧客から大きな需要を獲得

2013/05/14 | マーケットニュース

2013年5月14日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、ドイツ ニュルンベルクで開催された「PCIM Europe 2013」見本市(会期:5月14~16日)において650V TRENCHSTOP™ 5を展示しました。この次世代薄型ウエハIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)が2012年に発売されて以来、TRENCHSTOP™ 5は市場から大きな関心を集め、 状況を一変させる技術として認識されてきました。400社を超えるお客様に向けてすでにサンプル出荷が行われており、2 013年5月のインフィニオンの量産開始と共にお客様の多くがパイロット生産を開始する予定です。

TRENCHSTOP™ 5はIGBTのパフォーマンスにおける飛躍的進歩であり、現在市場に提供されている技術と比較して劇的なシステム効率改善を実現します。こ のことは顧客からのフィードバックによっても裏付けられ、競合IGBTと比較して最大1%のシステム効率改善が報告されています。この効率改善やブレークスルー電圧引き上げによって、信 頼性の向上や競争面での優位性と明確な差別化をお客様にもたらし、その結果として多数のお客様による採用が続いています。

TRENCHSTOP™ 5が持つ最高の効率と電力密度は、この技術がスイッチング周波数が16 kHzから30 kHzの太陽光発電インバータの昇圧ステージや、20 kHzから70 kHzのスイッチング周波数のUPS PFCステージと充電装置にとって第一の選択肢となっている主な理由です。この効率改善により、運転時の接合部温度が下がることによって耐用期間を通じた信頼性が向上し、あ るいは電力密度をさらに引き上げた設計が可能になります。この後者によりさらに小型のパッケージを使った設計が実現し、たとえばTO-247の代わりにTO-220を使用することも可能になります。

またTRENCHSTOP™ 5が持つ価値への認識は短期間のうちに設計者の間に広がり、オーディオアンプなどノイズがクリティカルとなるシステムにもIGBTが初めて採用されました。頑 丈さに優れると共にソフトスイッチングを行うTRENCHSTOP™ 5は、オーディオアンプが増幅ステージにおいてクリーンで安定したレール電圧を幅広い入力範囲と共に実現し、最 高のオーディオ品質とシステムの軽量化を達成することを可能にします。

TRENCHSTOP™ 5の卓越した効率は、インフィニオンのHighSpeed(H3)ファミリーを60%下回るターンオフスイッチング損失と共に、導 通損失に伴う飽和電圧にも穏やかな正の温度係数をもたらします。ゲート電荷はH3の2.5分の1であるためIGBTは駆動が容易であり、ドライバーを小型化できることによるコスト削減につながります。さ らにTRENCHSTOP™ 5は高速回復フリーホイールダイオードの温度的に安定した順方向電圧低下、および50ナノ秒未満の逆方向回復時間を特徴としています。静 電容量の低さによって軽負荷時の卓越した効率が得られ、これは最大定格の40%未満で運転されることが主となる設計に最適です。

供給状況と製品詳細
サンプルは8Aから50AのTO-220、TO-220FP、およびTO-247パッケージについて提供可能です。インフィニオンの650V TRENCHSTOPTM 5の詳細については www.infineon.com/trenchstop5をご覧ください。イ ンフィニオンは2013年5月14日から16日までニュルンベルクで開催されたPCIM見本市のホール9、ブース311にてTRENCHSTOP™ 5を展示しました。こ の見本市に展示される製品の詳細については www.infineon.com/PCIM2013をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201305-045

Press Photos

  • Since the introduction in the autumn of 2012, the TRENCHSTOP(tm) 5 has attained strong market attention and is recognized as a game changing technology.
    Since the introduction in the autumn of 2012, the TRENCHSTOP(tm) 5 has attained strong market attention and is recognized as a game changing technology.
    TRENCHSTOP_group

    JPG | 2.73 mb | 4961 x 2760 px

  • TO-247-650V-TRENCHSTOP5

    JPG | 349 kb | 2480 x 1863 px