インフィニオン、自動車業界からの認証を受けたEconoDUAL™ 3パワーモジュールを発表、最高の電力密度と信頼性を共に提供
独インフィニオン テクノロジーズはドイツ ニュルンベルクで開催された「PCIM Europe 2013」見本市(会期:2013年5月14〜16日)において、自 動車業界の規格に基づく全面的な認証を受けた新しいEconoDUAL™ 3 IGBTモジュールを発表しました。これは一般的な基準を超えた信頼性が求められる商業、建設、あ るいは農業用車両からの要求に応えた新製品です。この自動車業界からの認証取得は、このモジュールがサーマルサイクリングとサーマルショックへの対応能力を大きく高め、ま た新しいソフトダイオードによりEMI動作を改善したことに基づくものです。
インフィニオンのチャン シー(Zhang Xi)(テクニカル&プロダクトマーケティング担当マネージャ)は、次のように述べています。「すでに定評のあるEconoDUAL™ 3ファミリーが自動車業界から全面的な認証を得たことにより、インフィニオンはIGBT開発と生産の両方、および自動車業界ならではの要求への対応に関する10年間にわたる経験を最大限に活用します。ま た信頼性の基準をさらに高めることにより、極めて厳しい条件を持つ用途に伴う最高水準の要求にも応えられるようになりました。」
この自動車業界からの認証を受けた、EconoDUAL™ 3モジュールの最適化された設計と組み立て技術は、3倍を超えるサーマルサイクル耐性を達成すると共に、サ ーマルショックへの対応能力を業界標準の10倍に高めました。優れた機械的強度とパワーサイクル耐性を持ち、またオプションとしてPressFitピンにも対応するこの製品は、車 両向けのさまざまな用途に適した信頼性とコスト効率に優れたソリューションです。
EconoDUAL™ 3シリーズの各モジュールは、このモジュール面積にて可能な最高の電力密度(600A/1200V)を達成しています。これらのモジュールは優れたスイッチング性能を持ち、ま た銅線ボンディングにより内部リード線の電気抵抗を引き下げています。この銅線ボンディング技術とDCB改善により、450Aバージョンを最大30%上回るレベルにまで出力を高めることが可能となっています。
物流面での取り扱いとトレーサビリティのため、インフィニオンのIGBTモジュールにはそれぞれ個別のIDが表示されています。新発表のEconoDUAL™ 3モジュールではトレーサビリティをさらに高めるDMXコードチップが内蔵され、コンポーネントを組み立てる際の自動認識を可能にしています。
供給状況
自動車業界からの認証を得たEconoDUAL™ 3モジュールのFF400R12ME4A_B11(400A、1200V)とFF600R12ME4A_B11(600A、1 200V)のエンジニアリング サンプルは2013年第4四半期の出荷を、量産出荷は2014年下半期を予定しています。EconoDUAL™ 3モジュールとEconoDUAL製品ファミリーのその他の詳細については www.infineon.com/dual3をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIPC201305-044
Press Photos
-
Infineon’s new EconoDUAL™ 3 Power Modules with automotive qualification meet highest requirements in power density and reliabilityFF600R12ME4_B11_mediumJPG | 212 kb | 1279 x 853 px