インフィニオンのSOLID FLASHTMセキュリティ コントローラ、VISAが採用

- ラテンアメリカ・カリブ海地域で新たに発行するVISAのGlobalPlatform決済カードに搭載 -

2013/04/11 | マーケットニュース

2013年4月11日、ノイビーベルク(ドイツ)、サンパウロ(ブラジル)

独インフィニオン テクノロジーズは本日、VISAがラテンアメリカおよびカリブ海(LAC)地域で新たに発行する、GlobalPlatform準拠の決済カード向けセキュリティ コントローラの優先サプライヤーに選定されたと発表しました。インフィニオンは、VISA認定VSDC(Visa Smart Debit Credit)アプレット搭載のSOLID FLASHTM型セキュリティ コントローラを、接触型およびデュアル インターフェイス型のデビットカード/クレジットカード用に供給します。インフィニオンは、最 新のVSDCアプレット普及を通じて決済スキームの互換性実現とLAC地域のカードメーカーの発展を支援し、決済業界に貢献します。

インフィニオンのチップカード&セキュリティ事業部セキュアモバイル&トランザクション担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ、トーマス ロステック(Thomas Rosteck)は次のように述べています。「当社のSOLID FLASH製品と、革新的な『Coil on Module』チップパッケージを組み合わせて導入することで、ラ テンアメリカをはじめ世界各地で急速に需要が伸びているデュアル インターフェイス カードのメーカーは大きなメリットを享受できます。決 済アプリケーション向けセキュリティチップの分野におけるマーケットリーダーおよびテクノロジーリーダーとして、ス マートカード業界に常にクラス最高のセキュアな半導体ソリューションを提供することが当社の使命です。」

SOLID FLASH型のコントローラは、迅速かつセキュアにカードアプリケーションの開発者によってプログラムすることができるため、柔 軟性に劣るプログラマブルROMデバイスに比べて市場投入までの時間を短縮できます。また、「Coil on Module(CoM)」パッケージテクノロジーを導入することにより、既 存の接触型ICカード生産設備に大きな変更を加えることなくデュアル インターフェイス カードを生産することができるため、非接触機能に対応した決済ソリューションの導入が加速されます。

デュアル インターフェイス(DIF) コントローラは、接触型(CB)と非接触型両方のアプリケーションで使用されるもので、世界の決済業界で急速に需要が高まっています。調査会社IMS Research(IHS子会社)によると、ラテンアメリカ地域における決済用DIFカードの出荷数は、2012年の2,500万枚から、2017年には2億4,800万枚に達すると予想されています。ス マートカード(DIFとCB)全体に占める決済用DIFカードの割合で見ると、2012年の11%から、2017年には67%に拡大すると予想されます。

迅速な市場投入と柔軟性の向上

 
インフィニオンの16ビット セキュリティ マイクロ コントローラ「SLE 77 SOLID FLASH」は、Visa GlobalPlatform OS上で動作するスマート決済アプレットを簡単、迅速かつセキュアにロードすることができます。従来の8ビット製品に比べて、非 接触型アプリケーションではトランザクション時間が最大4割短縮されることが実証試験で証明されています。

SOLID FLASH型セキュリティ コントローラは、サイクルタイムの高速化によりアプリケーション開発期間の大幅な短縮を可能にするとともに、物 流プロセスの改善と市場投入の迅速化にも寄与します。また、サンプルチップの迅速出荷はもとより、量産品納入までのリードタイムも従来品の半分に短縮されています。SLE 77 SOLID FLASH製品はEMVCo(Europay、Mastercard、Visa)の全てのテストに合格し、セキュリティ要件と相互運用性要件を満たしています。

フラッシュ型セキュリティ コントローラの利点に加え、新登場の「Coil on Module」パッケージを使用することにより、カードメーカーはデュアル インターフェイス カードの需要の高まりに柔軟に対応することができます。「Coil on Module」パッケージは、カードアンテナとチップモジュールの間に、機械的・電気的接続ではなく、無線接続を使用しています。こ れによって決済カードの堅牢性が高まると同時に、カード設計が簡素化され、従来型のデュアル インターフェイス カード生産方法に比べて、最大5倍の速度でカードにチップモジュールを埋め込むことができます。詳 細は下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/CoM

GlobalPlatformは、さまざまな業界が関与する非営利団体であり、セ キュアチップ上に実装される複数のアプリケーションの展開および管理の安全性と相互運用性を促進する仕様の策定を行っています。幅広い企業が参加してISOとの緊密な連携の下に活動することにより、G lobalPlatformテクノロジーの普及を推進しています。詳細は下記URLをご参照ください。
www.globalplatform.org

世界のネットワーク化に対応したセキュリティソリューション

 
インフィニオンは、チップカードやセキュリティのさまざまなアプリケーション向けに、セキュリティ、非接触通信、組 み込み制御向けソリューションの各分野のコア技術を応用したセキュリティ半導体製品の包括的なポートフォリオを取り揃えています。この専門性を通じて、モバイル決済、システムセキュリティ、セ キュアな電子証明など、ネットワーク化が進む社会のセキュリティ向上に貢献しています。インフィニオンは、ハードウェアベースのセキュリティ分野で25年以上にわたって画期的なソリューションを開発しており、1 5年にわたって世界市場トップの座を維持しています。インフィニオンのチップカード&セキュリティソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201304.033