ドイツ連邦印刷会社とインフィニオン、ワンタイム パスワードに対応したLEDディスプレイ付セキュリティカードを開発

Joint news release by Bundesdruckerei and Infineon Technologies

2013/03/06 | マーケットニュース

2013年3月6日、ベルリン、ノイビーベルク、ハノーバー(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズとドイツ連邦印刷会社(Bundesdruckerei GmbH)は、LEDディスプレイを搭載し、ワンタイム パスワードに対応した、新型セキュリティ ICカードを開発しました。今回の新技術の中核となるのは、カード内のセキュリティ チップであり、トランザクションのたびにワンタイム パスワードを生成して、内蔵されたLEDディスプレイに表示します。静 的パスワードに加えて、ワンタイム パスワードを要求することは、認証アプリケーションや決済アプリケーションのセキュリティを向上させ、例えば企業ネットワークへの攻撃やカードの不正利用を防ぎます。

2013年3月5日から9日までドイツのハノーバーで開催された「CeBIT」で、このカードを使ったモバイル アプリケーションの展望を紹介いたしました。

ドイツ連邦印刷会社とインフィニオン テクノロジーズは、セキュリティ情報を一層セキュアにする技術を開発するために、2011年から協業を続けています。このイノベーション パートナーシップの目的は、社員証や電子証明書(eID)といった次世代のセキュリティ情報向けの技術開発です。ハイセキュリティな電子証明書やシステムを開発、作成するドイツ連邦印刷会社は、ポ リカーボネート製カード用のセキュリティ機能の設計と専門知識を提供しています。半導体メーカーであるインフィニオンは、非接触型セキュリティ チップとICパッケージの開発、製造ならびに、カ ードへの実装に関する専門知識を提供しています。

静的PINと動的PINの組み合わせによるセキュリティの向上
新型の非接触型セキュリティ カードは、静的PINと動的PINの組み合わせを採用しています。利用者は、このカードと数字の羅列で作られる静的パスワードを受け取ります。カ ードを使用する時には毎回、動的PIN(ワンタイム パスワード)も要求されます。この動的PINは、カード内のセキュリティICによって、トランザクションごとに自動生成され、内 蔵のLEDディスプレイに表示されます。ここで使用されているチップは、非接触型アプリケーションの新基準を打ち立てました。セキュリティ チップとパスワード生成への電力供給に加え、表示素子への給電にも、カ ードリーダーから放出される電磁エネルギーを使用しているのです。LEDディスプレイがカードに組み込まれているため、カードの表面で数字が光る仕組みです。

このソリューションでは、例えば、もし静的PINが盗まれたりマルウェアによって読み出されたりしても、動的PINがなければ不正使用ができないため、セキュリティが向上します。一方、動 的PINはカード上で生成されるだけで、マルウェアはカードのディスプレイを読むことができません。ドイツ連邦印刷会社CEOのウルリッヒ ハーマン(Ulrich Hamann)は、「この新たなシステム オン ドキュメント技術により、ログイン プロセスのセキュリティを、全く新しいレベルに高めました」と述べています。

一つのソリューションで、さまざまなカードシステムへの対応が可能に
企業ネットワークやネット上のソーシャル ネットワークへのPCからのログインなど、あらゆるログインの場面に、このカードを使用できます。この新技術は、他 のさまざまなカードシステムにも適しています。例えば、カード決済(電子マネーやクレジットカード)のセキュリティ強化に活用できます。インフィニオン テクノロジーズのステファン ホフシェン(Dr. Stefan Hofschen)(チップカード&セキュリティ事業部門プレジデント)は、次のように述べています。「1枚のLEDディスプレイ付カードに、非接触型セキュリティ チップを組み合わせる画期的な実装技術は、独自のものです。セキュリティの需要が高まる新市場のニーズに応え、新しいアプリケーションに対する消費者の信頼を高めるために、私 たちは常にICソリューションを進化させています。」

モバイル用途にも対応
このユニークなポリカーボネート製新型ICカードは、従来のリーダー機器での利用を想定して作られているだけでなく、リ ーダー機能を備えたNFC対応スマートフォンでも利用可能です。ドイツ連邦印刷会社は、「CeBIT」(於:ドイツ ハノーバー、会期:2013年3月5~9日)の同社ブースで、こうした事例を紹介しました。

インフィニオンのチップカード&セキュリティ ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security

ドイツ連邦印刷会社について
ドイツ連邦印刷会社(本社:ベルリン)は、アナログとデジタルの両方の分野で、セキュアなID向けのシステムソリューション/サービスの開発・提供に取り組む世界有数の企業です。 本格的なパスポートとIDカードのシステムに加えて、公共・民間の両部門で、ドイツ国内および国外の顧客を対象に、電子証明書、高セキュリティ カード、ドキュメント検証ハードウェア、セキュリティ ソフトウェアと、トラストセンターと電子IDサービスを提供しています。ドイツ連邦印刷会社は、紙幣、郵便切手、収入印紙、電子出版物も生産しています。子会社のBIS Bundesdruckerei International Services GmbH、D-TRUST GmbH、Maurer Electronics GmbH、iNCO Sp. z o.o.を含む、ド イツ連邦印刷会社グループの全世界での従業員数は約2,000人です。2011会計年度のグループの売上高は4億630万ユーロでした。ドイツ連邦印刷会社は、フラウンホーファー研究機構のイノベーション クラスター プログラム「セキュアIDベルリン ブランデンブルグ」の創設メンバーに名を連ねるほか、ベルリン自由大学では、「セキュアID」の寄付講座も担当しています。詳細については、下 記URLをご参照ください。
www.bundesdruckerei.de

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX(ticker symbol: IFNNY) に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201303.029

Press Photos

  • The new security smart card developed by Infineon Technologies and Bundesdruckerei boosts the security of authentication and payment applications: in addition to the static password, a dynamic PIN is requested and automatically generated for each transaction by the security chip in the card and displayed on the integrated LED display.
    The new security smart card developed by Infineon Technologies and Bundesdruckerei boosts the security of authentication and payment applications: in addition to the static password, a dynamic PIN is requested and automatically generated for each transaction by the security chip in the card and displayed on the integrated LED display.
    Bundesdruckerei_IFX_ID_card_with_One-Time_PW

    JPG | 2.64 mb | 2660 x 1773 px