インフィニオン、新型3Dイメージセンサチップファミリー提供開始
― スマートに小型化:高集積化された非接触型ジェスチャーコントロールをコンピューターとコンシューマー機器上で実現 ―
2013年5月29日、ノイビーベルク、ジーゲン(ドイツ)、台北(台湾)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、非接触型のジェスチャー認識機能を実現する3Dイメージセンサチップファミリーを発表しました。p mdtechnologies社との共同開発によるこの新型チップは、3Dイメージを捉えるピクセル配列とデジタル変換・制御機能を世界で初めて一体化したもので、こ れにより非常にコンパクトで高精度な単眼式システムを構築し、コンピューターやコンシューマー機器にジェスチャー認識アプリケーションを実装することができます。
非接触型ジェスチャーコントロール
インフィニオンの3Dイメージセンサチップは、よりシンプルで進化したインタラクティブな機器の操作を可能にします。指や手の動作を素早く正確に捉えることにより、現 在普及しているタッチスクリーン、マウス、スタイラス等を補完する新たなインターフェイスが実現します。
インフィニオン テクノロジーズのセンス&コントロール事業担当副社長兼ジェネラルマネージャーのラルフ・ボーネフェルド(Ralf Bornefeld)は、次のように述べています。「 ジェスチャー認識によって、コンピューターやコンシューマー用電子機器の操作方法は劇的に変貌を遂げることでしょう。当社の3Dイメージセンサが実現する非接触型のジェスチャーインターフェイスは、数 十年前にマウスがPCに及ぼした変化と同様に、ユーザーエクスペリエンスを一変させ、生産性の向上をもたらすものと期待しています。」
インフィニオンの3Dイメージセンサチップファミリーを使えば、3Dカメラをかつてない水準にまで小型化することができ、卓越したユーザーエクスペリエンスが実現します。カ メラモジュール全体の高度な統合により、コスト削減と小型化が可能になりました。本チップを組み込んだリファレンス設計による3Dイメージセンサ搭載カメラは、現存の製品としては最小のものです。
pmdtechnologiesとの共同開発
インフィニオンの3Dイメージセンサチップの開発は、pmdtechnologies社(ジーゲン、ドイツ)と共同で進められました。同社は、ToF( Time-of-Flight)式3Dイメージセンサの分野における世界有数の開発企業として知られています。新しいチップファミリーには、pmd社のToFピクセルマトリックス、お よび同社が特許を有するSBI(Suppression of Background Illumination)技術が採用されています。このSBI技術によりセンサチップのダイナミックレンジが改善され、屋 内・屋外を問わず精度の高い動作を実現します。
pmdtechnologies社CEOのベルント ブクスバウム(Bernd Buxbaum)氏は、次のように述べています。「当社が改良を重ねたToF(Time-of-Flight)式 3Dイメージセンシングのノウハウと、インフィニオン社の実績あるミックスドシグナルCMOSプロセス技術および設計力を融合させることにより、最 良のユーザーエクスペリエンスを備えた非接触ジェスチャー認識アプリケーションの開発が可能になります。」
インフィニオン3Dイメージセンサチップファミリーの主な特長
インフィニオンのチップファミリーは、感光ピクセル配列、高度な制御ロジック、ADコンバーター(ADC)によるデジタルインターフェイス、お よびデジタル出力を最高レベルの集積度で実装しています。
インフィニオンの3Dイメージセンサファミリーには現在、解像度160×120ピクセルのIRS1010C、および解像度352×288ピクセルのIRS1020Cの2種類の製品が存在します。い ずれもI²Cインターフェイスによってダイナミックな設定が可能で、光量の変化や動作条件をリアルタイムに調整することができます。チップはベアダイの状態で納入され、カメラレンズおよび赤外線(IR)照 明と統合してカメラモジュールに組み込んで使用します。
3Dイメージセンサ、カメラのリファレンス設計、スターターキットの供給状況
インフィニオン3Dイメージセンサは、3Dカメラシステム開発用のサンプル出荷を開始しています。量産開始時期は2014年中旬を予定しています。
世界最小の3Dカメラ用リファレンス設計であるCamBoard picoも合わせて提供中です。このIRS1010C 3Dイメージセンサを搭載した3Dカメラはpmdtechnologiesの設計によるもので、USB電源で駆動し、QQVGA解像度を実現します。大きさはわずか85×17×8 mmで、現 存する測距カメラとしては世界最小です。CamBoard picoはインフィニオンの3Dイメージセンサチップを搭載することで極めて低いレイテンシーと精度を達成しており、こ れによりインタラクティブな非接触ジェスチャー制御を実現することが可能になります。
詳細情報
3Dイメージセンサチップについての詳細情報は、以下のページをご覧ください。
www.infineon.com/3d-imaging
pmdtechnologies社について
pmdtechnologies社は、三次元TOF(Time-of-Flight)式CMOSデジタルイメージ機器で世界をリードするファブレスIC企業です。2 002年の創業以来、PMD(Photonic Mixer Device)を活用したアプリケーションおよびPMDの動作原理と実装に関する特許を世界中で保有しています。p mdtechnologiesが2012年までに販売したPMDセンサはのべ50万台以上に上ります。
詳細は以下のページをご覧ください。
www.pmdtec.com
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201305.050
Press Photos
-
With the Infineon 3D Image Sensor chips tracking of finger movements and hand gestures can complement today's touch screen and mouse or stylus user interfaces of computers and consumer electronics devices.Infineon_3D_Image_SensorJPG | 371 kb | 3000 x 3000 px
-
The USB-powered QQVGA resolution 3D camera is based on the IRS1010C 3D Image Sensor chip from Infineon. Measures of only 85 x 17 x 8 mm make it the smallest depth sensing camera available today.CamBoard_picoJPG | 349 kb | 2499 x 1666 px