インフィニオン、超小型SOT23パッケージのホールセンサ「TLE496x」シリーズを発売
- 高い精度とエネルギー効率を実現 -
2013年4月25日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは、精度を極限まで高め、エネルギー消費量と実装面積を極限まで抑えることが要求される車載・産業用アプリケーション向けのホールセンサ ファミリーを発売しました。 新登場の「TLE496x」センサは、ホールセンサ向け製品では世界最小のパッケージ(SOT23)で提供されます。これらは、インフィニオンの開発した、最新の0.35µmプロセス技術をベースとしています。 こ の新技術を活用することで、インフィニオンは今後、さまざまな磁気スイッチングしきい値を持つホールセンサを超小型パッケージで展開できます。ホールセンサは、1 .6mA未満という超低消費電流を実現しつつ、 最 大32Vの高動作電圧にも対応可能です。これら以外にも、「TLE496x」製品ファミリーの特徴として、旧世代製品との比較で、オン、リセット、オ フの特性が強化されているほか、広範な保護機能によって、シ ステムの品質、信頼性、制御能力が向上しています。
「TLE496x」ファミリーの典型的なアプリケーションとしては、位置測定、ブラシレスモータ整流、インデックスカウントがあります。「TLE496x」ファミリーの単極・双極スイッチやラッチは、 ウィンドウリフト、サンルーフ、トランクロック、ワイパー、安全ベルト、カム軸、変速レバー、多岐にわたる産業用BLDCモータなどで使用されます。
こうしたシステムでは、「TLE496x」ファミリーのホールセンサを採用することで、これまで以上にコンパクトで経済的な製品となります。さらに、外部抵抗も不要となります。ア プリケーションによっては、プレ抵抗やTVS保護ダイオードが不要となることで、システムコストとPCB面積をさらに削減できます。「SOT23」パッケージの容積は、わずか2.9×1.3×1.0mm3で、市 販の最小製品と比べても約30%の小型化が実現しています。
消費電流(Typ.値)はわずか1.6mAで、同等の製品で必要な電流レベルと比べて、約50%の電流で動作します。高いESD耐性(8kV HBM(人体モデル)と、正 確で安定した磁気スイッチングポイントにより、堅牢なソリューションが必要な高精度アプリケーションに最適です。また、ウィンドウリフト、シートベルトのバックル、トランクリッドなど、電 子制御ユニットとセンサのケーブルパスの長いアプリケーションにも適しています。「TLE496x」ファミリーの各種製品は、誤差補償回路を内蔵しており、機械的応力や熱応力の影響を軽減します。出力は、過 電流や過熱から保護されます。
多様なアプリケーションに対応する高精度ホールセンサ
「TLE496x」ホールセンサ ファミリーは現在、「TLE4961」、「TLE4964」、「TLE4968」の3つのシリーズ構成となっています。同ファミリーの製品はすべて、- 40℃~170℃の広範な温度範囲で動作します。スイッチングしきい値は、±1mT(双極スイッチ)、±2mT~±15mT(ラッチ)、2.5/3.5mT~22.5/28mT(単極スイッチ)で、ラ ッチの場合も単極スイッチの場合も、極めて広範なスイッチングしきい値範囲に対応します。
「TLE4961-x」シリーズは、ラッチで構成されます。これらは、BLDCモータやポールホイールの位置測定に最適であり、インデックスカウントや速度測定に使用されます。 具体的な用途としては、自動車のウィンドウリフトやサンルーフが挙げられます。
「TLE4964-x」シリーズの製品は、単極スイッチです。これらは、変速レバー、自動車の座席、HVACのアプリケーションに適しています。
最後に 、「TLE4968-x」シリーズは、超低磁気しきい値(±1mTの高感度)と双極スイッチング動作を特徴とします。そのため、BLDCモータの回転子位置の正確な測定や、カ ムシャフトやトランスミッションの速度・位置測定に適した双極スイッチとなります。
「TLE496x」ファミリーの供給状況
「TLE4961-x」、「TLE4964-x」、「TLE4968-x」の全3シリーズとその派生版はすでに、量産出荷体制にあります。「TLE496x」製品ファミリーは、超 小型SOT23パッケージに加えて、SC59(SMD)パッケージとSSO-3リードタイプパッケージでも提供されます。
詳細情報
新登場の「TLE496x」製品ファミリーについての詳細は、 www.infineon.com/hall-switchesをご覧ください。
インフィニオンは、「Sensor + Test」見本市(於:ドイツ ニュルンベルク、会期:2013年5月14日~16日)にて、車載・産 業用アプリケーション向けのホールセンサと圧力センサを展示します(ホール12、ブース238)。詳細については、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/sensortest
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201304.036
Press Photos
-
TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.TLE496x_Hall_Sensors_backgroundJPG | 674 kb | 4724 x 3543 px
-
TLE496x Hall Sensors aim at automotive and industrial applications demanding the highest precision, the lowest energy consumption and the smallest space requirements. Infineon offers them in a SOT23 package which is about 30 percent smaller than the smallest products available today.TLE496x_Hall_Sensors_plainJPG | 581 kb | 4724 x 3543 px