インフィニオン、8ビットから32ビットへの容易な移行を実現する「XMC1000」産業用マイクロコントローラ ファミリーで、サンプルと各種ツールの提供を開始
2013年2月26日、ノイビーベルク、ニュルンベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは2月26日、「Embedded World Exhibition & Conference 2013」( 組み込みハード/ソフトウェアの設計とアプリケーションに関する見本市)において、新型「XMC1000」産業用32ビット マイクロコントローラ ファミリーのサンプルを発表しました。「XMC1000」フ ァミリーは、システム設計者にとって、8ビット アーキテクチャから32ビット アーキテクチャへの移行の強力なインセンティブとなるものです。ARM® Cortex™-M0プロセッサー コアと強力なペリフェラル、生産性の高い設計ツールを備えつつ、最先端の65nm組み込みフラッシュ(e-Flash)技術を300mmウェハに使用しており、コストは一般的な8ビット デバイスと同水準に抑えられていることから、これまでの8ビット ユーザにとっては、32ビットによるフル機能の代替製品となります。8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現する「XMC1000」フ ァミリーは、センサ/アクチュエータ アプリケーション、LED照明、デジタル電力変換(無停電電源等)、家電、ポンプ、ファン、電動バイクといったシンプルな構造のモータ駆動装置を対象としています。
インフィニオンのシュテファン ツィツァーラ(Dr. Stephan Zizala)(インダストリアル&マルチマーケット事業部マイクロコントローラ担当シニアディレクター)は 次のように述べています。「『XMC1000』ファミリーを設計するにあたっては、8ビットの産業用アプリケーションのシステム要件について、深く理解することから取り掛かりました。8 ビットMCUが一般的に対象とするアプリケーションの要件に合わせた形で、製品アーキテクチャやペリフェラルを策定することにより、開発者は『XMC1000』デバイスを使用して、高いコスト効果で、よ り優れた製品を設計し、これまで以上に短期間で市場に投入できます。『XMC1000』は、8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現しつつ、ユーザフレンドリーで無償の『DAVE』開発環境を備えており、8 ビットから32ビットへの移行について、決定的なインセンティブが得られます」
『XMC1000』ファミリーの開発ツールは、インフィニオンによる無償の「DAVE™」開発プラットフォーム、ブート キットと、LED、タッチパネル、高 エネルギー効率のモータ制御向けの包括的なアプリケーション キットで構成されます。また、多数の開発パートナーにより、コンパイラ、デバッガ、ソフトウェア分析ツール、フラッシュ プログラマや、「 XMC1000」ファミリー用の組み込みソフトウェア ソリューション、トレーニング、技術サポートが提供されます。
「XMC1000」ファミリー:8ビットの価格帯で32ビットの性能を実現
「XMC1000」ファミリーは、「XMC1100」(エントリー シリーズ)、「XMC1200」(フィーチャー シリーズ)、「XMC1300」(コントロール シリーズ)の 3つのシリーズで構成されます。これら3つのシリーズの基本的な差異は、メモリ容量とペリフェラル セットです。
「XMC1000」ファミリーの各MCUには、8KB~200KBのフラッシュメモリ、高性能PWMタイマ、12ビットA/Dコンバータ、プログラマブル シリアル通信インターフェイスが採用されています。また、タッチ制御やLEDディスプレイ用のモジュール、調光および色制御ユニット(BCCU)としても知られる、LEDの調光および色制御用のペリフェラル ユニット、モータ駆動制御の数値演算コプロセッサも採用されています。「XMC1000」マイクロコントローラは、欧州で販売される家電製品の安全規格「IEC60730 Class B」の要件を満たしており、 ハードウェアのエラー訂正機能(ECC)や対応するメモリ試験などに対応しています。さらに独自の特長として、128ビットAESアクセラレータ搭載のフラッシュ ローダがあり、これによって、コ スト重視のアプリケーションでは特に重要な、開発者の貴重なソフトウェアIP(知的財産)が、これまで以上に保護されます。
「DAVE™」によって、開発作業が簡単かつ短期間に
インフィニオンの「DAVE」は、無償のグラフィカル開発環境であり、複雑な開発作業を軽減しつつ、「XMC1000」ファミリーのすべての機能をフルに活用できます。定義済みの「DAVE Apps」を使用することで、アプリケーションに特化したソフトウェア コンポーネントのメリットを活用し、マイクロコントローラ用ソフトウェアの開発期間を大幅に短縮できます。また、「DAVE」によって、イ ンフィニオンの「XMC1000」ファミリー(ARM® Cortex™-M0)から「XMC4000」ファミリー(ARM® Cortex™-M4)への移行が容易になります。同プラットフォームには、無 償のGNUコンパイラとデバッガが採用されています。さらに、設計エンジニアにとっての柔軟性をこれまで以上に高めるべく、インフィニオンは、多数の開発パートナーとのコラボレーションを通じ、「XMC1000」 ファミリー用の組み込みソフトウェア ソリューション、トレーニング、技術サポートに加えて、コンパイラ、デバッガ、ソフトウェア分析、フラッシュ プログラマを提供しています。
「XMC1100」、「XMC1200」、「XMC1300」と開発キットの供給状況
「XMC1000」ファミリーは現在、23種類の製品構成となっており、パッケージにはTSSOPの16、28、38ピンが用意されています。「XMC1000」の全3シリーズのサンプルと、「DAVE」開 発環境は、2013年3月の提供開始を予定しています。量産出荷は、2013年第4四半期の開始を予定しています。数百万ユニットの注文時の価格は、「XMC1000」シリーズの種類とペリフェラル セットの構成によって異なり、0.25~1.25ユーロとなっています。
簡単かつ低コストの評価を可能にするため、「XMC1000」の全シリーズに対応するブート キットと、LED、タッチパネル、モータ駆動の各種アプリケーション向けの包括的なアプリケーション キットが用意されています。Arduino™向けの「XMC1100」ブート キットは、Arduino™ Shieldsによって修正可能であり、これによって、極めて広範なアプリケーションを対象に、多 数のアドオン ボードが利用できます。
詳細情報
「XMC1000」と「XMC4000」の製品に関する詳細は、 www.infineon.com/xmc1000と www.infineon.com/xmc4000をご覧ください。 「DAVE」は、インフィニオンのWebサイト(www.infineon.com/dave)から無償でダウンロードすることができます。
インフィニオンは、「XMC1000」マイクロコントローラ ファミリーを、「Embedded World」見本市(於:ドイツ ニュルンベルク、期間:2013年2月26日~2月28日)で 紹介しました(ホール4A、ブース222番)。詳細については、 www.infineon.com/embeddedworldをご覧ください。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX (ticker symbol: IFNNY)に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201302-027
Press Photos
-
Dr. Stephan Zizala, Senior Director, Industrial and Multimarket Microcontrollers, Infineon Technologies AGStephan_ZizalaJPG | 1.63 mb | 1535 x 2126 px
-
The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. It addresses sensor and actuator applications, LED lighting, digital power conversion, such as uninterruptible power supplies, and simple motor drives, such as those used in household appliances, pumps, fans and e-bikes.XMC1000_Microcontroller_FamilyJPG | 1.44 mb | 1535 x 2126 px
-
The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices. Samples of all XMC1000 series and the DAVE development environment for XMC1000 will be available from March 2013.XMC1000_All Packages_PlainJPG | 297 kb | 2067 x 1481 px
-
Infineon is launching the XMC1000 family in three series at the same time: XMC1100 (Entry series), XMC1200 (Feature series) and XMC1300 (Control series). The three series differ essentially in terms of their memory capacity and peripheral set.XMC1000_Table_OverviewJPG | 607 kb | 3309 x 2433 px
-
The 32-bit microcontroller family XMC1000 for low-end industrial applications offers 32-bit power for 8-bit prices.XMC1000_Block_DiagramJPG | 221 kb | 1654 x 1299 px