インフィニオン、産業・工業用センサ機器向けにシングルチップ24GHz帯レーダ ソリューションを発表
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、当社初となる産業用および業務用センシング アプリケーション向けのシングルチップ レーダ ソリューションを発表しました。SiGeプロセス技術を採用し、 24GHz ISMバンド(24.0~24.25GHz)で動作するこの新しい製品ファミリは、業界で最も集積度の高いレーダ用SoC(システムオンチップ)トランシーバと、対 応する受信専用チップで構成されます。新ソリューションはシステム設計者に、多種多様な用途でコストや性能の目標を達成できる柔軟性を提供します。
新ファミリのデバイスは、BGT24MTR11(送信チャネル1、受信チャネル1)、BGT24MTR12(送信チャネル1、受信チャネル2)、BGT24MR2(ツインレシーバ)の3品種です。単 一レシーバから複数の受信チャネルへ移行することで、より高精度かつ広角に物体を検知できるシステムの実装が可能になります。
新しいデバイス ファミリのモーション センシング用途としては、貯蔵タンク(固体、液体)のレベル監視、照明コントロール、セキュリティ システム、インテリジェント ドアオープナー(開閉装置)、 産業用車両の衝突防止機能などが想定されます。
このシングルチップ ソリューションは、業界標準のQFNパッケージを採用しており、市販のディスクリート ソリューションに比べて実装面積が最大30%減少します。B GT24Mxxxファミリを使用すると、外付け部品のマッチングや、スペースをとるRF伝送線が不要になることから、設計が簡素化され、市場投入を迅速化できます。そのため、こ のソリューションはコンパクトな設計、システムの柔軟性、費用対効果に強みを持ち、BGT24Mxxxファミリは既存アプリケーションの性能向上や従来技術の置き換えに有用です。
高エネルギー効率の照明用として、24GHz帯レーダ装置は、指定エリア内で動く物体や人を検知し、街路照明、産業用照明、オフィス照明の明るさを調整する用途に適しています。また、B GT24Mxxxファミリは分解能が高いため、液体のしぶきや塵による誤検知が起きにくく、タンク用やサイロ用レベルメーターの精度を向上できます。ドア開閉装置も、ド アに近づいてくる人と通行人を容易に識別できます。もう一つの用途は侵入者アラームです。24GHz帯レーダは検出範囲が広く、一般的に使われている赤外線(IR)方式の10m2に対して最大270 m2の室内カバレッジエリアを実現できます。
BGT24MTR11(動作電圧3.3V)は検出範囲が最大160mで、消費電力は500mWです。近距離センシング用途でミリメートル範囲の高精度を備えています。標 準的なVQFNパッケージを採用しており、BGT24MTxxxファミリを搭載したレーダ システムの生産組立てや試験には専用の装置やプロセスは必要ありません。
出荷状況と価格について
現在、サンプル出荷と設計用スターターキットの提供が行われています。BGT24MTR11のサンプル価格は1個12.00ユーロ/16.00ドルです。詳細については www.infineon.com/24GHz-Radarをご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201210.001
Press Photos
-
The high resolution of the BGT24MTxxx family can make tank and silo level metering systems more accurate, as the system is not tricked by splashing liquid or dust.BGT24MTxxxJPG | 728 kb | 2126 x 1535 px