インフィニオン、家電・照明用途向けにスーパージャンクションMOSFET 500V CoolMOS™ CEを発売:業界トップの価格性能比

2012/04/25 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は4月25日、CoolMOS™製品の新シリーズとなる「500V CoolMOS™ CE 」を発表しました。 500V CoolMOS™ CEは、家電製品やPC用シルバーボックス電源、照明用SMPS(Switched-Mode Power Supply)などコスト要求の厳しい電源設計において、ス タンダードMOSFETを代替できる魅力的なデバイスです。インフィニオンの500V CoolMOS™ CEは、低オン抵抗、低スイッチング損失、ボディーダイオードの高耐久性など、ス ーパージャンクションMOSFETの優れた特性を提供します。

独インフィニオンテクノロジーズのヤン=ウィレム・レイナーツ(Jan-Willem Reynaerts)(高耐圧製品部門責任者)は、次のように述べています。「品質が高く、継 続的な技術革新を行ってきたCoolMOS™シリーズは、業界をリードする高性能、市場にて実証された信頼性と安定した製品供給能力によりお客様からの信頼を得てきました。今回発売された500V CoolMOS™ CEシリーズにより、エネルギー効率の向上と極めて優れた価格性能比を同時に実現することができます。この新しい500V CoolMOS™ CEによって、こ れまでスタンダードMOSFETを使用していたアプリケーションへの採用が可能になります。」

スーパージャンクションMOSFETではスタンダードMOSFETに比べ効率の改善でき、特に低負荷条件において効果があります。エネルギー効率と価格性能比の高いCoolMOS™ CEシリーズはスタンダードMOSFETからの置き換えを可能にします。低オン抵抗(RDS(on)*A)は伝導損失を抑え、出 力キャパシタンス(Eoss)による損失とスイッチング損失を低減することができます。ゲート電荷量(Qg)を低減することにより、最大負荷時の効率を下げることなく低負荷時の効率を向上することができます。こ れらの優れた特性とCoolMOS™の高品質、高信頼性により、システムコストならびに管理コストの低減が可能になります。ボディーダイオードの耐久性が高く、逆回復電荷量(Qrr)が小さいため、ソ フトスイッチングのアプリケーションに最適なソリューションとなります。この新デバイスは、スイッチング特性の安定性により設計ならびに評価を容易にします。


供給状況と価格
500V CoolMOS™ CEは現在、IPP50R280CE (TO-220、500V、280mΩ) とIPP50R500CE(TO-220、500V、500mΩ)の サンプルを供給中です。2012年5月に、DPAKおよびTO-220 FullPAKパッケージにてRds(on) が280mΩ、500mΩ、950mΩのサンプルを供給開始します。

エンジニアリング・サンプルの価格は1個1.12米ドル(IPP50R280CE、500V、280mΩ、TO-220)となっています。

インフィニオンの500V CoolMOS™ CEについての詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/ce

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201204.036

Press Photos