インフィニオンの決済アプリケーション向けSOLID FLASH™セキュリティコントローラ、主要プロジェクトで世界的な支持を獲得

2012/11/06 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは2012年11月6日よりパリ(フランス)で開催された、ICカード業界をリードする見本市「Cartes(カルテ)2012」において、決 済アプリケーション用の新世代セキュリティ製品の展示を行いました。SOLID FLASH™技術をベースとするセキュリティコントローラは、すでに世界各国の主要プロジェクトで使用されています。イ ンフィニオンの新型SOLID FLASHセキュリティコントローラを搭載予定のカードとしては、Deutscher Sparkassen Verlag社の発行するATMカード、スイスの「Maestro」デ ビットカード、フランスの「Carte Bancaire」カードがあります。同製品は今後、量産体制の立ち上げにより、上記以外の欧州諸国、北米・南米、アフリカ、アジア(日本、中国、韓国、インドネシア)に も出荷する予定です。

インフィニオンは、接触型決済に加えて、卓越した非接触通信機器を誇る業界唯一のフラッシュベースのセキュリティコントローラを提供しています。従来型の製品に比べ、SOLID FLASH型コントローラは、非接触型アプリケーションで最大40%の高速動作を実現しています。信頼性と高速処理により、エンドユーザにとっての利便性が高まるほか、A TMカードや多機能スマートカードの非接触利用がこれまで以上に増加すると考えられます。

これまでのICカードでは、ROMとEEPROMのメモリ技術をベースとしたセキュリティコントローラを使用してデータを保存していました。しかし、従来型のマスクROM技術は、限 界に近づいています。チップ構造の微細化に伴い、マスクのコストが過度に増加する一方、マスクROM技術では、最終製品の柔軟性に関する要件に応えることは、もはや不可能です。こうした状況を受け、イ ンフィニオンのSOLID FLASHは、より柔軟なフラッシュメモリ技術と、高度なセキュリティ機構、最高の信頼性を兼ね備えています。

バリューチェーン全体での、SOLID FLASH製品のメリット
SOLID FLASH技術の持つ最高の柔軟性により、カードメーカー各社は、さまざまな形で恩恵を被ることになります。従来型のマスクROM技術と比べ、派 生製品の決定から納入までのリードタイムは、約半分に削減可能です。また、ソフトウェア開発時の誤り検査、訂正を迅速に行うことができるため、時間とコストをさらに削減できます。顧 客ニーズの変更に伴う短期間での修正も、フラッシュ技術を使用し、直ちに対応が可能です。この結果、カードメーカーとしては、計画費用、在庫コスト、市場リスクを抑えることができます。

同時に、SOLID FLASH製品には、マスクROM製品よりも優れた、高度なセキュリティ機能や信頼性機能が搭載されています。セキュアなプログラムコードの転送、セキュアなダウンロード、特 殊なロック機構により、プロトタイプの作成から最終製品の納入まで、バリューチェーンを通じてセキュリティが保証されるほか、ハードウェアとともに認定取得を完了しています。セキュアなロック機構により、プ ログラムコードや個人情報の改ざんを阻止します。各チップには、ランダムキーも採用されています。インフィニオンのフラッシュベースのセキュリティコントローラは、今日の最高のセキュリティ基準に対応します。ま た、国際基準である「コモンクライテリア」のEAL 6+ (high)とEMVCo認定も取得しています。

市場トレンド
インフィニオンは、決済アプリケーション向けセキュリティコントローラの市場リーダーとして、2011年には33%の市場シェアを達成しました(HIS傘下のIMS社、2 012年7月)。現在は、SOLID FLASH型セキュリティ製品によって、新たな業界標準を確立しています。市場調査会社IMSによる最新の調査(「The World Market for Payment and Banking Cards」、2012年版、2012年7月)によると、決済アプリケーション向けスマートカードICの市場は、2012年の15億個から、2 017年には36億個まで拡大すると予想されます。

決済カード用のセキュリティコントローラは、決済取引のセキュアな処理に必要な処理情報や個人情報を保存します。決済カードに求められる機能は、常に拡大しており、ネットワーク化の進む環境の中で、以 前にも増して高いセキュリティが求められています。電子商取引カードやクレジットカードはマルチアプリケーションカードとなりつつあり、接触型決済だけでなく、交 通システム向けに非接触型のアクセスも提供します。 上記以外の用途としては、南アフリカなどの銀行インフラストラクチャの脆弱な地域での公的機関によるプロジェクトがあり、ス マートカードを社会交付金の支払いに使用しています。

世界のネットワーク化に対応したセキュリティ ソリューション
インフィニオンは、さまざまなICカードやセキュリティのアプリケーション向けに、セキュリティ、非接触通信、統合マイクロコントローラ ソリューション(組み込み制御)の 各分野のコア技術を応用したセキュリティ半導体製品の包括的なポートフォリオを取り揃えています。この専門性を、モバイル決済、システム セキュリティ、セキュアな電子証明など、モ バイル化とネットワーク化が進む社会のセキュリティ向上に役立てています。インフィニオンは、25年以上にわたって、ハードウェアによる画期的なセキュリティ ソリューションを開発しており、15年間、世 界のマーケット リーダーであり続けています。

インフィニオンのチップカード&セキュリティ ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201211.010

Press Photos

  • Security controllers for payment applications based on SOLID FLASH™ technology are used in key projects around the world. Infineon provides the industry's only Flash-based security controller that – in addition to contact-based payment – also includes outstanding contactless functionality.
    Security controllers for payment applications based on SOLID FLASH™ technology are used in key projects around the world. Infineon provides the industry's only Flash-based security controller that – in addition to contact-based payment – also includes outstanding contactless functionality.
    Contactless_Payment

    JPG | 262 kb | 994 x 1024 px