インフィニオン、NFC技術の大規模展開の加速に向け、オープン規格を推進、業界の大手企業各社が、高速・セキュアな通信インターフェイスを導入
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは11月6日、NFC(近距離通信)アプリケーション向けの高性能通信インターフェイスが、業界のデファクトスタンダードとして、広 範な支持を獲得していることを発表しました。インフィニオンが仕様を策定したデジタル コンタクトレス ブリッジ(DCLB)インターフェイスは、組み込み用セキュア エレメントとNFCモデムの間で、高 速かつセキュアな接続を実現します。世界的に公開された無償のソリューションであるDCLBは、NFCモデムや端末用セキュア エレメントのメーカー各社によって広く導入されています。これまでに、イ ンフィニオンのDCLBインターフェイスのライセンスを取得しているメーカーは、Texas Instruments Incorporated(TI)、Inside Secure、MicroPross、M tekVision、Crocus Technology、KEOLABSなど、10社以上に上ります。
インフィニオンのユルゲン スペンクッヒ(Juergen Spaenkuch: チップカード&セキュリティ事業部プラットフォーム セキュリティ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は 、次のように述べています。「DCLBインターフェイスのようなオープンなソリューションは、新技術の大規模導入を加速するものであり、当社は強くこれを支持します。単 一サプライヤーの提供する独自仕様のソリューションとは異なり、広範に認められた規格により、各種デバイスの互換性が向上するだけでなく、システムインテグレーターにとっては、さまざまな選択肢が得られます。」
NFC通信インターフェイスが、最高のセキュリティ基準に対応
インフィニオンは、モバイル決済、アクセス制御、公共交通機関の乗車券など、高速応答が要求されるセキュアなNFCアプリケーションで効果的なソリューションを実現するため、D CLBインターフェイスを定義しました。848キロビット/秒(kB/s)のピーク時データ転送速度がサポートされることにより、NFCモデム端末と一部のトランザクションが実行されるセキュア エレメント間の接続性能が向上します。これは、他のインターフェイスと比較すると、約8倍のデータ量となります。さらに、インフィニオンのセキュリティ コントローラは、ドイツ連邦情報技術安全局(BSI)か ら最高位のセキュリティ認定であるコモンクライテリアEAL 6+ (high)を取得した初のセキュリティ エレメントです。
最近IHSによって買収されたIMS Researchのアレックス グリーン(Alex Green)氏(金融/ID技術担当シニアリサーチマネージャー)は、次のように述べています。「 NFCが短期間で広く市場に浸透するには、消費者がデータをセキュアに扱うことができ、技術を便利に使用できる必要があります。革新的なソリューションを提供し、NFCエコシステムに製品で参加することで、イ ンフィニオンは現在、NFCのマスマーケットへの浸透で貢献しています。」
モバイル決済や公共交通機関の乗車券など、各種NFCアプリケーションの重要性は、勢いを増しつつあります。NFC対応携帯端末の全世界での出荷台数は、2 012年の7,900万台から2016年には9億台に増加し、全携帯端末の44%を占めると予想されます。こうした携帯端末やPCで使用されるNFCセキュア エレメントの出荷台数は、2 012年の1億2,000万台から2016年には13億台に増加すると予想されます(「The World Market for NFC – 2012 Edition」、IMS Research( IHS子会社)、2012年1月)。
インフィニオン、「Cartes 2012」に出展
インフィニオンは、「Cartes 2012」見本市(於:フランス・パリ、会期:11月6日~8日)の自社ブース(ホール4、ブース番号J 002)にて、チ ップカード&セキュリティのソリューションを紹介しました。インフィニオンの展示内容に関する詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.infineon.com/cartes
世界のネットワーク化に対応したセキュリティ ソリューション
インフィニオンは、さまざまなICカードやセキュリティのアプリケーション向けに、セキュリティ、非接触通信、統合マイクロコントローラ ソリューション(組み込み制御)の 各分野のコア技術を応用したセキュリティ半導体製品の包括的なポートフォリオを取り揃えています。この専門性を、モバイル決済、システム セキュリティ、セキュアな電子証明など、ネ ットワーク化が進む社会のセキュリティ向上に役立てています。インフィニオンは、25年以上にわたって、ハードウェアによる画期的なセキュリティ ソリューションを開発しており、15年間、世界のマーケット リーダーであり続けています。インフィニオンのチップカード&セキュリティ ソリューションについての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/chip-card-and-security
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX(ticker symbol: IFNNY)に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCCS201211.009