インフィニオン、車載用RGB照明システムLEDドライバ提供開始
~ 最小開発工程で革新的な開発 ~
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、車載用アプリケーション向けのドライバ ファミリである「LINLED」の提供を開始しました。新登場の「TLD73xxEK」システムオンチップ デバイスでは、カラーポイントを事前に定義し、RGB(赤・緑・青)の混合によるマルチカラーの魅力的なアンビエント照明を実現し、様々な車内色を作り出すことができます。
内蔵のLINトランシーバにより、配線の要件が25%(4本から3本に)軽減されるだけでなく、システム メーカーにとっては、ソフトウェアを追加開発する必要なしに、混合、調 光手段のコントロールを事前にプログラムすることができます。
インフィニオンの「TLD73xxEK LINLED」ドライバ ファミリは、4種類の製品で構成されており、これらは、出力電流(最大48mA、最大2A)と対応するLIN規格(LIN 2.1、S AE J2602)が異なります。各製品は、ロジック、メモリ、LINインターフェイスと、3チャネルのリニア電流ソースまたは3つの外部ドライバ段をシングルデバイスに集積しています。複 数のRGBモジュールでカラーポイントを事前に定義するため、内蔵メモリは、最大16色のキャリブレーションポイントを保存します。
インフィニオンのアンドレアス ドール(Andreas Doll)(オートモーティブ事業部ボディパワー担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「 LED照明は現在、従来型の電球に取って代わりつつあります。こうした移行を後押しするため、インフィニオンでは、車載用途に最適化されたLED製品を提供することで、ち らつきのないアンビエント照明を実現するとともに、自動車メーカー様の製品の差別化を支援しています。」
本製品では、赤、緑、青のエミッタを混合したLEDを使用しており、配色のパターンは理論的に無制限です。この際、課題となるのは、環境条件の変動と、各LEDの差異を考慮しつつ、各 RGBモジュールについて、色を事前に定義することにあります。こうした変動要因に対応するため、インフィニオンは、内蔵メモリを提供する数少ないメーカーであり、基 本3色の混合により最大16種類のカラーポイントのキャリブレーション済みデータ保存しています。
「TLD73xxEK」製品には、ステートマシンが内蔵されており、スムーズなカラートランジション機能とシアター調光機能が可能で、システムサプライヤーには、ソ フトウェア開発をこれ以上行う必要はありません。パルス幅変調(PWM)は一般的に、カラーの混合で使用されますが、低PWM周波数により、光出力のちらつきを招く可能性があります。インフィニオンの「 TLD73xxEK LINLED」ドライバ ファミリは、独自の色混合ソリューションを使用しており、高周波数シグナルでLEDを駆動することで、ちらつきのない光出力が可能です。
「TLD73xxEK」ファミリは、LIN 2.1とSAE J2602の規格を満たすLINトランシーバを内蔵しており、世界中の仕様に適しています。各デバイスは、一 意のLINアドレスでプログラミングすることができ、各種モジュールをグループ内で統合することで、送信されるLINメッセージに同時に対応できます。
入手状況とパッケージング
「TLD73xxEK LINLED」ファミリの全バージョンは、大量生産に対応しています。これらのデバイスは、省スペース型のエクスポーズド パッド パッケージである「 PG-DSO-14」を採用し、発熱を低減します。「TLD7305EK」(SAE J2602準拠)と「TLD7306EK」(LIN 2.1 準拠)には、3つの直線電流ソースが内蔵されており、そ れぞれの出力電流は最大48mAで、LEDを通じ、安定した電流フローを実現します。「TLD7395EK」(SAE J2602準拠)と「TLD7396EK」(LIN 2.1準拠)は、バイポーラ トランジスタの制御機能を備えており、外部駆動機能により、光電流によって、48mA以上、2Aまでの高出力LEDの駆動に対応します。
詳細情報
「TLD73xxEK LINLED」ドライバ ファミリについての技術的詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/linled
また、下記URLでは、インフィニオンの車載用、産業用アプリケーション向けのLEDポートフォリオの全製品をご覧いただけます。
www.infineon.com/lighting
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201210.003
Press Photos
-
The TLD73xxEK LINLED driver family enables cost-efficient automotive RGB ambient lighting in cars.LINLED_TLD73xxEKJPG | 1.17 mb | 2126 x 1535 px