インフィニオンの省エネルギーチップ グローバルなエネルギー消費を削減。世界の基準を上回る性能を発揮

~PCIM Europe 2011において画期的パワーマネジメント製品とソリューションを展示~

2011/05/17 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、ドイツ、ニュルンベルグで5月17から19日まで開催されるPCIM Europe 2011見本市において、スローガンとする「Energy‐the efficient way(エネルギー‐効率的な方法)」に沿ったさまざまな革新的な製品とソリューションを展示します。これらは電子機器や機械が消費するエネルギーを大幅に削減するものです。

国際エネルギー機関(IEA)では、今後20年間で世界のエネルギー消費量が35%以上増加すると予想しています。世界中で使用されているエネルギーのうち、約3分の1は電力です。こ の電力は長い距離を経て送電され、多くの場合には大規模なエネルギー損失がその過程において発生しています。パワー半導体をインテリジェントに使用することにより、損失を最小限にとどめながら発電、配電、お よび変換を行い、このエネルギー損失を抑えることができます。このような省エネルギーチップはまた、電子機器や機械のエネルギー効率を大きく高め、最大限のエネルギー節約を実現します。エ ネルギー節約の重要性は世界人口の増加と共に高まってきており、この節約可能なエネルギーは最も大きなエネルギー源のひとつとされています。パワー半導体の分野で世界をリードするサプライヤーとして、イ ンフィニオンは、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistors)、「CoolMOS™」、「OptiMOS™」、およびSiC製品の提供を通じて、グ ローバルなエネルギー消費削減に大きく貢献しています。インフィニオンの省エネルギーチップはTV、コンピュータ、電源ユニット、ゲーム機、サーバー、モータおよび機械類など、あ らゆる電子機器に使用されています。

インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(パワーマネジメント&サプライ・ディスクリート担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「エネルギー効率に優れたインフィニオンの半導体ソリューションを使用すれば、世界全体のエネルギー消費量を最大25%削減することが可能です。イ ンフィニオンの製品はエネルギー効率に関して世界の基準を上回る性能を持ち、それによって明確な競争上の利点をお客様に提供しています。」

インフィニオンがPCIM Europe 2011見本市にて展示する、電源管理製品とソリューションのハイライトは以下のとおりです。

新しい「RC-Drives Fast IGBT」は、スイッチング周波数の高さにより最大96%のエネルギー効率を達成し、同時にインバータのサイズとコストを削減

インフィニオンは「Reverse Conducting (RC) 600V IGBT」ファミリに、ターゲットとするアプリケーションにおいて最大96%の エネルギー効率を達成する2機種のスイッチング電源製品を追加しました。新しい「RC-Drives Fast」を使用することにより、他のシステムと比較してより小さなコンポーネントを使用することができ、そ れによって全体としてのコストを引き下げた、エネルギー効率に優れたモータ駆動の消費家電機器を設計することが可能になります。
詳細についてはwww.infineon.com/rcdfをご覧ください。

インフィニオンが市場をリードする、高速ボディ・ダイオードを組み込んだ新しい「650V CoolMOS™ CFD2」テクノロジが、サーバー、太陽光発電、通信用SMPS、お よび照明をはじめとする分野のエネルギー効率を新たな水準に引き上げる
最新世代の高電圧「CoolMOS™ MOSFET」により、インフィニオンはエネルギー効率の分野に新たな基準を打ち立てる、さらなるイノベーションを展開します。インフィニオンは、ド レイン-ソース電圧が650Vで、高速ボディ・ダイオードを組み込んだ世界初の高電圧トランジスタである「650V CoolMOS™ CFD2」を展示します。この新しいCFD2製品は、「600V CFD」の 後継製品であり、エネルギー効率を改善するだけでなく、より滑らかな整流動作により電磁干渉(EMI)を軽減するという明確な競争優位性を備えています。
詳細についてはwww.infineon.com/cfd2をご覧ください。

インフィニオンが高効率の電力変換設計を推進:中耐圧クラスの「OptiMOS™」により「CanPAK™」製品ファミリが完成
インフィニオンは「OptiMOS™」パワーMOSFETファミリをさらに拡大する、60V〜150Vの製品を「CanPAK™」に追加します。こ れによって電源システムの設計者は、必要とする基板面積を最小限に留めながら、設計効率を最適化すると共に優れた熱挙動を得ることが可能になります。標準的なディスクリート・パッケージと比較し、C anPAK™の金属製「缶」構造は両面からの冷却を促進し、またパッケージの寄生インダクタンスがほぼ発生しません。このようなCanPAK™の優位性は、各耐圧で業界最小のRDS(on)とゲート電荷(Qg)を 実現する「OptiMOS™」MOSFETの高い性能によって補完されます。Qgが低いため、通信アプリケーション向けの絶縁型DC-DCコンバータや、太陽電池マイクロインバータ、太 陽光発電システムのMPP追従装置など、高速スイッチング・アプリケーションでは、スイッチング損失を最小限に抑えることができます。イ ンフィニオンのCanPAK™製品は業界最高のRDS(on)を実現しており、モータ制御などの大電流アプリケーションでは、パワー損失を最小限に抑えることができます。
詳細についてはwww.infineon.com/canpakをご覧ください。

「thinQ! ™」SiCショットキー・ダイオード ‐ 1200V対応TOパッケージにおいて高効率を達成
インフィニオンの第2世代(2G)SiCショットキー・ダイオードは、発売以来、業界標準の座を獲得するに至っています。インフィニオンはこのたび、新しい「TO-247HC (High Creepage)」パッケージに1200V対応ダイオードを追加することにより、すでに充実した製品ファミリをさらに拡張しました。この新しいパッケージ・レ イアウトは業界標準のTO-247との間に完全な互換性を持ち、したがって既存の設計にもそのまま組み込むことができます。沿面距離が大きくなったことにより、特 に空気中のほこりやシステム内の汚れに伴うアーク発生などの短絡リスクに対する安全マージンが拡大しました。これによってパッケージのリード線間の汚れを防止するため化学的ソリューション( シリコンゲルやクリーム)や機械的ソリューション(シースやフォイル)を使用する必要が減り、効率的で高速な製造プロセスのメリットがすべて実現できるようになりました。「thinQ! ™」SiCショットキー・ ダイオード製品ファミリは、太陽光発電、UPS、SMPS、あるいはモータ駆動装置などのアプリケーションをターゲットとし、エ ネルギー効率と電力密度改善に対してお客様から高まってきている要求に完全に応えます。
詳細についてはhttp://www.infineon.com/cms/en/product/discretes- and-standard-products/diodes/silicon-carbide-schottky- diodes/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6a50b304a0をご覧ください。

新しい小信号MOSFETの60Vロジックレベル「OptiMOS『606』」ファミリ
インフィニオンは優れたAutomotive Qualified(AEC Q101)準拠の小信号MOSFETによって高い評価を確立しています。このたび、新 しい60Vロジックレベル「OptiMOS『606』」ファミリがこの一連の製品に加わりました。設置面積当たりクラス最高のRDS(on)を持つこれらの60 mOhmロジックレベル製品は、Q gの低さにより低負荷時の効率を改善しています。製品は広く使用されているSOT89、TSOP-6、SC59の各種パッケージで提供され、省スペースや低消費電力が必須となる場合に特に適しています。タ ーゲットとなるアプリケーションには、低消費電力DC/DCコンバータ向けの外部FET、電気自動車、ハイブリッド車、およびプラグイン・ハイブリッド車向けのBattery Energy Control Module(BECM)のバランシング機能、およびマイクロコントローラ向けの外部FETがあります。
詳細については http://www.infineon.com/cms/en/product/discretes- and-standard-products/mosfets/power-mosfets/n-channel-small-signal-mosfets- %2820v...800v%29/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6a590004baをご覧ください。 

インフィニオンについて

インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人 1でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp   

1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,500名が含まれています。

Information Number

INFIMM201105.047

Press Photos