インフィニオンの新しい「EconoPACK™ + Dファミリ」: 風力、太陽光発電や産業用駆動装置からの最も厳しい要求に応えるIGBTモジュール
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、ドイツ、ニュルンベルグで5月17から19日まで開催されるPCIM Europe 2011見本市において、最大定格電流450A、電 圧クラス1200Vおよび1700Vのパワー半導体モジュールの最新世代となる「EconoPACK™ + Dファミリ」を発表します。インフィニオンは、再生可能エネルギー、商用車、エレベータ、産 業用駆動装置、あるいは電源装置などをはじめとするアプリケーションにおいて高まり続けている要求に応えるため、広く知られると共に実績のある「EconoPACK™+」プラットフォームに基づいてこの新しい「 EconoPACKTM + D」シリーズを開発しました。電力端子の超音波溶接や基板構造の最適化、あるいは画期的な「PressFIT」圧接コントロールピンテクノロジなど、数 々の改善やイノベーションに支えられたこの新しいモジュールは、頑丈で効率的な電力コンバータを少ない面積上に実装することを可能にします。
新しい電源モジュールの開発にあたっては、耐用年数の長期化、電力密度の向上、および将来世代のチップにも対応した頑丈なモジュールパッケージなどが大きな課題となります。こ のような電気や機械工学的な課題が存在する新しいアプリケーション分野の例に、バスやトラックなどの商用車両に使用されるEVまたはHEVがあります。これらの車両や電源モジュールを含むコンポーネントは、高 度な電気的ストレスと衝撃や振動などの大きな機械的負荷、および運転時の頻繁な温度変化に耐えることが要求されます。
インフィニオンのマーチン・ヒールホルツァー(Martin Hierholzer)(インダストリアル・パワー部門担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャ)は、次のように述べています。「 インフィニオンは『EconoPACK™ + D』により、今後のトレンドを決定する電源モジュールのファミリを提供します。これは新たな世代のチップがモジュールパッケージ内でその能力を最大限に発揮する、適 切なコンタクトおよび接続テクノロジが不可欠となるためです。特に再生可能エネルギーや電気駆動の商用車などにおいて要求の水準が高まってきている現在、イ ンフィニオンのシステム統合に最適化された革新的パッケージのコンセプトは、効率的、頑丈、かつコンパクトなインバータ設計への道を拓きます。」
定格電流225A~450A、定格電圧1200Vおよび1700Vのモジュールは、効率的でコンパクトなインバータ設計を可能にします。この「EconoPACK™ + D」モジュールは、電 気的接続に優れたターミナル方式の端子とインバータのはんだ接続が不要なPressFITピンを備え、さまざまな産業アプリケーションに最適です。端子は超音波溶接され、高い機械的強度を持つと共に、よ り大きな電流を通すことができます。さらにこのモジュールでは導通損失が削減されるほか、浮遊インダクタンスが最適化され、ま た動作時接合部温度を最大150℃にまで引き上げた最新のIGBT4チップテクノロジを通じてより大きな実効電流に対応しています。イ ンフィニオンの電力モジュールはこれらをIGBT4の大きなパワーサイクル能力と組み合わせ、目指すべき水準を引き上げています。
「EconoPACK™ + D」シリーズのコントロールピンには、極めて信頼性の高い、また自動車産業において広く使用されているPressFITテクノロジが使用されています。こ の圧接式の接点は回路基板に押し込むだけのはんだレスの、鉛フリーの接続が可能ですが、必要な場合にははんだ付けも可能です。つまりこの新しい「D」シリーズは、現在「EconoPACK™ +」モ ジュールに使用されている標準的な組み立ておよびはんだ付け工程に対応します。
供給状況
最新世代のIGBT(IGBT4/E4)を搭載した「EconoPACK™ + D SixPACK」モジュールは、電圧クラス1200Vおよび1700V、定格電流225A、300A、お よび450Aの製品を現在エンジニアリング・サンプルとして出荷中です。さらに定格電流の大きなモジュールを現在準備中です。
このモジュールの詳細については www.infineon.com/EconoPACK-D-seriesをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の 売上高は32億9,500万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,650人 1でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,500名が含まれています。
Information Number
INFIMM201105.046
Press Photos
-
Infineon’s New EconoPACK™ + D Family: Trend-Setting IGBT Modules for Highest Demands Posed by Wind and Solar Systems and Industrial DrivesEconoPACK_plus_D_SeriesJPG | 152 kb | 1800 x 1350 px