市場をリードするインフィニオンの、 高速ボディ・ダイオードを組み込んだ新しい「650V CoolMOS™CFD2」技術
~サーバ、太陽光発電、通信用SMPS、および照明をはじめとする分野のエネルギー効率を新たな高水準へ~
ノイビーベルク(ドイツ)
最新世代の高電圧「CoolMOS™MOSFET」により、独インフィニオンテクノロジーズは、エネルギー効率の分野で新たなイノベーションを展開し、また新たな基準を打ち立てています。ドイツ、ニ ュルンベルグで5月17から19日まで開催されるPCIM Europe 2011見本市において、インフィニオンは650Vのドレイン ‐ ソース間電圧を持ち、高速ボディ・ダ イオードを組み込んだ世界初の高電圧トランジスタである「650V CoolMOS™CFD2」を発表します。この新しいCFD2製品ファミリは600V CFD製品の後継製品であり、エ ネルギー効率を改善するだけでなく、より滑らかなスイッチング動作によりEMIノイズが軽減されるという明確な競争優位性を備えています。
この「650V CoolMOS™CFD2」技術には、軽負荷時の効率改善、ゲート電荷の減少、実装の容易さ、および極めて優れた信頼性といった高速スイッチングSJ MOSFETの特長が組み合わされています。さらに、より低いRon・A(面積比オン抵抗)と容量性スイッチング損失の軽減と共にスイッチ動作の制御が容易であり、また市場で最も耐久性の高いボディ・ダ イオードが組み込まれています。この新しい「CoolMOS™CFD2」技術はまた従来の600V CFDよりもシステムコストが低く、共振スイッチングのトポロジにおいて総合的に最良の選択肢となります。
インフィニオンはこの「650V CoolMOS™CFD2」 が最も広く受け入れられる市場として、太陽光発電用インバータ、サーバ、照明、および通信用スイッチモード電源(SMPS)を 予想しています。
インフィニオンのヤン-ヴィレム・レイネルツ(Jan-Willem Reynaerts)(HV MOSプロダクトライン・マネージャ)は、次のように述べています。「画期的な『CoolMOS™』 によってインフィニオンはエネルギー効率と電力密度の市場リーダーとなりました。『650V CFD2』技術は『CoolMOS™』製品ファミリを補完する位置付けにあり、た とえば太陽光発電用インバータの効率を最大98.1%にまで高めるなど新たな基準を打ち立てる存在です。」
供給状況と価格
IPW65R080CFDのサンプル出荷はすでに開始されています(650V, 80mOhm Rdson, TO247パッケージ)。価格は1万個発注時に1個あたり6.00米ドルとなっています。
新しいCFD2製品ファミリの詳細については www.infineon.com/cfd2をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の 売上高は32億9,500万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,650人 1でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,500名が含まれています。
Information Number
INFIMM201105.044