インフィニオン、業界初のシグネチャ・ウォッチドッグ・デバイス「CIC61508」を提供開始

~32ビット・マイクロコントローラによるASIL-D認証のセーフティ・アプリケーションを実現~

2011/04/27 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、インテリジェントなシグネチャ・ウォッチドッグ「CIC61508」を発表しました。当社の強力な32ビット「TriCore™」マ イクロコントローラと専用の「SafeTcore」ソフトウェアと組み合わせることで、「CIC61508」は、自動車業界規格、IEC61508とISO26262、における、最 高のリスク水準の機能安全規格に準拠した監視機能を実現できます。「CIC61508」は、車両安定性制御(VSC)、電動ステアリング(EPS)、エアバッグ制御、減衰システム、パワートレイン制御など、安 全関連アプリケーションに内蔵可能なセーフティ・ウォッチドッグです。このウォッチドッグは、クロック、電源、温度関連の演算誤差による共通モード故障をマイクロコントローラ上で検出する機能によって、こ の種の組み込みシステムで一般的に使用されるメイン・マイクロコントローラを監視します。小型パッケージのTSSOP-38で提供される「CIC61508」は、セーフティ・アプリケーションに対応する、省 面積でコスト効果の高い選択肢です。

セーフティ・エレクトロニクスは、交通事故の死亡者数削減の重要な推進要素の1つであり、各国政府によって、電子制御のアクティブ/パッシブ・セーフティ・シ ステムの使用の義務付けを法制化する動きが進んでいます。さらに、EPSなどの分野では、安全性に加えて、消費燃料を削減し、車両のエネルギー効率を全体的に高めることで、二 酸化炭素排出量も削減することができます。

安全性インテグリティレベル(SIL、IEC61508準拠)や、車載安全性インテグリティレベル(ASIL、ISO/DIS26262が定義)は、不 当なリスクを回避するのに必要な安全策を規定しています。SILとASILは4つのレベルで構成されます(SILは1~4、ASILはA~D)。ASILの場合、所定の安全機能に対し、Dは最も厳格で、A は最もゆるやかなレベルを意味します。お客様が希望のSIL認定を効率的に達成できるよう支援するため、インフィニオンは、SIL対応のセーフティ・ハードウェア/ソフトウェア/マニュアルからなる「 PRO-SIL™」安全製品の提供を開始しました。インフィニオンの安全ソリューションの主要素としては、強力な「TriCore」ベースのマイクロコントローラ、専用の「SafeTcore」ソフトウェア・ラ イブラリ、最新のシグネチャ・ウォッチドッグ「CIC61508」とマニュアル一式があります。

安全システムでは、ISO26262とIEC61508に準拠した安全アプリケーションのメイン・マイクロコントローラの監視用の堅牢な監視チャネルを実装した、独 立したウォッチドッグデバイスが必要です。最新版の「ISO26262 part 5」の定義によると、ASIL CやASIL Dは、厳格性の求められないアプリケーションで使用されるシンプルなピントグル・ウ ィンドウ・ウォッチドッグよりも要件が厳しく、これらに対応するには、符号化ウィンドウ・ウォッチドッグ(通常はSPIインターフェイス)が必要です。インフィニオンの「CIC61508」は、独 立した診断監視デバイスとして機能し、ASIL-D認定の安全関連システムを実現します。

「CIC61508」対応の、ROMに保存されているテスト機能には、内部のopcodeテスト・スケジューラ/シーケンサがあり、詳細なデータを備えたテストリクエストのシーケンスを生成し、ユ ーザ定義テーブルに照らし合わせレスポンスを確認します。これ以外の監視機能としては、最大4個の電源における不足電圧や過電圧を検出する機能、最大8つの並列データ比較・検証機能の監視、重 要なタスクで所定のディスパッチ・シーケンスと実行バジェットを確認するOSタスクモニタ、制御下にあるシステムを確定的な方法で安全状態にするために使用可能な、3つの独立したシステム制御ピンがあります。

供給状況
TSSOP-38パッケージで提供され、-40℃~140℃の広範な周辺温度範囲を誇る「CIC61508」は現在、エンジニアリング・サンプルの提供を行っており、量 産開始は2011年第2四半期を予定しています。「CIC61508」は、IEC 61508/ISO26262に準拠した機能安全アプリケーションを実現する、マイクロコントローラ・コ アと周辺機器テストを特徴とする「SafeTcore」ソフトウェア・パッケージに対応しております。「SafeTcore」ソフトウェアの評価版は、h ttp://www.infineon.com/SILでダウンロードすることができます。

「SafeTkit」:ASIL-D/SIL3認定に必要な要素を完全網羅
Hitex Development Tools社の提供する32ビット「SafeTkit」は、構成・使用しやすい形でASIL-D/SIL3対応プラットフォームの中核機能を実現しており、「 TriCore」マイクロコントローラ・ファミリ向けのインフィニオンの安全システムを最高の形で補完します。「SafeTkit」は、「TriCore」評価ボードと「CIC61508」、「 SafeTcore」テストライブラリを採用しています。Hitex社では、「TriCore」コンパイラ評価ライセンス、安全デモアプリケーション、テストベンチを含む包括的なツールチェーンも提供しています。 最後に、この安全キットには、安全マニュアルとクイックスタートガイドを含む包括的なマニュアルセットも含まれます。主要な安全機能はすべて提供されおり、再構成を行うことで、システム動作への影響を評価し、基 礎的概念への理解を深めることが可能です。Hitex社は、「SafeTkit」により、今年の「Embedded World」展で「embedded Award 2011」を受賞しました。

詳細情報
インフィニオンの新しいシグネチャ・ウォッチドッグ「 CIC61508」お よびマイクロコントローラ・ポートフォリオに関する詳細は、下記URLをご参照ください。 
www.infineon.com/CIC61508
http://www.infineon.com/microcontrollers
「SafeTcore」インフォメーションおよび評価ソフトウェアは、 http://www.infineon.com/SILでダウンロードすることができます。3 3 3 3 3 3 3 3 3 < /p>

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFATV201104.037

Press Photos