車載・産業・通信用の電子機器向けマイクロエレクトロニクス・システムで最高の集積度と小型化を実現するため、欧州最大の研究プロジェクトが発足

2010/08/02 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

高集積の電子システム・イン・パッケージ・ソリューションの研究・開発に向け、欧州最大の研究プロジェクトが発足しました。これは、ESiP(Efficient Silicon Multi-Chip System-in-Package Integration:効率的なシリコン・マルチチップ・システム・イン・パッケージ集積)プロジェクトと呼ばれるもので、欧 州9カ国よりマイクロエレクトロニクス企業と研究機関40団体が参加し、複雑な小型マイクロエレクトロニクス・システムの、信頼性とテストの容易性を高めることを目指します。独 インフィニオンテクノロジーズの指揮の下、研究プロジェクトは2013年4月まで運営されます。システム・イン・パッケージとは、単一のチップ・パッケージで、複数のチップを並べて組み込むことや、互 いに積み重ねることを意味します。

ESiPプロジェクトの結果により、欧州は、小型エレクトロニクス・システムの開発・製造で主導的地位に立つことが期待されます。将来的には、生産技術や構造幅の異なる複数のチップを標準のチップ・パ ッケージ内に集積し、これまで以上に多くのアプリケーションに対応できる見込みです。具体的には、45nmの特殊プロセッサ、高周波90nm送受信チップ、センサ/受動部品(小型キャパシタ/特殊フィルタ等)が 考えられます。ESiPの目的は、システム・イン・パッケージ(SiP)の開発に必要な、新たな生産プロセスと素材の信頼性を調査することにあります。プロジェクトでは、エラーの分析・テ ストの新たな手法の開発にも従事します。将来的には、ESiPの成果が、電気自動車、医療用機器、通信技術機器などで使用される見込みです。

SiP技術は、将来のマイクロエレクトロニクス・システム向けの基盤技術として、最小スペースのマイクロカメラなど、単 一のSiPパッケージ内で完全な技術ソリューションを実現するものと考えられます。これは、さまざまな種類のチップをスタックし(3D集積化)、これらを高度に組み合わせ、機能的なチップ・パ ッケージ内で集積することなどにより可能となります。インフィニオンは、複数のマイクロシップを組み合わせたシステム統合ソリューションを開発し、それらを故障解析、信頼性、テ ストの容易性という側面から向上させる取り組みにより、ESiPプロジェクトに貢献しています。

ESiPの研究パートナー
ドイツの研究パートナーとしては、インフィニオンとSiemens AGに加え、中規模企業であるTeam Nanotec GmbH、Feinmetall GmbH、Cascade Microtech Dresden GmbH、InfraTec GmbH、PVA TePla Analytical Systems GmbHと、フ ラウンホーファー協会に所属する複数の研究機関が挙げられます。

ESiPの総予算は、欧州全域で約3,500万ユーロに上り、うち半分の資金は、プロジェクト・パートナー40団体が3年間を通じて拠出します。残り半分のうち、3分の2は、オーストリア、ベルギー、 フィンランド、フランス、ドイツ、英国、イタリア、オランダ、ノルウェーの各国の資金提供団体の、3分の1は欧州連合(欧州ナノエレクトロニクス・イニシアチブ諮問委員会および欧州地域開発基金)の 資金提供を受けます。独ザクセン自由州に加え、独連邦教育研究省(BMBF)も、ドイツ政府のハイテク戦略と「Information and Communications Technology 2020」プ ログラム(IKT 2020)の一環として、ESiPプロジェクトの後援団体となっており、約310万ユーロを拠出します。BMBFは、欧州各国の参加機関の中で最大の後援団体です。同団体は、欧 州レベルでの戦略的提携の推進により、マイクロエレクトロニクスの拠点としてのドイツの地位を強化することを目指しています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp