インフィニオン、自動車用M2Mシステム向けマイクロコントローラを発表 厳しい自動車品質基準への適合は「SLI 76」ファミリが業界初

2010/12/07 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)/パリ(フランス)

独インフィニオン テクノロジーズは、自動車用マシン・ツー・マシン(M2M)システム向け新マイクロコントローラ・ファミリSLI 76「車載向け」を発表しました。これは業界初のUICC( ユニバーサルICカード)用マイクロコントローラであり、米国車載電子部品評議会(AEC)の厳しい品質基準AEC Q100に適合しています。SLI 76「車載向け」チップは、長 寿命でデータの保持信頼性が高く、動作温度範囲と書換え可能回数の拡張が行われています。

「SLI 76」デバイスを利用することで、緊急通報(e-コール)、リモートロック解除、車両の管理や追跡といった先進的な車載サービスに対応する際に、自 動車部品サプライヤは自動車メーカーの品質要求をただちに満たすことができます。AEC Q100基準を満たすために、インフィニオンは信頼性の高いプロセスで「SLI 76」ファミリを製造し、PPAP( 製造部品承認プロセス)準拠の書類を添付して部品を供給します。

市場調査会社各社は、今後5年以内に、新車の2台に1台がM2Mサービスを採用するようになると予測しています。世 界の自動車用IC供給における市場リーダーとしての自社の地位と専門性に基づく高度な品質手法を取り入れた革新的なスマート・カード用マイクロコントローラ技術を活用することで、インフィニオンは、SLI 76「 車載向け」ファミリの発売により、この新興市場における関連M2M車載用アプリケーションのすべてをターゲットとしています。

インフィニオンのヘルムト・ガッセル(Dr. Helmut Gassel)(チップカード&セキュリティ事業部プレジデント)は次のように述べています。「 M2Mシステムを開発している自動車部品サプライヤは、自動車基準に適合したUICC用マイクロコントローラを必要としています。今日まで、そのような自動車仕様のハードウェアは存在しませんでした。SLI 76「車載用」ファミリの発表は、インフィニオンの技術リーダーシップをあらためて明確にし、自動車専用UICCマイクロコントローラ製品ラインアップによって成長ビジネス分野への道を開くものです」

信頼性の高い生産プロセスでの生産に加えて、インフィニオンは、自動車関連顧客が品質データを容易に取得できるように、AEC Q100基準の定める統計分析システムと制御システムを導入しています。 また、潜在的欠陥を減らすため、徹底したスクリーニングとテストが導入されました。こうした対策により、温度耐性がマイナス40℃から105℃の範囲へ拡大し、寿命は最長17年に延長されました。さらに、「 SLI 76」デバイスには、自動車業界の共通要求に従った品質情報を提供するPPAP資料が添付されます。

SLI 76「車載向け」ファミリは、これまでの「SLE 76」および「SLM 76」ファミリと互換性があるため、既 存のインフィニオン製品ファミリ向けに開発されたUICCソフトウェアを容易に移行することができます。さらに「SLI 76」ファミリは、ETSI TS 102 671 MFF2およびJEDEC SON-8に準拠した実装用パッケージVQFN-8(鉛フリー)を採用し、自動車部品メーカーの生産ニーズに対応しています。

供給状況
「SLI 76」M2M UICC用マイクロコントローラはサンプル出荷可能です。SLI 76は、2011年上半期の発売を予定しています。ファミリの各製品は、E EPROMサイズが256KBから504KBまでの様々なメモリ構成があります。

詳細情報
インフィニオンの自動車用M2M通信向け「SLI 76」製品の詳細については、下記サイトをご参照ください。    
http://www.infineon.com/SLI76

インフィニオンのチップカードICとセキュリティICのポートフォリオの詳細については、下記サイトをご参照ください。
http://www.infineon.com/security    

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFCCS201012.013

Press Photos

  • Infineon Introduces Microcontrollers for Automotive M2M Systems; SLI 76 Family Is Industry's First to Address the Stringent Automotive Quality Standards
    Infineon Introduces Microcontrollers for Automotive M2M Systems; SLI 76 Family Is Industry's First to Address the Stringent Automotive Quality Standards
    SLI 76_in Car_VQFN-08

    JPG | 1.24 mb | 2936 x 4252 px