インフィニオン、SkyTerra、TerreStar、SDRテクノロジを採用した世界初の衛星-セルラー携帯電話プラットフォームの開発合意を発表。
マスマーケットに向けた機能豊富なマルチモード端末の突破口に
ラスベガス(米ネバダ州)
独インフィニオンテクノロジーズ、SkyTerra、TerreStar Networksは本日、インフィニオンの革新的なソフトウェア無線(SDR)テ クノロジを採用した世界初のマルチスタンダード携帯電話プラットフォームを共同発表しました。SkyTerraとTerreStarはともに、次 世代の衛星通信とセルラー通信を統合したネットワークを開発しています。
この画期的な技術によって、セルラー通信のみの場合と同等コストの量産部品を使用して、北米のあらゆる地域でのユビキタス・モバイル通信を可能にします。S DRテクノロジを用いた衛星-セルラー統合端末は、GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、HSDPA、HSUPA、GMR1- 2G/3Gを含む、セルラー通信と衛星通信のさまざまな方式で動作します。
インフィニオンのローネン・ベナムー(Ronen Ben-Hamou)(ワイヤレス事業部ソフトウェア無線モバイル・プラットフォーム担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャ)は、次 のように述べています。「当社の革新的なSDRテクノロジによって、SkyTerraとTerreStarの両方のネットワークで、衛 星-セルラー統合モバイル端末という最新のアプリケーションに貢献できることを、非常に嬉しく思います。当社はパートナーとの協力を通じ、SDRテクノロジの柔軟性と効率性により、『場所を問わずに通信可能な』モ バイル環境を実現します。これによって、通信事業者は、通信環境要求の厳しいエンドユーザに対しても、非常に魅力的なマルチスタンダード対応の通信端末を提供できます」
SkyTerraのドリュー・カプラン(Drew Caplan)(最高ネットワーク責任者)は、次のように述べています。「SDR搭載チップセット・プラットフォームの開発で、イ ンフィニオンと協力できることを非常に嬉しく思います。今回の合意により、一般消費者、企業、官公庁、公共安全のユーザに対する衛星通信とセルラー通信の融合に向けた歩みで、私 たちはまたしても大きな一歩を踏み出しています。SDRチップセットに関する今回の合意により、私たちの市場機会を拡大し、また衛星-セルラー通信両方に対応する端末と技術の幅も拡大し、一般消費者には、コ スト効果の高い通信端末の選択肢が加わるものと予想しています」
TerreStarのデニス・マシスン(Dennis Matheson)(最高技術責任者)は、次のように述べています。「インフィニオンのSDRチップセットによって、当社のチップセット・プ ログラムは大いに充実し、衛星通信対応となる機器の世界は大幅に拡大します。さらに、SDRテクノロジはプログラム可能な性質を持つことから、ソフトウェア経由での機能追加が可能となり、次 世代製品への移行を最小限の期間で実現します。このチップセット・プラットフォームを使用して、我々の革新的な4Gネットワークでさらなる端末のトライアルを実施できることを楽しみにしています」
SDRプラットフォームで衛星アクセスを実現するため、インフィニオンは、モバイル衛星ソリューションの市場リーダーであるHughes Network Systemsの提供するGMR1-3G技術を搭載する予定です。
「XMM™ SDR 200」について
インフィニオンのSDRモバイル・プラットフォーム「XMM SDR 200」は、シングル・ベースバンド・デバイスの「X-GOLD™ SDR 20」と、業界をリードする「SMARTi™」フ ァミリのシングルRFトランシーバだけで構成されています。「X-GOLD SDR 20」は、パワーマネジメント機能をチップ上に搭載しているため、必要な主要部品点数は従来のモデム・ソ リューションと比べて半分以下ですみます。このプラットフォームによって、衛星-セルラー統合端末を今日のセルラーのみの携帯電話と同等に小型化することができます。「XMM SDR 200」は、コ スト効率とエネルギー効率の極めて高いソリューションであり、衛星通信・セルラー通信の2つの異なる規格に対し、必要な専用チップセットはわずか1つです。このプラットフォームによって、インフィニオンは再び、人 々をつなぎ、電子機器のエネルギー効率を高める半導体ソリューションの提供能力を示しています。プラットフォームのサンプル出荷は2009年第3四半期中に開始する予定です。
SkyTerra Communications(www.skyterra.com)について
SkyTerra Communications(OTCBB:SKYT)は、米国とカナダの公共安全、警備、車両管理、資産追跡の市場を中心に、モ バイル無線による音声通信とデータ通信のサービスを提供しています。同社の次世代衛星-セルラー統合通信ネットワークは、米国とカナダでの従来型端末に対し、シ ームレスで透過性のあるユビキタスなモバイル通信を実現することになります。このネットワークが完成すると、相互運用可能でユーザフレンドリー、かつ豊富な機能を備えた音声通信・高 速データ通信サービスが実現され、公共安全、国土防衛、テレマティックス、交通、エンターテインメントなど、さまざまな市場セグメントの通信がサポートされます。
TerreStar Networks Inc.について
TerreStar Corporation(NASDAQ:TSTR)のグループ会社であるTerreStar Networks( www.terrestar.com)は、音声、データ、ビ デオの各種サービスを実現する信頼性とセキュリティに優れた衛星-セルラー・モバイル・ブロードバンド・ネットワークを提供する計画です。これによって、政府、緊急対応機関、企業、地 域社会の直面する重要な通信とビジネス上で継続して発生する課題の解決を支援します。TerreStarは、パートナーとサービスプロバイダのネットワークを通じ、米国とカナダ全体で、い かなる場所でも通信を必要とするユーザに次世代のモバイル通信を提供する予定です。
About Infineon
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFWLS200903.047
Press Photos
-
The X-GOLD(tm) SDR 20, is the heart of Infineon's new platform solution and enables satellite-terrestrial terminals in a small form factor comparable to today's cellular-only mobile phones.X-GOLD_SDR20JPG | 1.37 mb | 1800 x 1349 px