インフィニオン、0.5W LED向け低コスト・ドライバ・ファミリを発売 高エネルギー効率の照明ポートフォリオを拡大

2009/11/27 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、低コストのリニアLEDドライバの最新ファミリを発表。高エネルギー効率の照明用ICのポートフォリオを拡大しています。新たな製品ファミリの「BCR320」と「 BCR420」は、省エネルギーで環境に優しいLEDソリューション向けの急成長市場に対応します。これらのLEDドライバは、150m~200mAの電流によって0.5W LEDを駆動できるよう特別設計されており、負温度係数によってLEDの長寿命に貢献するほか、パルス幅変調(PWM)調光信号向けのデジタル・インターフェイスを採用しています。

効率性を高めた0.5W LEDが最近発売されたことにより、このクラスの製品は、より幅広いアプリケーションに採用されると考えられています。しかし、L ED電流のバイアス用として現在一般的な抵抗ソリューションには、不均一な光度やLEDの寿命低下など、大きなデメリットがあります。一方、スイッチモード・ドライバは、0.5W LEDアプリケーションに求められる価格帯を満たさず、またドライバ回路の部品点数が多く、より複雑なものとなります。

新型LEDドライバの「BCR320」と「BCR420」は、0.5W LEDアプリケーションのこうした欠点を解消し、非常に低コストでシンプルな小型ソリューションを実現します。

いずれのデバイスも、インダクタ、キャパシタ、フリーホイールダイオードが不要であるため、コストを節約し、小さなPCB面積に実装することができます。また、電解コンデンサを使用しないことは、L EDシステムの長寿命化に貢献します。

LEDドライバ・ファミリの「BCR320」と「BCR420」の技術的詳細:
価格性能比のベンチマーク

BCR320製品は、最大300mAのピーク電流向けに設計されています。連続動作のためには、250mAまでの電流が推奨されます。ドライバの内部降伏電圧は20Vで、ド ライバはLEDによって直列で動作するため、24V以上の電源電圧で動作可能です。

「BCR320」の対象アプリケーションは、一般照明、建築、ムード照明です。これ以外にも、急成長分野として店舗照明があり、光を拡散し、グレアを回避するため、0.5W LEDが好まれています。 「BCR320」デバイスは、負温度係数を持つため、温度上昇時には電流が0.2%/Kのスロープで低下します。「BCR320U」と「BCR321U」は、非常に小型のSC-74パッケージ( 2.9mm×2.5mm×1.1mm)で提供され、最大許容損失は1Wです。「BCR320P」と「BCR321P」は、SOT-223パッケージ(6.5mm×7.0mm×1.6mm)で提供され、最 大許容損失は2Wと、より高くなっています。「BCR321U」と「BCR321P」はともに、ロジックレベル入力で調光を行います。

「BCR420」製品は、「BCR320」デバイスとの比較で内部降伏電圧が高く、出力電流が低くなっています。内部降伏電圧は50V、定格出力電流は150mAです。「BCR420」L EDドライバは、上述と同様のアプリケーションで使用するための製品であり、最大駆動電流は150mAです。さらに車載アプリケーションで使用するため、AECQ 101に基づく認定取得作業が進行中です。「 BCR420」と「BCR421」は、SC-74パッケージで利用可能です。「BCR421」は、マイクロコントローラ・インターフェイスを備えた調光可能バージョンです。

供給状況と価格
LEDドライバである「BCR320U」と「BCR420U」は、量産出荷を開始しました。「BCR320P」と「BCR321P」の量産出荷は、2010年第1四半期を予定しています。

「BCR320」と「BCR420」の数千個受注時の単価は、約0.18ユーロ~0.23ユーロ(0.25ドル~0.32ドル)です。

インフィニオンでは、堅牢性とコスト効果の高いLEDドライバ・ソリューションを包括的に提供することで、進化と拡大を続ける照明アプリケーションの要件に対応しています。イ ンフィニオンのLEDドライバICに関する詳しい情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/leddriver

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30億3000万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFIMM200911.014

Press Photos

  • Infineon's BCR320 and BCR420 linear LED driver product families are specifically designed for use in 0.5W LEDs with a typical current of 150mA to 200mA. The dimensions of the SC-74 package are 2.9mm x 2.5mm x 1.1mm, those of the SOT-223 package 6.5mm x 7.0mm x 1.6mm.
    Infineon's BCR320 and BCR420 linear LED driver product families are specifically designed for use in 0.5W LEDs with a typical current of 150mA to 200mA. The dimensions of the SC-74 package are 2.9mm x 2.5mm x 1.1mm, those of the SOT-223 package 6.5mm x 7.0mm x 1.6mm.
    LED-Driver_BCR320_420

    JPG | 1.89 mb | 2126 x 1535 px