インフィニオン、スーパージャンクションテクノロジーのメリットと従来型の高電圧デバイスの強みを兼ね備えた次世代「CoolMOS™」MOSFETを発表
ノイビーベルク(ドイツ)/深圳(中国)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、深圳の「China Power Show」にて、高性能MOSFET(metal-oxide semiconductor field-effect transistor)の次世代版となる600Vの「CoolMOS™ C6」シリーズを発表しました。力率改善回路(PFC)段やパルス幅変調(PWM)段などのエネルギー変換アプリケーションでは、6 00Vの「CoolMOS C6」シリーズを使用することで、エネルギー効率を大幅に向上できます。最新のC6テクノロジーは、超低面積比オン抵抗(例:TO-220パッケージでわずか99mOhm)を はじめとする、最新のスーパージャンクションテクノロジーのメリットを備えており、容量性スイッチング損失を抑えつつ、スイッチング動作を容易に制御できるほか、ボディ・ダイオードの耐久性が高くなっています。
C6シリーズは、インフィニオンの第5世代CoolMOSとなるMOSFETです。インフィニオンは、前世代のCoolMOS C3シリーズとCoolMOS CPシリーズによって、ス イッチング速度の向上とオン抵抗の低減を実現してきました。CoolMOS C3デバイスが極めて汎用的である一方、CPファミリは、最 高速のスイッチング特性や最も低いオン抵抗を必要とされる高性能スイッチング電源に対応しています。
600Vの新型「CoolMOS C6」デバイスによって、インフィニオンは、これら両シリーズのメリットを同時に実現します。例えば、電源メーカーは、超低Ron・Qgや超低Ron・A といったCPファミリのメリットを享受し、電源の効率化、小型化、軽量化、低温度上昇を実現できます。これと同時に、スイッチング動作の制御と、基 板の寄生インダクタンスと寄生容量に対する堅牢性が大幅に向上しており、CPシリーズを採用した設計と比べてシステム設計を簡素化できます。すなわち、「CoolMOS C6」シリーズでは、ゲ ート電荷の相互作用、電圧/電流スロープ、内部ゲート抵抗の調整により、ゲート抵抗が極めて低く、0Ohmとなった場合でも、過剰電圧や電流スロープの発生はありません。さらに、C6デバイスのボディ・ダ イオードは転流電流に対する耐久性が高く、高速ボディ・ダイオードの高価な部品を使用せずにすみます。
前世代のCoolMOS C3と同水準の使い勝手とエネルギー効率を実現しつつ、軽負荷効率をさらに向上させた「CoolMOS C6」シリーズは、ハードスイッチング・ア プリケーションの標準になるとインフィニオンは考えています。一方、出力キャパシタンスに蓄積されるエネルギーが極めて少なく、転流電流への耐久性が高いことから、共振型スイッチング・ア プリケーションにも最適です。
「CoolMOS C6」デバイスは、デザインインが容易であり、PC、ノートPC、携帯電話、照明(HID:高輝度放電)製品や、ディスプレイ(LCD、プラズマTV)、ゲーム機などのコンスーマ・ アプリケーションの電源やアダプタなど、エネルギー効率の高い各種アプリケーションに極めて適しています。インフィニオンの最新のパワー半導体世代によって、今日の高効率要件と政府規制に準拠した、高 信頼性の最終製品が可能となります。
インフィニオンのアンドレアス・ウルシッツ(Andreas Urschitz)(インダストリアル&マルチマーケット事業本部バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。 「極めて多様なアプリケーションでエネルギー効率をこれまで以上に高めつつ、システム設計者にとっての使い勝手を犠牲にしないというインフィニオンの戦略は、新ファミリとなる『CoolMOS C6』の 提供開始によって、明確なものとなっています。革新的なシステム最適化技術を採用した高効率・高信頼性のパワー半導体の新世代『CoolMOS C6』によって、インフィニオンは、電 源管理市場での主導的地位をより強力なものとしています」
供給状況と価格
インフィニオンは、新ファミリの「CoolMOS C6」を、600Vデバイスと70mΩ~3.3Ωの幅広いポートフォリオで提供します。TO-220 Fullpackで190mΩのRDS(on)を実現した600Vの「IPA60R190C6」は、サンプル出荷を開始しています。同ファミリの初製品の量産出荷は、2009年8月に開始する予定です。
「IPA60R190C6」(600V CoolMOS C6、190mΩのRDS(on)、TO-220 Fullpack)の価格は、1万個受注時の単価で0.88ドルです。「 IPD60R950C6」(600V、CoolMOS C6、950mΩのRDS(on)、DPAK)の価格は、同じく1万個受注時の単価で0.30ドルです。
インフィニオン、China Power Showに出展
インフィニオンは、China Power Show(CPS、於:中国深圳・深圳会議展覧中心、会期:2009年6月19~21日)のホール7、ブース#A113で、6 00Vの「CoolMOS C6」パワー半導体の新シリーズをはじめとする製品を展示します。
詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/power
www.infineon.com/coolmos
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIMM200906.064
Press Photos
-
With the 600V CoolMOS™ C6 series, energy conversion applications such as PFC (Power Factor Correction) or PWM (Pulse Width Modulation) stages can be made significantly more energy efficient. The C6 technology offers ultra-low area specific on-resistance (for example, only 99mOhm in a TO-220 package), and reduced capacitive switching losses while offering easy control of the switching behavior as well as high body diode ruggedness.CoolMOS_C6JPG | 1.85 mb | 2126 x 1535 px