インフィニオン、LEDの熱保護機能と高精度の出力電流を実現した一般照明用の低コストLEDドライバICを発売

2009/03/25 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

LEDが高いエネルギー効率と超長寿命で照明市場に大きな変革をもたらしていることを受け、独 インフィニオンテクノロジーズは、新しいこのテクノロジの導入を支援する低コストのLEDドライバIC、 BCR 450を発売しました。BCR 450はハイパワーLEDの駆動用として特に設計されたICで、トランジスタ1個を外付けするだけで、電流の高精度制御が行えるだけでなく、熱保護機能も提供します。も ちろん、過電圧保護機能や過電流保護機能も用意されています。電磁波の放射がないため、バス、船舶、列車、航空機といった輸送用車両の照明や通信バスシステムを搭載した医療用アプリケーションなど、電磁干渉( EMI)に注意しなければならないアプリケーションに最適です。一般的な照明システム以外に、建築物用照明やアクセント照明、広告照明、緊急車両用ストロボライト、ハザードライト、交 通安全用ライトなどにも最適です。

LEDドライバ、BCR 450の技術的概要-価格性能比のベンチマーク
BCR 450は高出力LED(0.5W、1W、3Wなど)用として特に設計されたICで、トランジスタ1個を外付けして使用します。外付けトランジスタを交換するだけで、1 00mAから1A以上までの出力電流に対応できる柔軟性を備えています。

BCR 450を用いた回路は部品点数が少なく、かつ、インダクタ、キャパシタ、フリーホイールダイオードが不要であるため、小さなPCB面積に実装することができます。また、スイッチモード・ド ライバ・ソリューションの寿命を短くしてしまう電解コンデンサも使用しないことになります。キャパシタがまったく不要なBCR 450なら、LEDシステムを長寿命化することができます。加えて、L EDの寿命を保つためには熱管理が重要であるとインフィニオンでは考え、BCR 450には、過電圧保護機能と過電流保護機能はもとより、熱条件によるシャットダウン機能も搭載しました。

建築物用照明を中心とした照明市場の大部分では、LED光源全体から均一な光出力を得ることが大切です。また、人の目は、光の色味の変化に敏感です。L ED照明器具において重要となる均一な光出力が得られるように、BCR 450では、動作温度範囲の全域において変動幅が+/-10%という高精度の出力電流制御を実現しています。

インフィニオンテクノロジーズのディスクリート半導体担当シニアディレクター、マイケル・マウアー(Michael Mauer)は、次のように述べています。「 照明市場におけるLEDの普及を妨げている最大の障害は、システムが高価となることです。インフィニオンではインテリジェントICから出力段を切り離すことにより、BCR 450を使用したLEDドライバのコストを最適化できるようにしました。価格性能比で比較すれば、現行のLEDドライバソリューションでBCR 450と肩を並べられるものはありません。イ ンフィニオンではエネルギー効率の高い製品を提供したいと考えており、基板面積、設計複雑度、システムコストを引き下げつつ、LED照明システムの性能と寿命を最大化できる画期的な製品を開発したのです。」

供給状況、パッケージング、価格
新製品のLEDドライバIC、BCR 450は、すでに大量生産を行っています。パッケージは小型、6ピンのSC74です。価格は、5万個受注時の単価で0.25ユーロから0.30ユーロ( 0.30ドルから0.35ドル)程度となります。

インフィニオンでは、堅牢で費用効率の高いLEDドライバソリューションを幅広く取りそろえ、進化発展を続ける照明アプリケーションのニーズに対応しています。

インフィニオンのLEDドライバICに関する詳しい情報はwww.infineon.com/leddriver
をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIMM200903.046

Press Photos

  • Infineon introduces a low cost LED driver IC for general lighting applications with thermal protection for LED’s and high output current accuracy
    Infineon introduces a low cost LED driver IC for general lighting applications with thermal protection for LED’s and high output current accuracy
    BCR450

    JPG | 6 mb | 3781 x 2836 px