インフィニオン、次世代のアクセス機器・アプリケーション向けに世界で最も高集積化された最高密度のVoIPソリューションを発表

2008/06/16 | マーケットニュース

ラスベガス(米ネバダ州)、ノイビーベルク(ドイツ)

通信用ICのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、「NXTcomm 2008 Show」において、 次世代VoIPアクセス・アプリケーション向けに開発した新製品ファミリ「VINETIC™-SVIP」ファミリを発表しました。市場で高評価を得ているVINETIC-SVIPファミリのSoC( システムオンチップ)ソリューションは、インフィニオンの低消費電力で・高性能な製品VINETIC及びおよびSLICのに採用されている実績豊富な成熟技術を強化することによりするもので、V INETIC-SVIPファミリのSoC(システムオンチップ)ソリューションは、比類のない集積度と拡張性を実現します。

インフィニオンのVINETIC-SVIPは、16チャネルの音声コーデック(、VoIPのチャンネル数としてはG.711で32のVoIPコーダチャネル)、内蔵ラインカードコントローラ、内 蔵ギガビットイーサネットGigE スイッチ(Gigbit Ethernet-Switch)を搭載し、業界最高水準の高機能化集積度を実現しています。このアーキテクチャにより、って、V INETIC-SVIPをご採用頂いたお客様の採用した製品はシームレスな拡張やスケーラビリティやアップグレードがシームレスに最小のコストで可能になりますです。

また、今回インフィニオンが新たに発表した2チャネルのSmart SLIC-RをVINETIC-SVIPと一緒にとVINETIC-SVIPをお使い頂くことにより、併用すれば、現 在市販されている現行のソリューションに比べて、VoIPシステム全体のの全体的なBOM(部品コスト)でを最大40%の削減低減でき、ラインインターフェイスユニットの実装占有面積でを最大30%の 縮小ができます。更にまた、インフィニオンがリーディングポジションを持つの先進的なxDSLおよびISDN用チップセットと組み合わせてVINETIC-SVIPをお使い頂くことで使用すれば、各 種アクセス技術や機器に対応したクラス最高基準のVoIPソリューションがを実現可能になりますできます。

インフィニオンのクリスチャン・ヴォルフ(シニアバイスプレジデント兼有線通信アクセス事業部ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「 VoIP音声によるコミュニケーションが市場にマスマーケットに浸透し、従来のTDM方式による音声ネットワークからデータと/VoIPを統合した融合のNGN(Next Generation Network) への移行が加速する現在、機器をシステム開発するお客様者はフレキシブル、スケーラブル、且つ柔軟性や拡張性が高く低コストなVoIPソリューションをお探しになっています見つけようと模索しています。V INETIC-SVIPに採用されている独自のアーキテクチャによりは、開発期間のの短縮最短化と部品コストの低減が可能になりにより、お客様の市場投入の迅速化にお役に立ちますを確実にします」

インフィニオンのVINETIC-SVIPファミリは16チャネルのCODEC/SLICの構成をアーキテクチャをベースにしておりますが、しており、CODEC/SLIC間にデジタル・イ ンターフェースを採用することにより、高密度な部品実装を最適化する一方で、部品密度を最適化するとともにプリント基板のレイアウトを容易に簡素化することができますできるスリムなデジタル・イ ンターフェースを採用しています。また、内蔵DSPは十分な処理能力を備えておりますので、現在の要件を上回る機能追加にも対応できます。将 来のアップグレードはハードウェアの変更なしに将来的な機能拡張を行うことができますえます。

VINETIC-SVIPファミリにの製品はラインカードコントローラが内蔵集積されており、ラインカード向けのCODEC/SLICソリューションとしては初めて、ワ イドバンドコーデック広帯域音声(16kHzサンプリング、ワイドバンド・広帯域アナログフィルタ)をフルサポートしています。する初のラインカードCODEC/SLICソリューションとなっています。また、従 来のPOTS機器およびサービスとも完全な互換性を持ちで、テストヘッド(MLT)と同等の精度を持つによる高度なラインテスト統合回線試験機能を備えています。こ のラインテスト高度な統合試験診断機能によりはさらなる先進的なサービスの保証と検証・回線のモニタリングループ監視機能がを可能になりし、音 声品質とネットワークの安定性をのリアルタイムで監視することができるように可能になります。

製品入手出荷状況
現在、VINETIC-SVIPとSmart SLIC-RのES(エンジニアリングサンプル)品、及びおよび完全なデザインイン/システム・パッケージ(評価ボード、ハードウェア・デ ザイン設計ガイド、参考回路図、ファームウェア、上位高レベルのAPIソフトウェアを含む)のを提供が可能中です。
詳細についてはインフィニオンのウェブサイト http://www.infineon.com/VINETIC-SVIPをご参照ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200806- 071

Press Photos

  • The VINETIC(tm)-SVIP offers the highest level of integration on the market today. It can reduce the overall bill of material for VoIP systems by up to 40 percent and can shrink the footprint by up to 30 percent compared to current solutions.
    The VINETIC(tm)-SVIP offers the highest level of integration on the market today. It can reduce the overall bill of material for VoIP systems by up to 40 percent and can shrink the footprint by up to 30 percent compared to current solutions.
    5749-PEF_33616E_300dpi_final

    JPG | 5.1 mb | 4251 x 3188 px