インフィニオン、テキサスインスツルメンツのPuma 5 DOCSIS 3.0ケーブルモデルソリューションを統合するDECT 6.0 / CAT-iqチップセットを発表

2008/05/19 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)/ ニューオーリンズ(米国)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、米国ニューオーリンズで開催中の2008 Cable TV Showにおいて、コ スト効果の高いDECTソリューションを発表しました。このソリューションをDOCSIS® 3.0チップセットと併用すれば、DECT 6.0コードレス電話を介して次世代のVoIP( Voice-over-IP)サービスを展開できる、北米のケーブルサービスプロバイダ向けのプラットフォームが実現します。インフィニオンの「COSIC™-Modem」と「DUSLIC™-xT」、そ してテキサスインスツルメンツ(以下、TI)の「Puma-5」チップセットからなる同プラットフォームにより、システムインテグレータはDOCSIS® 3.0(Data Over Cable Service Interface Specification)の最新規格と、DECT 6.0 / CAT-iq™コードレス電話の最新規格に準拠するeMTA(Embedded Terminal Media Adapter)製品の開発が可能になります。

新プラットフォームは、家庭内の配線や専門業者による工事を行うことなくユーザがみずからインストールできるVoIPソリューションを実現することから、ケ ーブルサービスプロバイダに新たな収益機会がもたらすほか、エンドユーザに提供する拡張機能によっても一段の収益機会を見込むことが可能です。消費者が利用できるコードレス電話端末は、混 信のない広帯域オーディオ(高品位サウンド)や複数通話を同時サポートする以外にも、オンライン電話帳、バディリスト、株価・天気予報表示など、インターネット的なアプリケーションも実現します。DECT 6.0を統合したeMTAでは、親機がeMTAの待機バッテリから電力供給されるため、停電時でもサービスを継続することが出来、端末は待機時間170時間以上、通話時間15時間以上動作します。

TIのラン・センデロヴィッツ(Ran Senderovitz)氏(ケーブル事業マネージャ)は、次のように述べています。「インフィニオンのCOSIC-Modemチップセットは、T IのPuma 5 DOCSIS 3.0ケーブルモデムチップセットに低コストかつフル機能のアドオンを提供し、アプリケーションとプラットフォームが業界初のDOCSIS 3.0対応ソリューションの柔軟なアーキテクチャを十全に活用することを可能にします。また、ボイスオーバーケーブルで培ってきたTIの豊富な経験が、VoIP市場の多岐にわたるニーズに応えます。D ECTによるeMTAプラットフォームは、TIのPuma 5チップセットをベースとする機能群によって、ケーブルメーカーやMSO(Multiple System Operators)が 消費者にまったく新しいテレフォニー体験を提供することを可能にします」

インフィニオンテクノロジーズ・ノースアメリカのイムラン・ハジムサ(コミュニケーションソリューションズ事業グループ、ブロードバンドアクセス製品担当バイスプレジデント)は、次 のように述べています。「TIのケーブルモデムとインフィニオンの実績あるDECT製品、SLIC™製品を組み合わせることで、次 世代のDECTコードレス電話と旧来のアナログ電話を同時にサポートする統合プラットフォームが実現しました。このモジュラーソリューションを採用するOEMは、世 界規模で顧客の要求に応える製品ファミリを開発することができます」

DECT対応eMTAプラットフォームには、トリプルプレイや次世代IPサービスに最適化されたTIのPuma-5 DOCSIS 3.0準拠ケーブルモデムチップセット、DECT 6.0 / CAT-iq親機、端末、VoIPゲートウェイに最適化されたインフィニオンの「COSIC」ファミリ、音声・VoIP機器向けのインフィニオンの「DUSLIC-xT(Dual-Channel Subscriber Line Interface Circuit)」デバイスが含まれます。

インフィニオンのCOSICファミリ
インフィニオンの「COSIC」ファミリは、宅内環境向けに最適化されたDECT 6.0 / CAT-iq端末、親機、V oIPゲートウェイソリューションを可能にするモノリシックコードレスICです。柔軟性と拡張性に富む機能セットによって、DECT、DECT 6.0、CAT-iqを含む関連規格すべてをサポートしています。イ ンフィニオンの「COSIC」デバイスは、同一チップ上にベースバンドコントローラ、RFトランシーバ、パワーアンプを集積し、最低のシステムBOM、最適化された製造とロジスティクス、簡素な開発・設計、ク ラス最高のシステム性能を特長とします。

インフィニオンのDECT製品、DuSLIC-xT製品についての詳しい情報については、以下のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/dect
www.infineon.com/duslic-xt 

出荷時期について
DECT対応eMTAソリューションの出荷は2008年下半期です。

TIのDOCSIS 3.0 Pumaファミリについての詳細は、下記のウェブサイトをご参照ください。
http://www.ti.com/corp/docs/landing/puma5

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200805.063