インフィニオンのシングルチップEDGE/UMTS RFトランシーバICを大手携帯電話メーカーが採用

2008/02/11 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、二社目の大手携帯電話メーカーが、標準のDigRF V3.09インターフェイスを搭載した世界初のシングルチップ受信ダイバーシティ・トランシーバIC「SMARTi™UE+」を、同社HSxPA/EDGE製品に採用したと発表しました。こ のシングルチップRFは基地局から端末までの信号品質を大幅に向上させ、実効データ・スループットの向上と必要なネットワーク資源の低減に寄与します。1 個のレシーバを搭載した従来製品に比べてインフィニオンのデュアル・レシーバ(受信ダイバーシティ MIMO)ソリューションは、通信速度の速いHSxPAをはじめとする実ネットワークのさまざまな劣化作用( フェージングや反射など)を補償します。ユーザには実効下り速度の向上、ネットワーク・カバレッジの向上、VoIPやビデオ・アプリケーションの劣化低減といったメリットをもたらす一方、ネ ットワーク事業者がネットワーク容量とサービス品質の大幅な向上を実現することを可能にします。さらに、SMARTi UE+のアーキテクチャにより、携 帯電話メーカーは生産工程における試験サイクルを10分の1未満に短縮することができます。

インフィニオンのステファン・ヴォルフ(RFエンジン事業部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は次のように述べています。「 インフィニオンの先進的なダイバーシティRFソリューションSMARTi UE+は、大手携帯電話メーカー2社に採用されており、当社の最先端の3G RF技術および製品の需要が拡大していると理解しています。受 信ダイバーシティはUMTSやデータ通信速度の速いHSxPAでその重要性を増していますが、LTEにより不可欠な要素となるでしょう」

米市場調査会社ストラテジー・アナリティクス社によると、UMTS携帯電話の年間出荷台数は2010年に4億台を上回ると予想されます。ソーシャルネットワークやマルチメディアメッセージング、ロ ケーションベースサービスなどの新サービスを利用するために高速・低料金のアップリンク/ダウンリンクを求めるユーザの需要に応えようと、事業者がより効率的な3G+ネットワークに移行することから、2 010年に出荷されるUMTS携帯電話の大半はHSPA対応となります。

SMARTi™UE/ UE+について
昨年の3GSM(本年度からMobile World Congress)で発表されたSMARTi UE+は、標準的なDigRF V3.09インターフェイスを採用した世界初のシングルチップ受信ダイバーシティ・トランシーバICであり、すでに広く採用されているシングルレシーバ搭載の「SMARTi UE」をベースとしています。両 製品ともHSDPA(14.4Mbps)とHSUPA(5.76Mbps)仕様のあらゆるカテゴリに準拠しており、全世界のHSxPA/EDGEの要件に対応する、拡 張性の高いRFソリューションを提供しています。SMARTi UE+を使用すれば、4 バンドEDGEやトリプルバンドUMTSダイバーシティに対応した完全なダイバーシティRFシステムをわずか360平方ミリメートルの面積に実装でき、さ らにシングルバンドUMTSや4バンドEDGE向けの簡素な低コスト版では実装面積は250平方ミリメートル未満ですみます。無線リファレンスデザインは、1 つのRFチャンバーで従来の8層基板のわずか4層を使用するだけです。独自の無線アーキテクチャにより、3バンドUMTS携帯電話の場合、工場出荷時の校正時間は30秒以上から3秒未満へと大幅に短縮されます。

出荷状況について
SMARTi UE+は130ナノメートルのCMOS技術で製造され、6ミリ×7ミリの小型BGAパッケージに格納されています。現在、一部顧客向けにサンプル出荷を行っており、量 産開始は2008年後半に予定されています。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200802.040

Press Photos

  • SMARTi(tm)UE+ significantly improves the signal quality from base station to handset, increasing the effective data throughput and reducing the required network resources.
    SMARTi(tm)UE+ significantly improves the signal quality from base station to handset, increasing the effective data throughput and reducing the required network resources.
    SMARTi_UE+_PMB5704

    JPG | 1.76 mb | 2126 x 1535 px