パナソニック エレクトロニックデバイスが、車載用デジタルTVチューナー向けにインフィニオンのRFチューナーICを採用
ノイビーベルク(ドイツ)
アナログ・デジタルチューナーICのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、パナソニック エレクトロニックデバイス株式会社(以下、パナソニック エレクトロニックデバイス)が車載用デジタルTVチューナー向けに、インフィニオンのRFチューナーIC「OmniTuneTM TUA6045」を採用したことを発表しました。
パナソニック エレクトロニックデバイスの安田雅克氏は、「OmuniTune TUA6045は、実証された品質と性能を備えた、コンパクトかつ極めて高度なRFチューナーICです。こ の製品により、車載での移動受信が可能なデジタルTV用の高性能RFチューナー開発が可能になりました。このソリューションは、人々が車で移動中にテレビを受信し、より質の高い生活を楽しむことを可能にします」と 述べています。
インフィニオンのジュゼッペ・カラルコ(コミュニケーションソリューションズ事業グループ・バイスプレジデント、TVレシーバ製品ライン・ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「当社は、 OmniTune TUA6045がパナソニックエレクトロニックデバイス様に採用されたことを大変嬉しく思います。また同時に、同社の厳しい試験基準に合格したことを誇らしく思います。今回の成功を、特 に品質を重視する日本市場において達成できたことは、当社の先進的な技術的専門知識と、お客様との緊密な協力関係の結果です」
インフィニオンは、パナソニックエレクトロニックデバイスの車載用デジタルTVチューナーの生産向けに、TUA6045の提供をすでに開始しています。本 チューナーICは高品質なテレビ信号を復調器と復号器に送り、パ ナソニックエレクトロニックデバイスのシステムがクリアでシャープな映像を車載用エンターテインメントシステムの画面上で実現することを可能にします。
OmniTune TUA6045は先進的なRFチューナーICです。最小動作電圧はわずか3.3Vでありながら、RF性能を損ないません。従来の5Vと比較して3.3Vでの動作は、市 場での主力製品と比較し、消費電力を30%以上抑えることができます。OmuniTune TUA6045は、「エネルギー効率」「コミュニケーションズ」「セキュリティ」と いう現代社会が抱える三つの課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供するというインフィニオンが製品へ求める目標に完全に合致する製品です。
本製品は、ミキサ、オシレータ機能とIF AGCアンプ及びデジタル的にプログラミング可能なPLL(フェイズロックループ)を搭載しており、ポータブルTVチューナーに最適です。地 上波とケーブルのアナログ放送規格とデジタル放送規格を各種サポートしています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、通信、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ( キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200801.031
Press Photos
-
OmniTune(tm)TUA6045 is an advanced RF Tuner IC requiring a minimum supply voltage of only 3.3 V without compromise to its RF performance.TUA6045JPG | 694 kb | 3543 x 2658 px