インフィニオン、Windows Server 2008に対応したTrusted Computing Management Serverソフトウェア・スイートを発表

~エンタープライズに完全なセキュリティを提供~

2008/02/27 | マーケットニュース

ロサンゼルス(米国)━ Microsoft Windows Server 2008ローンチイベント

セキュアなコンピューティング機器および通信機器向けのICと関連ソフトウェアのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以 下インフィニオン)は、エンタープライズ環境でトラステッド・プラットフォーム・モジュール(TPM)搭載コンピュータを一元管理するTrusted Computing Management Server( TCMS)ソフトウェア・スイートを発表しました。

TCMSソフトウェア・スイートは、インフィニオンの「TPM Professional Package v3.5」ソフトウェアと組み合わせることで、ハ ードウェアとソフトウェアを完全統合したソリューションとして、エンタープライズにおける安全な顧客データの保護を可能とします。

インフィニオンのTCMSソフトウェアにより、TPM搭載コンピュータの展開・管理が容易となり、ユーザにとって真の「トラステッド・コンピューティング」体験が実現します。中 規模以上の企業をターゲットとしたこのソフトウェアは、各種PCが混在するインフラ環境下でもTPMベースのセキュリティを利用することが可能となり、企業内のMicrosoft Windows®対応クライアントを一元管理できます。「TPM Professional Package」の最新版では、異なるTPMハードウェアをPC上で使っている場合でも、同様のユーザ・イ ンターフェイスが得られます。ハードウェアとして、インフィニオン製TPMとサードパーティ製検証済みTCG準拠TPMに対応しています。

HP社のキャロライン・ボスコ氏(HPビジネスPCのワールドワイド・セキュリティ・マーケティング担当マネージャー)は次のように述べています。「TPM導入のリーダー企業であるHPは、『HP Embedded Client Solution』を標準機能として多くのデスクトップやノートブックPCに提供しています。インフィニオンのTCMSを利用することで、一元化されたIT管理インフラを通じ、H Pのセキュリティ・ソリューションの統合と管理をシームレスに行うことが可能になります」

マイクロソフト社のワード・ラルストン氏(Windows Serverマーケティング担当技術製品マネージャー)は次のように述べています。「当社はインフィニオンとの協業を通じてWindows Server 2008のお客様へ提供できる製品を拡大することができ、光栄に思っています。お客様が最高の技術基盤を確実に手にする上で、業界パートナーは欠かせない役割を果たしています。イ ンフィニオンのTCMSソフトウェア・スイートにより、価値ある新機能を両社のお客様に提供できます」

インフィニオンのジョセフ・コーン(インフィニオン・ノースアメリカのプロダクト・マネージャー)は次のように述べています。「セキュリティはプロフェッショナルなPCユーザ、特 にノートPCのユーザにとって、大きな悩みの種となっています。15年以上の専門知識を持つセキュリティのリーダー企業として、インフィニオンはデータ・セ キュリティの重要性をハードウェアとソフトウェアの両面から理解しています。TCG準拠のTPMハードウェアに対応した新しい『Professional Package』ソフトウェア、そ して一元管理ソリューションとしてのTCMSにより、企業のお客様はTPMベースのセキュリティ・アプリケーションを効果的に展開・管理することができます」

米国の市場調査会社であるIDCの発表では、今日1億5,000万以上のノートブックとデスクトップがTPMを搭載しています。IDCは、TPM市場が今後成長し、2 010年だけでも出荷数は2億5,000個を超えるものと予想しています。つまり、ノートブックとデスクトップの90%にはTPMが搭載されるということです。

セールス・パートナー
北米市場ではセールス・サービス・パートナーを通じてTCMSソフトウェア・スイートの販売が行われます。ヨーロッパや日本、その他の地域へも拡大していく予定です。セールス・サービス・パ ートナーとして参加をご希望の企業は www.infineon.com/tpmにて詳細をご覧ください。

提供状況
インフィニオンのTCMSソフトウェア・スイートは2008年第2四半期に出荷を予定しています。現在、複数のお客様がパイロット試験を行っています。

TCG仕様について
トラステッド・コンピューティング・グループ(Trusted Computing Group – TCG)は100社以上の企業が加盟する非営利組織です。さ まざまなプラットフォーム、周辺装置、デバイスにわたって利用できるハードウェア構成ブロックやソフトウェアインタフェースなど、ハードウェアによるトラステッド・コ ンピューティングとセキュリティ技術に関する公開標準の開発、定義、普及を目的としています。TCG仕様は、機能の完全性、プライバシーや個人の権利などを損なうことなく、よ り安全なコンピューティング環境を実現します。最大の目的は、ユーザがその情報資産(データ、パスワード、暗号鍵など)を外部からのソフトウェア攻撃や物理的な盗難による危険から防御できるようにすることです。

TCGは、1999年にコンパック、HP、IBM、インテル、マイクロソフトにより設立されたTCPA(トラステッド・コンピューティング・プラットフォーム・アライアンス)を 引き継いで組織されました。TCGはTCPAの仕様を採用し、それらの仕様の強化と、サーバやPDA、デジタル電話など各種プラットフォームへの拡張を行います。TCGに関する詳細情報は、下 記サイトをご参照ください。
www.trustedcomputinggroup.org

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200802-047