インフィニオンのUMTS RFトランシーバを セイコーインスツルがHSDPA高速データ通信カードに採用
ノイビベルグ(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、UMTS/HSDPA携帯電話向けに開発されたシングルチップCMOS無線トランシーバIC「SMARTi® 3G」が、セ イコーインスツル株式会社(SII)に採用されたことを発表しました。日本における無線データカードのトップベンダであるSIIは、同社のUMTS/HSDPAの無線データカード「C01SI」に インフィニオンのSMARTi 3Gトランシーバを使用し、ラップトップやPDAユーザーに対してセルラネットワークを介したインターネットへの接続と下り最大3.6 Mbpsの快適な高速データ通信を経由した接続を可能にします。
このデータカードは国内の大手3G携帯電話事業者であるソフトバンクモバイルより、同社初のUMTS/HSDPAデータカード「Softbank C01SI」として提供されました。
SIIの山本隆章氏(移動通信システム事業部長)は「SMARTi 3Gは、検証された品質と拡張性を備えた非常に小型かつ先進なUMTSのRFトランシーバです。こ れを使用することにより小型のコンパクトフラッシュサイズにHSDPAとダイバーシティ受信を集積することができました。新しいソリューションによって、ソフトバンクモバイルのビジネスおよび個人顧客は、移 動時においてでさえ、電子メールのダウンロードやシェアコンテンツを高速なインターネットで利用することができます。」と述べました。
インフィニオンのRFエンジン事業部門バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャであるステファン・ヴォルフは 「SIIにSMARTi 3Gを選択頂いた事は非常に喜ばしいことであり、ま た当社の開発したソリューションがソフトバンクモバイルの過酷なテスト標準を首尾よく通過することができたことを誇りに思います。この成功は、当社の先進的な専門的技術、お よび私達の顧客SIIとの強い関係によるものです。」と述べました。
「SMARTi 3G」は、現在世界各地でUMTSの運用に使用されている周波数帯域をすべてサポートする世界初のセルラートランシーバIC製品です。SMARTi 3Gを搭載したUMTS携帯電話は欧州、アジア、北米、日本で利用することができます。*1
「SMARTi 3G」は、基地局からモバイル機器への下りリンクのデータ容量に関して、HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)仕 様のカテゴリー8に準拠した最初のチップです。これによりデータレートは、現在供給されている他の無線トランシーバの2倍の7.2Mbpsへ高められます。* 2 高速データレートへの完全な対応により同じアーキテクチャでの次世代のUMTSハンドセットへの対応が可能となりコスト削減や設計時間の短縮を図ることが出来ます。
*1:C01SIは国内専用です。
*2:技術として可能ということであり、製品がサポートするということとは異なります。
セイコーインスツルについて
セイコーインスツル株式会社(SII)は、1937年にセイコーグループのウオッチ製造部門として創立されました。精密機械製造で培ったマイクロメカトロニクス技術やナノ技術、さ らに低消費電力技術をベースとして、ウオッチ・HDD部品などのマイクロメカ、半導体・表示体などの電子デバイス、ネットワークソリューション関連のシステム製品や分析・計測機器、大 型インクジェットプリンタなどを提供しています。2006年度(2月決算)の売上高は連結2,595億円、2007年2月28日現在の従業員数は連結で13,956名となっております。S IIについての情報は下記のURLをご参照ください。
http://www.sii.co.jp/
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビベルグに本社を置き、エネルギー効率、コネクティビティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200707.070
Press Photos
-
Seiko Instruments Selects Infineon's UMTS RF Transceiver for HSDPA High-Speed Data Communication CardsSoftbankSmarti3GJPG | 1.11 mb | 2126 x 1535 px