インフィニオン、自動車内高速通信用として、完全認証のFlexRay通信コントローラを供給

2007/07/30 | マーケットニュース

2007年7月30日、ノイヒベルグ(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、スタンドアロン型のFlexRay™通信コントローラ、「CIC-310」(CIC:コンパニオンICの略称)が FlexRayの規格適合性試験に合格したと発表しました。インフィニオンは、FlexRayプロトコル仕様、V2.1に準拠したFlexRay対応マイクロコントローラソリューションで業界をリードしており、既 に大量のコントローラを市場に供給しています。今回の規格適合性試験は、FlexRayコンソーシアムが推薦する規格適合性試験の公式実施組織であるドイツ、TUV NordグループのInstitute for Vehicle Technology and Mobilityが実施しました。

インフィニオンでは、設計の早い段階でFlexRayバスシステムを開発できるスケーラブルなソリューションをシステムサプライヤーに提供します。イ ンフィニオンがFlexRayソリューションに関して現在提供している製品は、通信コントローラのCIC-310、TriCore®ファミリとして32ビットマイクロコントローラのTC1796とTC1766、そ して先頃発表した最も新しい32ビットの高性能を提供するXC2200ファミリとXC2300ファミリがあります。CIC-310はまた、インフィニオンのマイクロリンクインターフェイス(MLI)、お よび標準的なシリアルインターフェイス、パラレルインターフェイスによるスケーラブルで高速なインターフェイスを持ち、市 場に供給される大半の自動車用マイクロコントローラやマイクロプロセッサと組み合わせて使用することが可能です。CIC-310にはまた、FlexRayを短期間で実装できるように、AUTOSAR Validatorプロジェクトで実証されたAUTOSARソフトウェアドライバも用意されています。

「最新のFlexRay規格による公式認証を受けたFlexRay通信コントローラが量産されるということは、お客様には、自 動車用アプリケーションとして最新のFlexRayソリューションを開発していただけるということです。今回、組込用FlexRay通信コントローラの開発に成功しましたが、これは、お 客様に完全なシステムソリューションを提供できるというインフィニオンの強みを改めて確認するものだと言えます」と、インフィニオンテクノロジーズのカルステン・ロシンスキー(ボディ、シャーシ、セーフティ・マ イクロコントローラ・アプリケーションラインディレクター)は話しています。

供給状況、パッケージング、価格
CIC-310は現在、自動車用アプリケーション向けにサンプル出荷を行っています。量産は2007年8月に開始する予定です。2 008年には大手の自動車サプライヤーおよび自動車メーカーに採用される予定です。

CIC-310は、64ピンのグリーン(鉛フリー)なThin-Quad Flat Packパッケージ(TQFP-64)となっています。動作温度は、自 動車環境に対応した-40℃から+125℃です。価格は、1万個受注時の単価で4.00ユーロ(5.40ドル)程度となります。

関連情報
FlexRayに関する情報: www.flexray.com
TUV Nordグループ、Institute for Vehicle Technology and Mobilityに関する情報: www.ifm-tuev-nord.de 
インフィニオンの自動車製品ポートフォリオに関する情報: www.infineon.com/automotive
インフィニオンのFlexRay通信コントローラ、CIC-310に関する情報: http://www.infineon.com/cms/en/product/technology/designlink/2006-1/d_mc/e_cic310.html 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
ホームページ: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200707.075